Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

全厂最优化:为改进而投资

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
全厂最优化:为改进而投资 hero image

制造设备行业的技术发展迅速,这吸引了采购商的不断关注。制造商生产效率和创新联盟表示,2014 年,工业机械生产的增长率约为 9%,2015 年预计将再增长 9%。

为什么?因为制造业的高管希望他们的工厂始终保持安全、合规和盈利的状态,他们知道自己需要新的设备来保持竞争力。

精明的领导者还明白工厂利用率有很大的提升空间。整体设备效率 (OEE) 是机器可靠性、质量合格率和产能的衡量标准 — 2014 年美国工厂的整体设备效率为 80%(中值)。但据 MPI Group 透露,四分之一的工厂报告其整体设备效率很低,只有不足 70%。机器方面的投资(以及过程改进)可以通过以下方式提高整体设备效率并改善全厂最优化:

  • 加快交付速度 — 最大限度减少停机时间和意外维护
  • 提高质量 — 使机器在可接受的差异范围内运转,减少废料和返工
  • 增加产能 — 在工厂规模不变的情况提高产量
  • 削减成本 — 简化生产过程,最大限度地降低库存,并减少能耗和劳动力需求。

要通过以下方式推动创新和保持合规性,也需要新的设备:

  • 适应新的产品、材料和/或组件技术
  • 满足新产品所要求的新的政府和行业法规以及客户规范
  • 遵守更严格的运营要求(排放物、声音、员工安全)。

新的设备和升级还为长期规划和提高生产灵活性提供了机会。领先的制造商(如 Rockwell Automation)实施了互联企业模型 — 先进的信息技术/运营技术 (IT/OT) 基础设施,高管可以通过这些设施使用生产设备上的数据,以利用运营和供应链方面的实时见解作出更好的、具有前瞻性的决策。由于公司利用物联网和设备内嵌入的智能装置,他们还可以保护其 IT/OT 基础设施,并保护信息、网络和运营的安全。

现在,您的设备的安全性、有效性、互联性和盈利能力如何?更重要的是,它未来的竞争力如何?

要了解有关互联企业的更多信息,请访问我们的网站。

发布时间 2015年5月11日


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 全厂最优化:为改进而投资