Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

工厂概览仪表板显示特定用户的信息

这就是我们如何使用仪表板以有用的方式呈现数据和分析,从而让您能够查看最重要的信息。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
身穿黄色夹克、戴白色安全帽和眼镜的男工程师正在查看PC

根据Gartner的说法,几年前,数据与分析与更大业务战略的对齐成为当年的主题。现在刚进入2019年,数据量仍在持续增长,丝毫没有放缓的迹象。那么,这种对齐进展如何?

得益于能够增强与所有信息源连接的FactoryTalk产品,同时对所有数据进行规范化以便于在任何地方使用,数字优先战略焕发了新的生机。由于连接和规范化,许多应用现在更易获取,而我最近一直在研究的一个应用也因而受到各组织用户的广泛关注:工厂概览仪表板。

仪表板是我们用来以用户友好的方式呈现数据和分析的显示界面,具体取决于哪些信息最为重要。我们开始越来越依赖它们,因为它们帮助我们更好地理解机器、产线和工厂的输出。

那么,工厂概览仪表板有哪些有趣之处?

让洞察更具意义

工厂概览仪表板为工业生产者提供了宝贵的机会,因为它展示了一组特定角色认为重要的通用信息。

例如,工厂经理会从了解已发货产品数量、设备性能、能耗以及其他指标(如目标生产绩效)中受益。

左侧的图像演示了我们 Mighty Q 演示中提供的所有信息。

如您所见,概览仪表板收集工厂信息并将其组织成简单的图表,以便您能够快速捕捉和理解见解。

简要查看右下方的图表可以发现,芝加哥工厂在三个工厂中日能耗最低。利用这些信息,工厂经理可以要求用户查找能耗的原因,并识别其他工厂在哪些方面以及如何做得更好。

您的期望是什么?

使用概览仪表板可以获得哪些实际好处?为每个组织设定和实现目标都很重要,但这需要了解预期。通过随时获取信息,用户可以简化建立基准的过程,利用他们对运营的洞察作为背景,帮助确定预期的设备和生产水平。

一旦设定了这些基准,借助历史数据,就可以识别设施中的问题和差异。如果出现问题,例如整体设备效率(OEE)下降,企业用户可以深入分析影响 OEE 的因素。了解导致变化的原因有助于为工厂车间人员指明方向,并在问题对生产产生负面影响之前加以解决。

如果您拥有多个工厂,仪表板概览尤其有用,因为它们可以提供对绩效的整体视图,无论地理位置如何。也就是说,数据以一种便于您比较各工厂并实时跟踪其运营和生产力的方式呈现。

例如,在左侧的仪表板中,三个不同的工厂(芝加哥、布鲁塞尔和新加坡)正在生产 Mighty Q 饼干。您可以看到所有三个工厂的绩效指标,如 OEE 和产量。目前,新加坡工厂的表现优于另外两个 Mighty Q 工厂。

这些信息至关重要,因为它们可能引发这样的问题:为什么芝加哥的产量低?或者:新加坡做了哪些可以在芝加哥和布鲁塞尔复制的事情?其他问题可能涉及每日目标和能耗。

如上所述,用户并不局限于工厂概览层级。他们可以从该屏幕进一步深入,探索与每个工厂发生的情况或导致产量下降的生产线相关的信息。

例如,维护技术人员可以先查看概览仪表板,然后检查性能分析,以确定具体哪台烤箱出现故障。通过这些信息,您可以准确定位需要优化和改进的地方。

不仅仅是 Mighty Q

仪表板在各行各业都具有价值。虽然前面的示例与食品和饮料行业相关,但仪表板概览在油气、采矿等行业同样有用。它们对行业内的许多角色也很有价值。因此,无论您是工厂经理、高层管理人员还是人力资源部门,都有适合您的仪表板。

与概览仪表板类似,也可以创建工厂安全仪表板。安全仪表板会报告每日安全事件、不合规的安全设备,并在安全设备接近使用寿命时通知用户。下个月,Jeff Schmelebeck 将为您介绍更多关于安全仪表板的信息。

最后,像这样的工厂概览仪表板之所以成为可能,是因为 FactoryTalk InnovationSuite,由 PTC 提供支持。该技术从模型中提取信息,并通过 ThingWorx 在混搭中呈现。如果您有任何问题或想法,请随时联系我,我很乐意与您交流。

发布时间 2019年3月29日


Rob Prashad
Rob Prashad
Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 工厂概览仪表板显示特定用户的信息