Loading
博客 | 流程解决方案
Recent ActivityRecent Activity

通过合适的控制硬件提升工厂效率

过程控制和通用输入/输出中的智能制造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿着安全背心的女士在控制室查看屏幕。来自照片拍摄 0220_000655_L8PController_PTUPhotoShoot_1042

如今,过程行业客户正努力降低总体拥有成本、缩短项目执行时间,并通过提升产量、减少停机时间以及通过智能制造赋能操作员来优化生产。

智能制造需要更多智能信息。幸运的是,如今信息和大数据无处不在。传感器和仪表如今能够提供比以往更多的信息。问题在于,您需要让系统能够接收这些额外信息。

很多时候,这些变更都很难实现,甚至不可能实现,这取决于系统能否在正确的位置引入正确的数据。通常,控制系统会配备一定数量和类型的输入/输出(I/O)卡,以便从传感器和仪表中接收数据。历史上,任何对I/O卡布局的更改只能通过在机柜中预留备用空间并根据需要备有多种不同类型的I/O卡来实现。这不仅成本高昂,还会影响系统从故障或计划维护中恢复的速度。

如今,FLEXHA 5000™ 通用输入/输出选项,由 PlantPAx® 5.20 分布式控制系统赋能,为解决这一问题提供了新的答案。

通用输入/输出定义

通用输入/输出,也称为电子配线,可将不同类型的输入/输出接入同一张卡。这些输入/输出类型可包括模拟量输入和输出(带 HART)以及数字量输入和输出。通过 FLEXHA 5000 通用输入/输出,这些配置可通过软件实现,无需更换物理部件。

灵活性带来的优势

  • 减少项目执行工作量:
    • FLEXHA 5000 输入/输出支持多种现场接线类型。客户无需过早确定接线方案,这不仅降低了总安装成本,还能在早期设计阶段提升工程师的效率,同时不影响面板成本。根据需求变化,不仅在调试期间,而且在系统整个生命周期内,都会发生多次修订和更改。
    • 采用通用输入/输出进行系统设计同样具有优势。以通用输入/输出布局为起点,无论后续是否需要更改输入/输出类型,系统的电源需求、端接组件和布线布局都可保持不变,从而节省大量工作和规划。
  • 最大限度减少对输入/输出后期更改的影响
    • FLEXHA 5000 平台在整个运行过程中都能灵活更改输入/输出类型。这实现了物理和功能设计并行的解耦项目流程,从而优化项目进度和成本。
    • 以往,您需要为每个机柜区域在库存中备有多种不同的I/O卡以满足维护需求。FLEXHA 5000 通用卡的不同之处在于它只需一个目录条目,减少了额外库存的需求。

为过程系统用户优化

需要注意的是,过程控制系统对I/O卡有特定功能要求,无论选项是否通用,这些功能都必须具备。关键在于具备冗余、高可用性选项,以及通道隔离和 HART 通信能力。全新的FLEXHA 5000 输入/输出不仅具备通用差异化,还提供冗余、通道隔离和 HART 通信接口。

并非所有通用输入/输出都相同

许多控制系统供应商都推出了通用输入/输出功能,但并非所有卡的构造都相同。

部分平台(如 FLEXHA 5000 平台)支持在运行时远程通过软件配置通道输入/输出类型。FLEXHA 5000 平台在不同输入/输出类型之间实现了通用组件,使远程操作员能够动态更改输入/输出类型,无需在 I/O 卡本地操作。

了解有关通用输入/输出的更多信息。

发布时间 2023年2月13日

观看视频
灵活、低风险且面向未来的过程输入/输出平台

了解通用输入/输出如何帮助流程客户应对常见挑战。 

主题: Process Solutions Process Systems Distributed Control Systems (PlantPax) Integrated Architecture Distributed I O, In-Cabinet Modular

Armand Prezioso
Armand Prezioso
产品经理
Armand 是 Rockwell Automation 的高级全球产品经理。他在过程行业拥有20多年经验,与一支工程师团队合作,维护和开发世界级产品。Armand 拥有工程、销售和市场营销以及产品管理方面的背景。
Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
商业营销经理 - 控制器、输入/输出 和 PlantPAx 产品组合,Rockwell Automation
Kristopher Dornan 负责 Rockwell Automation 的控制器、输入/输出 和 PlantPAx 产品组合的商业营销。Kris 拥有20年的经验,将工程深度转化为客户价值——通过集成控制和信息解决方案,推动更智能、更具韧性的运营。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 使用合适的控制硬件提升工厂效率