Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

管道:通过选用合适的变频器改善能源使用等

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
澳大利亚内陆的管道检测

在管道泵和压缩机站使用变频器 (VFD) 的节能优势已得到充分证实。

变频器可提供沿管道增加或减少流量所需的精确控制。与需要使用控制阀来管理流量的跨接线电机起动器相比,变频器可实现更高的效率和节能效果。

然而,关于变频器的其他优势并不总是很清楚,这些优势可以通过正确的选择来实现。因为并非所有的变频器技术都是一样的,有些变频器可以帮助您实现更大的成本节约和更好的性能。

鉴于此,以下是您在选择下一台泵或压缩机站变频器时需要关注的三个关键特性。

同步

支持同步传输的变频器允许您仅使用一个变频器即可启动和控制多台泵电机。与多变频器系统相比,这可以将两电机系统的前期资本和安装成本降低多达33%,四电机系统的成本降低多达60%。

采用此功能的变频器系统还可帮助您降低最大的运营成本——能耗。首先,与多变频器系统相比,变频器损耗更低。它还允许您将电机的频率调整为与公用电源相同,然后将电机切换到该电源。这可以提升整体系统效率,并带来额外的节能效果。

最后,同步传输可让您以更小的电力系统冲击启动,从而减少或消除峰值能源费用,同时有助于延长设备寿命并降低维护成本。

增强集成

部分现代变频器具备集成功能,使其更易于实施、操作和维护。

例如,附加配置文件(AOP)可通过组织驱动器信息和可配置参数实现直观编程,从而简化设置和集成。当您部署多台驱动器或需要更换驱动器时,自动设备配置也可简化设置。借助此功能,驱动器配置存储在 Logix 控制器中,在控制器检测到新驱动器或更换驱动器时会自动下载。这有助于减少耗时的重新编程工作。

远程可见性

当变频器使用正确格式连接到管道的控制网络时,这些变频器可将可操作的性能数据返回至中央控制室,帮助操作员做出更优决策。

例如,他们可能会发现,两个相连的泵站位于不同的能源公用事业区域,费率明显不同。随后,他们可以在费率较低的区域加大泵站运行力度。即使在单一公用事业区域,操作员也可能发现非高峰时段的能源成本明显较低,并据此调整运营以利用较低费率。

操作员还可利用远程访问的数据监控和趋势分析过程性能,并识别潜在的维护需求。操作员在查看三台以相同速度运行的泵时,可能会注意到其中一台泵的负载转矩较低,进而派遣技术人员进行调查。

节省中的节省

变频器为泵站和压缩机站带来固有的性能和成本节约优势。选择具备同步、集成和远程可见性功能的变频器,将使您的性能和节约提升至新水平。

无论您的管道需求如何,VFD 解决方案都能满足您的需求。

发布时间 2020年4月13日

主题: Oil & Gas

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 管道:通过选用合适的变频器改善能源使用等