Loading
博客 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

纸质文档不可扩展……数字数据可扩展

数字技术可以让您摆脱维护纸质记录的负担。提高准确性、速度和上市时间,减少记录错误。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
实验室中的数据流

批次记录的详尽纸质文档会产生无数页,必须手动填写并保存多年。因此,摆脱纸质记录是生命科学行业数字化的主要障碍之一。

新冠疫情期间出现的制造中断,使这一挑战更加严峻,也凸显了行业在“数字主线”方面的不足,因为突然间,能够处理这些纸质文件的人大大减少。

此外,从大批量到小批量的个性化药物生产规模变化,进一步增加了对灵活制造和数字化的需求,因为纸质记录根本无法实现可扩展性!

然而,数字化能够提供可操作的见解,支持基于数据的预测性业务决策,使人员能够将更多时间投入到增值活动中。无纸化或减少纸张使用还可通过降低碳足迹,助力实现可持续发展目标。

为什么选择纸质材料?

FDA 指的是“书面证据”,如果没有在批次记录中记录,则视为未发生。类似地,良好生产规范(GMP)规定,制药企业必须在整个产品生命周期内维护文档和完整记录。

这些数据涵盖材料谱系、所用设备、工艺、日期和相关人员等,必须能够随时检索,以便进行调查、定期产品回顾和审计。偏离这些要求会导致合规成本增加,并增加收到警告信的风险。

然而,在整个生产周期中与纸张相关的人为错误会不断积累,导致延误,这些延误可能需要数周才能解决。在此期间,成品的发运被推迟,进而延长上市时间,增加浪费和成本。这正是数字化成为极具吸引力替代方案的原因,因为它能显著减少此类人为错误,并通过异常审查等策略缩短文档审查周期。

纸上玻璃化方法

不同的制造设施处于 BioPhorum 数字工厂成熟度模型的不同阶段,因此需要可扩展的解决方案。半自动化批次记录或“纸上玻璃化”概念是通过将纸质记录转移到电子环境中实现的。这类文档更易于审查和用于审计访问。

然而,这些仍然是自动化孤岛,因为纸上玻璃化主要涉及数字孤岛,未与企业资源规划(ERP)、实验室执行系统(LES)、制造执行系统(MES)以及自动化实现垂直集成。我们的解决方案包括顾问,他们会花时间了解手动流程,然后再将其转化为电子形式,因为这种变革伴随着员工行为和组织流程的调整。例如,如果批次记录仍然以纸质方式记录,错误也会被带入数字版本,从而影响数据完整性。 

生命科学
生命科学
生命科学
我们的全球团队在应对生命科学行业运营难题方面具有广博的知识。我们可以应用适当的技术来提供有效的解决方案。

数字化技术转移

如今,药物工艺开发几乎完全是基于纸质的手动过程,因此需要投入大量精力来管理纸质文档及相关流程。即使在数字化成熟的工厂中,研发也可能会打破数字主线,因为摆脱纸质和“玻璃上的纸质”所需的成本和流程有时可能过于高昂。

同时,考虑到例如对 COVID-19 疫苗的需求,数字化配方开发和数字化技术转移能够带来竞争优势。mRNA 疫苗的开发过程可能包含多达 50000 个步骤,而纸质记录会增加复杂性。

我们的价值主张是实现“玻璃上的纸质”材料向结构化数字数据集的转换和可追溯性。随后,知识数据传输过程可由分布式制造网络中的合作伙伴(如 CDMO)通过数字系统进行编排和利用。情境化、加密且高度安全的输出数据可映射到任何 ERP、MES、LIMS 和 DCS。该专利模型具备可扩展性和灵活性,能够适配不同工厂中的各种设备场景。 

制造执行系统 (MES) 和电子批记录 (EBR)

MES 可以回答以下问题:我现在应该生产什么?下一步我应该做什么?需要多长时间?生产在哪里进行?谁接触过这个?没问题吧?我应该使用哪个库存?这是怎么做的?我在哪里使用了这个原料?这台设备干净吗?这个过期了吗?

采用 MES 解决方案是推动工厂数字化成熟度提升的重要一步。将所有纸质流程迁移到无纸化 EBR 系统不太可能一次性完成。实际上,最常见的 EBR 起点是称重与分配,随后是过程执行、异常审查、自动化集成和日志簿。

我们的 MES 产品 PharmaSuite 可集成任何 ERP、DCS 和第三方系统。PharmaSuite 提供基于价值的应用,帮助客户遵循法规合规性指南,实现卓越运营,提高供应链的有效性,并实现可持续发展目标。其开放内容方法和独特的软件开发工具包为合作伙伴和客户提供了一个框架,可在此基础上构建自有功能模块。

作为端到端数字化转型合作伙伴,Rockwell Automation 和 Kalypso 可帮助您构建坚实的运营基础,并为未来集成与持续增长做好准备。我们的解决方案利用了 PTC、Fluxa、Microsoft Azure 和 Oracle 等技术合作伙伴。欢迎联系我们进行 FEED 研究,帮助识别适用的应用,以减少纸张使用并加快投资回报时间。

了解具备完整数据可见性的数字基础设施能够实现的目标。欢迎参加我们的 ISPE 网络研讨会“消除基于纸张的跟踪的数字化能力”,了解数字化运营如何释放数据,使价值主张/供应链的所有环节都能快速高效地利用数据。

发布时间 2022年5月9日

主题: Life Sciences

Sesethu Dowiasch
Rockwell Automation EMEA 区域终端用户客户经理
Sesethu 是 Rockwell Automation 生命科学和化工终端用户的行业客户经理。她还担任 Rockwell Automation EMEA 区域专业女性理事会主席。 Sesethu 目前位于德国,拥有 12年以上的工业自动化经验。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 纸质文档不可扩展…数字数据可扩展