Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

NIS2、CRA、机械法规和OEM

这些法规如何重塑OEM市场——以及为什么那些将其视为核心能力的公司将脱颖而出

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工厂内部作为工业背景

在我们上一篇博客中,我们阐述了 OEM 不能忽视网络安全,因为合规性和监管要求正在迅速演变。若不顺应这一转变,长此以往会给您带来影响。声誉和/或财务层面都会受影响。

自然而然,这就引出了下一个问题:OEM 应该采用哪些合规框架与监管规范?

您需要注意以下三项:NIS2、网络弹性法案 (CRA) 和机械法规。无论您身在世界何处,您都有很大可能会在某个时候受到这些法规的影响,并且需要遵守。

本博客旨在帮助您更好地理解这些框架,并为您详细介绍:

  • 通俗地解释什么是NIS2、网络弹性法案(CRA)和机械法规
  • OEM如何着手

两种类型的OEM

根据我们的经验,我们开始看到两类截然不同的 OEM 正在涌现。

  • 知晓情况的 OEM: 这类制造商知道法规的存在,但他们在观望法规将如何实施以及法务部门会如何解读。
  • 全力以赴的 OEM: 这类制造商欣然接受法规,围绕其建立一种文化,并设法在这些法规的基础上为未来发展谋篇布局。
面向 OEM 的 SecureOT 解决方案
面向 OEM 的 SecureOT 解决方案
面向 OEM 的 SecureOT 解决方案
借助 SecureOT 网络安全、合规就绪和生命周期风险服务,帮助 OEM 为《网络韧性法案》和《机械法规》的要求做好准备。
了解更多信息

NIS2、《网络弹性法案》和《机械法规》实务解读 

有三项法规值得了解,了解它们之间的关系会有所帮助。

法规名称 适用范围 适用对象 定义
NIS2 最宽泛 被列为关键或重要实体的基础设施运营商*:

关键: 能源、银行和医疗(高度关键)

重要: 废物管理、化学品和制造业

运营关键基础设施的运营商应满足的基线安全期望
网络韧性法案 将 NIS2 逻辑扩展到供应链 帮助保护上述设施的机器制造商 适用于 OEM,强调用于这些设施的产品需要通过产品内置设计和执行来实现安全性。
机械法规 最窄、最具体 现场实体设备 专注于机械安全,包括可能会影响设备安全运行的网络安全风险

*关键实体和重要实体共享相同的核心网络安全风险管理控制措施和事件报告时间表,但两者的监管方式存在显著差异。

NIS2 对关键设施安全保障提出了期望。CRA 将这种期望延伸到构成它们的组件。并且,《机械法规》专注于确保设备安全。对于 OEM 而言,一个核心焦点将是《网络弹性法案》。

CRA 对 OEM 有哪些要求?

CRA 要求在每个阶段都确保安全:设计、部署、执行和维护。其核心,可归结为三个问题。如实回答,即可明晰自身现状。

问题1:您的组织安全吗?

不只是您的产品,更是您的组织。您能否服务好自己的市场,提供支持,并以自己愿意信守的标准来运营?

最简单的理解方式就是将其看作您的网络安全文化。网络安全是否已成为贵组织的一部分,就像安全在 15-20 年前成为制造业文化的一部分那样?

问题 2:您交付的产品是否在设计方面和默认状态下就足够安全?

这是两个值得区分清楚的行业术语。OEM 需要在此证明,在整个设计和开发过程中都考虑了网络安全,从而获得 CE 标志并满足 IEC 62443 合规要求。

设计安全 = 机器的构建方式

这包括它的设计方式、连接方式,以及人们如何通过物理或远程方式连接到它。

默认安全 = 出厂时的状态

这意味着它在构建时尽可能剔除非必要组件和挂钩。机械设备不会处于完全开放状态,交由下游用户自行加固防护。

问题3:您能提供持续的支持和更新吗?

这是强制性的。这也是 OEM 最容易低估的一点。

您可以在产品发货当天验证其不含病毒,但您将如何长期跟踪新出现的漏洞呢? 洞通常在攻击者获取设备版本后、寻找入侵途径时暴露出来。

这意味着您的安全态势需要持续在线。您清楚自己售出了什么产品,也了解威胁情报和漏洞报告所反映的风险情况。现在,您有责任帮助那些向您采购机器的客户。否则可能会引发更多问题。

大多数 OEM 尚未算清这笔账

关于问题三,您还需要注意另外一点:此义务伴随机器的整个产品生命周期,或在其生产期间内最长持续十年。

假设示例:您的 OEM 每年出货一百台机器。到十年期满时,您需要持续承担合规义务的设备将达到1000台。 并且每台机器都安装了若干设备。 比如说有100件这样的设备。 这意味着您必须能够跟踪漏洞和产品更新,并将其映射到您已运送到多个地点的超过100,000个端点。所有这一切都涉及上千台机器,您需要了解、跟踪和报告它们的版本和漏洞状态。

接下来,加上人工成本。它会根据您的规模进行调整,而且并非无足轻重。正在应对这一问题的欧洲 OEM 告诉我们,追踪工作的负担是巨大的;而那些已经找到简化方法的公司则节省了大量时间。

OEM 面临的选择

这种工作量会让人面临一个艰难的决定。您可以将此视为现状,并将其整合为您产品、功能和服务的核心能力。或者您也可以把它当作一件麻烦事,打勾完事然后抛之脑后。

选择第二种方式,隐患将会随之而来。毫无疑问,CRA将会改变OEM市场。问题是,你站在变革的哪一边。

致北美 OEM 制造商的提醒

对于北美的 OEM 和机器制造商来说,他们很容易会将《网络弹性法案》归为“欧洲问题”。但是,观察其发展轨迹很重要。

如果您向欧洲销售产品,或者您的客户这样做,那么该要求会通过采购订单传递给您。

如果您的业务严格限于北美地区,那么联邦政府已经开始提高各行业和政府部门的网络安全要求,这表明该要求将继续扩展到其他行业。无论它是否会如期而至,大方向都不是减少责任。

在新的合规和监管形势下,OEM 如何实现差异化?

生命周期是关键的差异化因素。监控您的机器是否存在漏洞,并将补丁交付给您的客户,这一点至关重要。这类工作可以被自动监控,并为您生成特定的补丁。

它的回报不仅仅是降低风险。如此高的可见性还可让您和您的客户持续了解每台机器的状况。到了五年或十年的时候,您的客户就会知道哪些机器需要更换或升级;而所有这些都有证据支持。

这也为 OEM 开辟了新业务线与增长机会。也让您相比竞争对手更具安全优势——竞争对手无法提供追踪或记录来佐证其安全承诺。

如何开始

法规和合规框架可能会令人不知所措。在开始时,有四点注意事项可供参考。

  1. 了解法规及其对您的影响:这需要时间,但您可以借助评估来缩短周期。
  2. 界定“完成”基准:最终状态是什么? 清单上有什么? 没有目标就无法衡量差距。
  3. 对照这些期望来衡量自己:这可以通过差距分析、机器就绪度评估或如实审视 您的产品是否真正做到了安全设计来完成。
  4. 评估您机器中的产品:判定您正在指定的组件是否合规,以及您需要在哪些方面进行变更。
您不必独自应对这个全新合规格局。

我们在此为您提供恰当的教育、支持、专业知识和解决方案。

联系我们

发布时间 2026年10月12日

主题: Accelerate Digital Transformation Build Resilience Solutions for OEMs Cybersecurity Digital Transformation Automotive & Tire Chemical Food & Beverage Household & Personal Care Infrastructure Life Sciences Oil & Gas Pulp & Paper

Rick Kaun
Rick Kaun
Rockwell Automation 网络安全服务销售全球总监
Rick 在设计和实施 OT 安全计划方面拥有20多年经验,为油气、炼油、采矿、电力和制造等行业的客户量身定制项目。Rick 始终以打造可扩展、经济实用且易于管理的解决方案为目标开展工作。
联系:
Robert Skruck
Robert Skruck
离散行业销售总监,Rockwell Automation
Robb Skruck 是 Rockwell Automation 北美半导体与高科技行业总监。他拥有26年以上的行业经验,热衷于通过创新和高效的解决方案帮助客户实现其目标。
联系:
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left NIS2、CRA、机械法规和OEM