Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

穿越美国工业标准的丛林

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿越美国工业标准的丛林 hero image

不同国家有不同的风俗习惯。对我们欧洲人来说似乎很奇特的事情,对其他国家的人来说却是很正常的。

例如,Listed(UL)和Recognized(UR)组件之间的区别。为防止任何误解,我将为您提供一份关于美国“标准丛林”的快速指南。

OK,我承认:作为一家总部位于美国的公司,我们有着本土优势。我的美国同事就坐在源头。他们消息灵通,帮助我们了解美国的行业标准。

在这种情况下,使用“丛林”一词是有道理的:美国的适用标准体系实际上相当密集,对于IEC新手来说,可能看起来像热带丛林,因此根本不容易看透。但好消息是——这是可能的。

我们很乐意帮助您做到这一点——就在这里、现在——通过一份快速但全面的指南,告诉您在进入美国市场时需要考虑的一切:

“三大巨头”提供General概览

关于您的机械或控制面板设备,您必须牢记以下内容,作为处理电气设备的基础:UL508A(适用于在正常环境条件下电压高达600V的控制面板)、NFPA 79(适用于工业机器)以及National Electric Code(NEC)。

每条规则都有例外

这同样适用于此。因此,各联邦州的State Building Codes中可能会有各种额外要求。

在涉及大型新系统时,检查这一点尤其重要。一般来说,客户最了解需要在本地考虑哪些情况。

美国国家标准协会、NEMA和/或职业安全与健康管理局在许多议题上仍然具有决定性发言权。

考虑公司法规

尤其是在大型公司中,严格遵守公司规定(例如,电线颜色和芯线标记)是首要任务。

因此,最好提前进行询问,而不是在工厂验收试验期间遭受损失或承担后续修改的义务。

调试期间预留缓冲时间

由于美国的法律以及有时的实际操作都不同,进入美国市场的新企业应当有一个非常熟悉当地情况的“向导”,并且应当考虑到现场安装和调试所需的时间比平时要长一点。

与了解当地要求并拥有相关资质的相关站点的系统集成商合作通常非常有益,尤其是在安装系统和投入运行时。

如有疑问,UL Listing可简化机器制造商工作

UL/UR标志在美国非常重要。

对于机器制造商来说,将UL Listed组件集成到其系统中要容易得多。设备或系统上的UL Listing标志有助于确保产品符合美国的标准和法规。

如果仅标记为“Recognized”,则机器制造商应注意产品符合UL认可要求,但该特定配置不一定经过UL测试。

最后,关于UL认证的另一个重要提示:在这种情况下,如果可能的话,请务必牢记“如果没坏,就不要修理”的座右铭。

归根结底,改变已经通过UL认证的成熟解决方案可能会付出惨重代价——并引发无数讨论,甚至有时会导致重新审查。

对于看似微不足道的事情,例如对已Listed产品组合的简单名称更改,也同样适用。

几乎无限的电压选项

美国大部分地区是一个无中性线区域。这意味着在没有杆式变压器的情况下,电源不会进入该国的任何地方。

而且有各种电压可供选择:从120、240、480/460到600/575V,应有尽有,其中480/460V版本是最常用的。

然而,没有什么是一成不变的。这就是为什么必须为每个项目明确关键数据,例如电压大小、接地方法、网络等。

尤其是接地措施,可能会带来意想不到的麻烦,在工程领域,故障会导致致命错误和额外成本。

还有一件事

短路电流额定值(SCCR)在美国是绝对必要的。配电盘抵抗短路的能力必须通过数学计算确定,并在铭牌上标明。

发布时间 2016年7月4日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 穿越美国工业标准的丛林