Loading
博客 | 石油和天然气
Recent ActivityRecent Activity

MTP标准是未来

模块化封装(MTP)标准:一种在您的浮式生产储卸油(FPSO)船上连接模块的新方法,节省资金和时间,并在整个生命周期内提供更大的灵活性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
海洋中部的FPSO船舶俯视图,配有拖船和拖曳船

在整个生命周期内维护 FPSO 船舶并非易事。为了保持其最新状态并高效运行,当前所需的过程既耗时、昂贵,又具有诸多限制。然而,借助模块化自动化系统,未来似乎充满希望。

与油气行业以往的流程相比,MTP 标准是一个新兴理念。它是一种模块类型包标准,将为业主和运营商节省大量资金并缩短培训时间。该标准还将简化更新 FPSO 系统阵列的过程。

MTP 标准:如何实施及其原因?

模块化自动化系统已帮助其他行业实现顺畅的互联与生产改进。在疫情期间,制药公司利用其助力疫苗生产。现在,它有望为油气行业带来效率提升。

FPSO 包含许多模块,构成船上整个工艺流程。保持所有这些模块的最新状态并保持同步可能非常困难。但当模块设计时考虑到标准,连接这些模块将使业主和运营商更容易集成和控制它们。结果是更集成、更高效的自动化系统。MTP 将减少定制集成的需求,使业主和运营商能够选择多个供应商,从而带来更大灵活性。

MTP 能为您带来什么

MTP 标准承诺带来诸多积极成果。首先是显著的成本节约。当前的更新流程对业主和运营商来说成本高昂。切换到行业标准后,他们将在总维护成本和资本支出方面实现显著节省。

标准的另一个优点是寿命长。更新船上的自动化系统内容是保持船舶顺利运行的关键,而 MTP 将使这一过程更加便捷。操作员可随着技术的老化和发展进行更新,同时能够复用界面。这也减少了对船舶操作员的培训需求。

简化并满足船舶需求

专有模块包通常要求船舶运营商只能选择单一自动化系统供应商。虽然这对部分运营商来说可能不是问题,但若决定集成新的供应商解决方案,可能会遇到困难。这需要具备两套系统知识的工程师等高技能劳动力,且成本较高。像 MTP 这样的标准化方法允许最终用户根据自身需求打造最佳解决方案,即使已有自动化系统内容。

未来的下一步是什么?

油气行业距离采用 MTP 已经很近,但要建立行业范围的标准确实需要较长时间。通过 NAMUR、行业供应商和 OEM 合作伙伴的共同努力,MTP 最早有望于 2023 年定稿。专有系统一直是 FPSO 运营商的常态,供应商也面临自动化系统标准化可能影响利润率的风险。然而,标准带来的益处不容忽视,逐步采纳将惠及整个行业。

众所周知,开发 MTP 标准需要实际操作。OEM 供应商一直在努力,进行“即插即用”测试,将模块连接到一个主系统。这些测试已取得成功,并且很快将证明任何自动化系统供应商都能控制船上的所有 OEM 模块,无论自动化系统内容如何。

许多人仍在了解 MTP 标准所带来的各种可能性。采用该标准将使运营商受益,降低总体拥有成本,为油气行业创造更加光明的未来。

谁在 FPSO 船上从事模块化自动化系统工作?浏览我们的互联船舶,亲自了解一下。

发布时间 2023年3月10日

主题: Oil & Gas

Pal Roach
Pal Roach
Rockwell Automation高级首席行业顾问,石油和天然气
Pal 利用其在石油和天然气流程、运营生产和项目工程方法方面的丰富领域专业知识,解决客户问题并创造竞争优势,同时引导客户完成数字化转型之旅。
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left MTP标准是未来