Loading
博客 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

MTP 是什么?为何 MTP 如此重要?

模块类型包标准是“即插即生产”制造向前迈出的重要一步。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在生产车间中,两名身穿全套洁净服的生命科学操作员正将软管连接至一次性生物反应袋。

近年来,在生命科学和更广泛的自动化行业中,模块化设备概念受到了青睐。尽管这一趋势有利于生产设备调试,但增加了定义全厂自动化系统的复杂性。

对于生命科学制造商而言,横向维度集成(设备对设备基于交界面的自动化)和垂直集成(设备对工厂自动化)通常是正式投产前的最后步骤。其中包括验证车间工艺设备(例如包装设备)的可编程逻辑控制器 (PLC) 控制功能,以及全厂自动化的分布式控制系统 (DCS)的功能。工厂自动化工程师经常在 DCS 中使用功能块图对象,而设备专家在 PLC 中使用梯形图逻辑。 

制药企业对模块化的兴趣与日俱增,所面临的潜在挑战也随之增加:他们让一家公司提供全厂分布式控制系统 (DCS),又让另一家公司提供生产设备及对应的自动化组件,甚至还有用于其他设备的第三方组件。因此,工厂中使用的可编程逻辑控制器 (PLC) 的数量成倍增加。

一些生命科学工作团队成员逐渐意识到,相对于现场重新进行设备的组态,直接订购预标准化的设备更具货期优势,但针对这些标准产品的现场工艺和自动化集成的工作压力和难度会非常大。最后,自动化工程师要求其工艺设备的自动化组件具备“即插即生产”能力,如同打印机的应用逻辑。

包括罗克韦尔自动化在内的业内成员组织和公司已经响应了这一号召。他们积极致力于稳定和巩固“即插即生产”技术的基础。

模块化背后的驱动力

推动“即插即生产”技术发展的团体之一是 NAMUR,即过程行业自动化技术用户协会。这家总部位于德国的国际集团代表了自动化技术用户,包括过程控制技术专家。

NAMUR 在全球拥有 150 多家成员公司,其成员深知“即插即生产”模块的价值,具体来说能够更轻松地基于生产需求替换特定功能的现场工艺设备。他们还了解工厂操作员所希望的工作方式:使用标准接口处理标准数据。

该集团正在帮助制定被称为模块类型包 (MTP) (VDI/VDE/NAMUR 2658) 的模块化标准,其中涵盖从数据到人机界面 (HMI) 的各方各面。该标准使用 OPC 统一架构 (UA) 描述通信、报警、安全等功能。 

MTP 标准遵照其他 NAMUR 建议:NE148 标准和行业参考架构模型 (RAMI) 4.0 进行编写的。MTP 已经发展为关于工厂组件生命周期的 IEC 标准。此项标准基本规定了任何设计都应遵循模块化理念,以便随时升级或更换部件。在熟悉 VDI 2776 第 1 部分中的一些关键术语后,我们将探讨其功能:

  • 从安全角度而言,过程设备组件 (PEA) 是一种自动化且几乎自主化的模块化处理单元,由一个或多个工艺设备组成,其代表了在模块化工厂中执行一个工序的工艺设备或者基础设施。
  • 过程编排层 (POL) 是一种跨越自动化和信息技术层级的设备组件,用于模块化系统操作 
  • MTP 正式描述了模块化处理单元自动化技术的接口和功能
模块化自动化系统概述

MTP 的工作原理

设备供应商提供的 MTP 文件是 MTP 标准的核心,代表了 PEA 接口。此文件包含 POL 设置其通信、标签、服务和 HMI 所需的所有信息,以便监测/控制 PEA。

MTP 文件使用国际标准 (IEC 62714) 规定的自动化专用 XML 数据格式(称为自动化标记语言 (AML))来定义每台设备。例如,自带控制和可视化系统的生物反应器将提供一个 MTP 文件,用于定义各种可用内容,包括:

  • 服务 — 加热、搅拌、pH 控制
  • 数据 — 温度、压力、流量
  • 可视化 — 与 POL 操作相关的操作员图形界面
  • 报警
  • 事件/触发条件
  • 用于获取上述项目的 OPC UA 连接和标签信息

符合 MTP 标准的 POL 从其工厂系统内的各类工艺设备中导入 MTP的PEA 文件,并借助这些信息来开发工厂级可视化和批处理系统,用于监测和控制车间内的工艺设备。现在,POL 允许工厂级操作员使用统一的图形和对象监测和控制成套设备。POL 还允许批处理系统使用标准配方来监测和控制服务,不受工艺设备功能或品牌限制。

为“即插即生产”标准尽一己之力

在罗克韦尔自动化,我们有责任解决引进使用模块化设备时遇到的困难(对于运营部门而言相对容易,对于自动化工程师而言较难)。我们为模块化自动化的自动化标准开发尽一己之力,并加入相关行业组织,旨在证明这些标准如何使行业受益。

其中一家行业组织 BioPhorum Operations Group 在 2019 年的一篇论文中阐述了“即插即生产”技术对生命科学行业的潜在影响:

• 上市时间缩短高达 40%

• 生产设备的使用效率提高高达 40%

• 复制生产线几乎无需依赖自动化工程团队

• 固定投资和运营费用减少高达 50%

作为 BioPhorum“即插即生产”工作组的成员,我们根据 PEA 和 POL 要求对已发布的模块化自动化/MTP 标准进行了六次概念验证及测试。我们致力于“即插即生产”工作流和 NAMUR MTP 标准的持续完善,这有助于我们不断开发工具和解决方案,为从生命科学到石油天然气等多个行业的 PEA 和 POL 合作伙伴提供支持。

随着其他 MTP 标准的不断发布,我们将继续参与测试过程,并相应地改善 PEA 和 POL 解决方案。有关 MTP 和提升“即插即生产”能力的详细信息,请点击以下链接,与我们联系来帮助您改善运营。 

分享您的联系信息

发布时间 2022年4月24日

主题: Life Sciences

Derrick Tapscott
Derrick Tapscott
全球行业顾问领导
Derrick 领导着一支顾问团队,帮助客户应对其最大的行业挑战。他在过程工业领域拥有25年的经验,并积极参与 BioPhorum 的即插即用、大数据到智能数据以及数字化路线图活动。
Vijayant Kaura
Vijayant Kaura
CPG 和生命科学高级项目经理
Vijayant 在支持各行业 OEM 和集成商方面拥有超过28年的经验,并在机器和生产线升级以及新机器和新生产线集成方面提供专业知识。
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱中直接获取最新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left MTP:“即插即生产”向前迈出了重要一步