Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过您的 MES 更快实现价值

架构现代化:如何通过容器化系统加速部署

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
制药生产厂传送带上的药丸

保持工厂持续运行并实现峰值效率充满挑战,如果您使用制造执行系统(MES),无疑会在安装和保持系统最新时面临大量工作和变更管理的复杂性——尤其是在受监管的环境中。

以下这些问题是否正是您的挑战?

  • 您的首要目标是尽量减少 IT 系统(如 MES)生命周期活动导致的生产中断。
  • 为符合支持平台而配置硬件和软件——需要多少台、什么规格的虚拟机?选择哪个操作系统?在哪里找到正确的第三方组件,这些组件是否与支持平台匹配?各自的管理职责如何划分?IT 已经管理了哪些内容?是否需要让他们参与?
  • 您的 IT 标准与支持平台不一致。如何解决这一问题?
  • 如何应对新的漏洞?

这些只是表明制药解决方案复杂性的部分挑战——也说明了为何每一次更新、变更或迁移都需要复杂的安装和验证活动,这些活动可能导致较长的生产中断。

通过容器化系统降低复杂性

采用现代分发平台进行应用部署和配置,可最大限度减少采用、实施和监控现代 MES 的障碍。容器化通过更快的部署、简化的依赖管理和更高的可扩展性,加速部署并降低总体拥有成本。更强大的升级引擎简化了版本管理。深入的应用和基础设施遥测提升了可用性并简化了故障排查。

这种方法让原本难以大规模管理的系统变得更易掌控。合适的现代 MES 能够减少生命周期管理的复杂性——简化有时极其复杂的版本管理,并优化与应用、运营和集成相关方的协作。

用于基于云的企业解决方案的类似技术和策略,也可简化并扩展本地 MES 解决方案,从而显著提升您在硬件、软件和生命周期变更管理方面的工作效率。

例如,更少的服务器数量,以及简化、受支持且灵活的平台要求,几乎消除了与验证系统相关的复杂问题。通过“低代码/无代码”方式自动化配置和部署,可大幅缩短部署时间,简化整体流程,并使部署和升级过程更加稳健且可重复。

面向生命科学行业的制造执行系统
面向生命科学行业的制造执行系统
软件
软件
面向生命科学行业的制造执行系统
通过无缝集成,PharmaSuite 可提供领先制造商所需的精度、控制和可靠性。
了解更多

灵活且受支持的平台 

我们现代化的容器化架构可让您以极小的硬件占用量卸载执行数据并执行结果。FactoryTalk® PharmaSuite® 允许用户:

缩小范围和占用量。通过使用强大的软件部署平台,用户可以通过极小且宽松的受支持平台要求来缩小他们的责任。

将集群管理交由您的合作伙伴。通过部署 Kubernetes (k8s) 集群作为您的软件部署技术的一部分,集群管理和配置不再是您工程师的任务——让他们可以腾出时间去做其他工作。

缩短部署时间。采用持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 原则,确保部署可重复且一次成功。

追求可再现性和可重复性。每个包含大量接触点、利益相关者和所有者的手动流程都会带来摩擦。容器化软件版本减少了这些接触点和冲突的机会。

了解有关 FactoryTalk PharmaSuite 现代化的更多信息,并在 本次网络研讨会中聆听领域专家的见解。

发布时间 2024年8月20日

主题: Optimize Production Digital Transformation Production Operations Management Life Sciences FactoryTalk PharmaSuite

Greg Metz
Greg Metz
Rockwell Automation 架构支持经理
Greg 拥有18年MES和制造信息解决方案开发与交付经验,领导架构支持团队开发和完善制造业的MES、IIOT和云数据解决方案。
联系:
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过您的 MES 更快实现价值