为您推荐
对于全球轮胎行业而言,在可持续性和能源效率方面发挥领导作用并非新鲜事。
在过去十年中,轮胎生产商采用了创新的设计和材料,以支持车辆燃料效率并减少其最终产品对环境的整体影响。
现在,预计到2019年,全球需求每年将增长约4%,这对轮胎制造商来说是一个挑战,他们需要提高产量,同时控制自身的环境影响。
轮胎生产商从未有过比现在更好的时机来深入审视其蒸汽系统。蒸汽系统对于轮胎硫化和其他过程至关重要,效率低下的蒸汽系统会对正常运行时间和能源使用产生巨大影响。
随着预期寿命延长20年或更长时间,蒸汽系统锅炉成为典型轮胎工厂中使用寿命最长的设备之一。
然而,在许多情况下,这些现有锅炉运行在过时的控制系统上,并且尚未针对当今的多变量生产环境进行优化。
为了确保可靠性,几乎所有蒸汽系统都包括配置有冗余的多个锅炉。然而,许多系统并未使用生产信息来最有效地管理负载要求。
Connected Enterprise®提供了锅炉优化的框架和经济实用的负载管理策略。简而言之,Connected Enterprise®将生产线、公用事业和企业IT的数据联系在一起,并在需要的时间和地点提供情境化信息。
对于许多轮胎生产商来说,提高蒸汽系统数据质量是重要的第一步。Rockwell Automation控制系统改造可以包括电力和能源监视产品,帮助捕捉锅炉功耗、主要负载、电能质量和能源成本的正确数据。
但获取正确的数据只是方程的一部分。为了提高蒸汽系统性能和能源利用率,必须对正确的数据进行分析 – 并在正确的情境下呈现。
我们的制造智能软件可在单一解决方案中连接多个实时和历史数据,包括能源监视信息。
为了更好地将数据情境化,这些应用可以扩展到包括周期时间或来自工厂车间其他设备(如传感器)的信息。
此外,所有制造数据均可实时获取 – 无论何时需要,均可在任何移动设备上查看。
通过分析情境化信息,轮胎生产商可以更轻松地识别锅炉使用模式 – 以及节能和节约成本的机会。情境化信息还可实现预测性维护并提升生产力,使蒸汽系统更智能,并支持更优决策。
了解更多关于为何Connected Enterprise®对轮胎制造具有良好商业意义的信息。
合著者:Stefano Villa,Rockwell Automation石油和天然气应用经理
发布时间 2016年1月18日