Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

内部三角形与星形三角形连接法

在三角形接法中:软启动器可以为采用星形三角形连接法设计的电机提供与机电启动器相似的转矩。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
博茨瓦纳,非洲的奥卡万戈三角洲沼泽。

星形、三角形、星形三角形连接法、三线、六线、九线或十二线电机。

电机的连接和匹配方式多种多样,启动方法更是数不胜数。

根据电机引线本身的接入方式,有些电机在启动选项方面比其他电机更为通用。

一个常见的疑问是,如何为星形三角形连接法六线或12线电机更新启动器。除了更换机电启动器之外,还有其他选择吗?

简短的回答是肯定的!

几十年来,机电启动器一直成功地启动星形三角形连接法启动器。随着时间的推移,这种方法几乎没有改变。简而言之,传统的星形三角形连接法启动器在星形配置下启动,然后过渡到三角形运行,从而在启动时降低电压和电流。

在传统的星形三角形连接法启动中,启动电压、电流和转矩都会降低。星形启动时施加的电压为全电压的58%,从而产生33%的满载启动转矩。这是启动为星形三角形连接法而设计的三角形电机的绝佳方式。您可以实现持久的转矩输出一致性。

此外,机电启动器有两种启动方法:开放式和封闭式星形三角形连接法。

开放式过渡:

  • 通常使用三个接触器、过载继电器、定时器和互锁装置。当从星形转换为三角形配置时,由于星形和三角形配置之间的物理断开,这种方法可能会产生很大的电流尖峰,因此称为开放式过渡。电流的幅值由定时器和电机负载决定。

封闭式过渡:

  • 除了用于开放式过渡的组件外,还使用了附加接触器和功率电阻器来降低转换过程中的电流尖峰。

这两种方法各有什么缺点?

  • 空间占用。机电设备会占用柜内一定空间,同时还需花费时间进行接线和连接。
  • 随着时间推移,电机老化后,可能需要调整转矩大小。

利用软启动器实现零过渡启动,是使用星形三角形连接法设计的电机,或具有六个可接线引线的三角形电机的更简便方法。软启动器可产生与机电启动器相同的转矩。启动电机需要转矩。此操作有两种方式,一种是将电机连接为直线配置,另一种是三角形内部接线。

直线连接通过将三根(或成对的)引线从电机引回软启动器来实现。为此,可能需要将引线成对连接。

三角形内部接线方式更为简单。只需将原本连接到机电式星形三角形连接法启动器的六根引线引回,并连接到软启动器。三角形内部接线即软启动器的SCR位于“三角形内部”。

软启动器不仅可以提供与机电式启动器相似的转矩,还可以通过调整软启动器的启动电流限制或初始转矩来实现更高或更低的转矩。

此外,软启动器的体积通常比机电式启动器小得多。

Rockwell Automation提供的软启动器可直接接线至星形三角形连接法电机。如需了解有关星形三角形连接法启动的更多信息和详细说明,请参阅星形三角形连接法和固态启动器应用指南。

发布时间 2016年9月19日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 内部三角形与星形三角形连接法