Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

探秘现代仓库

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Image of a logistic warehouse. Interior of a factory storage room with goods on large shelves.

仓储行业的演进

尽管仓储行业的不确定性一直存在,但目前市场的压力使得情况比以往更加复杂。不可预测的需求、不断变化的履行和分销需求、普遍的劳动力短缺以及缩短的项目交付时间表正在挑战全球的仓库。仓储行业必须立即做出调整才能够应对这些挑战。要获得长远成功,企业需要跳出现有格局,着眼未来发展。与过去的专用仓库不同,现代仓库必须足够灵活,能够因应目前和将来的变化。

“现代仓库”是智能、数据驱动和灵活的,以便它可以解决已知的挑战并扩展以满足新的挑战。自动化是实现仓库现代化的核心。除此之外,还应当关注另外两个关键点:利用数据获取洞察及执行分析的能力,以及对物料移动的优化。做到这两点的仓库才能够做好准备,有效应对当下和未来的挑战。

利用数据进行洞察和分析

利用数据对现代仓库的成功至关重要。来自运营系统的数据帮助仓库运营者更好地了解流程,从而确定何时、何地以及如何进行改进。然而,将数据转化为能够推动业务发展的实质性洞察,往往并不容易。由于仓库设备来自多个供应商,仓储数据往往是碎片化、孤岛式数据。这使得难以将其转化为一致且可用的信息流。此外,数据通常以不同的非标准形式存在,几乎不可能对其进行综合分析。

若要充分释放运营数据的潜力,就必须实行通用数据策略。通用数据模型可以确保设备使用相同的“语言”(相同的协议)和相同的“词汇”(相同的数据标签)来标识数据。配合正确的专业知识来创建和分析它,通用数据模型使仓库能够最大化使用操作数据并获得有力的洞察。

通用数据策略和互联系统一旦确立,企业就可以利用先进分析方法来推动改进,让内部数据发挥作用。这种方法的效果类似使用数字孪生软件优化性能、实施仓库执行系统 (WES) 来简化订单履行、采用支持 AI 技术的预测性维护解决方案来延长正常运行时间。将分析与这些领先技术搭配使用,仓库就可以在当下变幻莫测的市场中获得竞争优势。

除了通用数据策略和互联系统之外,仓库还必须重视网络安全。随着仓库的互联和自动化程度不断提高,网络安全风险也随之增加。置身当前的威胁环境中,仓库要关注的不再是“是否”会发生网络攻击,而是“何时”会发生。在加深互联程度之前,企业需要主动且全面地审视自己的网络安全措施,确保能够及时发现并解决漏洞,减轻潜在风险带来的影响。

优化物料移动

现代仓库必须足够灵活,优化物料移动就是着手点。通过确定从A点到B点移动材料的最佳方式,并有必要时更改此路由,仓库可以减少瓶颈并更能够适应各种履行请求。有些仓库可能会对全新仓库执行全方位自动化来提升灵活性,而另外一些仓库可能会更新改造现有基础设施。无论哪种方式,都有两个方面需要考虑:1) 利用自动化技术提升灵活性;2) 利用 AI 和数据分析实现数据驱动型优化。

利用自动化技术实现灵活、模块化物料移动十分关键,决定了建立的恢复能力能否因应瞬息万变的需求。在日常基础上,仓库需要能够适应需求的变化。使用为灵活性设计的系统和设备,仓库操作员可以根据日常波动动态更改路由。仓库还必须能够主动、高效地进行调整,以优化如高峰季节的突发事件。通过模块化解决方案,更快速、更容易地在主要需求变化之前更改布局和重新配置传送。然而,企业难免会选择直接购入技术,忽略了要冷静思考、要明确整体目标这个重要思路。企业应当先就预期成果达成一致意见,再确定要采用哪一款自动化技术来推动实现这些成果。例如,对于希望提高拣选灵活性和效率的仓库来说,自主移动机器人 (AMR) 就是理想方案,因为其拥有智能拣选和导航功能,无需预设固定的、预定的路线。对于要增加输送灵活性的仓库来说,独立推车技术 (ICT) 就是上选,因为其可以在全厂范围内持续动态地规划路线,几乎不会出现停工时间。此外,除了自动化技术外,还需要对整个系统进行端到端优化,以确保物料移动方式符合仓库的特定需求。

数据驱动的方法对于设计一个完全灵活、模块化的仓储系统至关重要。物料移动的优化是关于确定从A点到B点移动材料的最佳方式。在这个过程中,需要仔细思考产品拣选的顺序,以及如何针对不同的产品组合和订单大小进行优化。但是,如果没有相应的数据支持,就难以做出这些决策。

整合仓储运营数据并通过通用数据模型进行筛选,仓库就可以获得有价值的洞察,协助做出更明智的决策。AI 和分析解决方案,如数字孪生软件,可协助仓库对供应链进行建模并模拟不同的设计场景,从而进一步优化物料移动系统。

携手罗克韦尔自动化打造现代仓储战略

罗克韦尔致力于帮助客户打造现代、智能、灵活的数据驱动型仓储,以满足当前和未来的需求。我们采取数据为先的现代化观点,通过我们庞大的合作伙伴生态系统、解决方案、服务和咨询专业知识支持我们的客户,为启动数据旅程的客户全程保驾护航。我们的专家团队将全力支持您实现现代化仓储愿景,在优化预防性维护、采用数字孪生仿真软件以及实现全面仓库自动化方面为您提供支持。我们为企业的全方位优化提供各类支持。

仓储和履单自动化
仓储和履单自动化
产业
产业
仓储和履单自动化
当今的智能仓储系统能够帮助我们更快响应不断变化的供应链需求。自动化仓储技术可以帮助我们解决这些问题。
了解更多信息

发布时间 2023年10月2日

主题: Warehouse & Fulfillment

Michael Lennard
Michael Lennard
Rockwell Automation仓储与物流行业咨询主管
Michael Lennard 领导着一支专注于通过数据与技术转变供应链运营的仓储与物流行业咨询团队。在Rockwell Automation工作15年,他拥有深厚的自动化背景,能够帮助客户重新思考可能性。
联系:
Evan Kaiser
Evan Kaiser
Rockwell Automation全球OEM副总裁
Evan现任Rockwell Automation仓储、物流和物料输送行业全球总监。Evan在Rockwell Automation拥有30年的工作经验,对自动化解决方案及其在仓储和物流领域的应用有着广泛的了解。
Linda Freeman
Linda Freeman
Rockwell Automation 商业与娱乐行业经理
Linda 拥有25年以上的工业自动化经验,指导客户应用先进技术,并支持仓储和物流路线图讨论。她是TÜV Rheinland认证的功能安全工程师和网络安全专家,也是女性工程师协会的会员。
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 探秘现代仓库