Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

创新提升了钻井精度和效率,从而增加了油井产量

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
创新提升了钻井精度和效率,从而增加了油井产量 hero image

11月底,全球最大的陆上钻机承包商 Nabors Drilling 邀请了几位 Rockwell Automation 员工和媒体人员前往德克萨斯州休斯顿,参观他们在钻井自动化方面的最新创新成果,这些成果不仅缩短了钻井时间、提高了精度和效率,还增强了工人的安全性。

我们的参观行程包括了解 Nabors 提供的远程支持钻机操作的服务、Nabors 正在设计的用于自动化钻井导航的新软件信息解决方案,以及参观钻机建造现场,考察 SmartRig™。

服务

我们的第一站是 Rigline 24/7™ 运营中心:一个玻璃墙区域,专家技术人员在这里远程监控全球数百台正在运行的钻机的状态。

技术人员可以在钻井施工过程的各个阶段查看 KPI,如钻进速度、定向路径、钻头载荷、扭矩、流体流速和各种其他参数。

我们拜访了世界上最大的陆上钻机承包商,了解他们如何使用最新技术。

他们会监控钻机问题的警报,接听钻机操作员的来电并回答他们的问题,如果出现“红色状态”,则会进行干预。Rockwell Automation 的FactoryTalk®信息解决方案套件用于实时捕捉所有钻机数据,并将其情境化并显示为有用的信息。

远程提供的专业服务水平令人印象深刻——一些钻机甚至在关键位置配备了摄像头,除了来自钻机控制器的数据外,还能提供视觉洞察力。这使得专家可以在休斯顿远程操作钻机(如有需要)。

软件

Next,我们在软件仿真区域停留,了解 Nabors 开发的用于自动化导航的软件,包括定向钻井。Nabors 试图解决一个行业问题,即在钻井过程中会导致额外费用和停机时间的问题:在执行滑动操作时,需要让经验丰富的定向钻井工到现场,以及依赖人工操作所带来的不确定性。

在软件仿真区域,Nabors 设置了一个完整的钻井操作站,以便工程师可以测试这款新软件的约束条件,并允许操作员培训如何使用它。我们一窥 Allen-Bradley PACs 和 电机控制中心如何为钻井设备供电并向软件提供数据,以帮助自动化控制钻机设备,实现更高效、更精确的钻井。

钻机

最后,到了开车 40 分钟去德克萨斯州克罗斯比亲眼看看 Nabors SmartRig 的时候了。钻机高达 90′,平台、操作员驾驶室和电气室高达 45′。

我们看到的钻机采用侧鞍式行走设计,具有自动管架功能:这意味着管道可以在钻机侧面架设,无需任何人工干预。

在钻探多井场时,整个钻机可以向任何方向移动,以钻探下一口井,无需拆卸或移开架设设备。

我们正逐步接近实现完全自动化、远程监控的钻机,这将带来大量可能性。

模块化钻机设计使 Nabors 能够在短短36小时内拆除所有设备并将其移至下一个井场。Nabors 下一代 SmartRig,品牌名为 iRig,将配备机械臂,通过 Rockwell Automation 提供的 Rigtelligent™ 控制系统,实现钻机平台设备和管道的完全自动化移动。

有趣的是,Nabors 利用 MCC、PAC 和软件的功能,以创新方式自动化钻井过程。该行业正在快速发展,我们距离实现完全自动化、远程监控的钻机越来越近,这为降低钻井成本、改进钻井作业和保障工人安全开辟了大量额外的可能性。

有关 Nabors 所做工作的更多信息,请访问其网站。要了解更多关于 Rockwell Automation 技术如何支持油气行业提升效率和创新的信息,请访问其网站的油气部分。

发布时间 2018年2月21日

主题: Oil & Gas

Luis Gamboa
Luis Gamboa
Oil & Gas Business Development Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 创新提升了钻井精度和效率,从而增加了油井产量