Loading
博客 | 工业网络
Recent ActivityRecent Activity

简化工业 IT/OT 融合的 3 种方法

更好的数据可见性和增强的安全性等业务需求推动了工业 IT/OT 融合。了解 3 个提高 IT/OT 融合成功率的技巧。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男性工业 OT 工人使用 IT 平板电脑连接到网络并维护机械臂

识别 IT/OT 融合挑战

工业运营中信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 的融合是由以下需求驱动的:更好的数据可见性和利用、系统和软件投资回报的全面实现以及增强的网络安全性。它也是工业企业实现数字化转型目标的关键推动因素。尽管业务驱动因素的价值日益显现,但执行 IT/OT 融合仍然充满挑战。

在我的职业生涯早期,我曾在一家聚合物工厂配置控制系统。当时,IT 和 OT 完全分离。我们不希望 IT 参与我们的工业网络,因为在我们看来,他们并不优先考虑工厂运营,也不了解控制系统和业务系统之间的差异,等等。同样,IT 也不希望我们参与他们的网络,因为他们觉得我们对网络和网络安全概念的理解不如他们。思维方式的冲突造成了对立的环境。回想起来,我们几乎没有从彼此身上学到什么,也没有建立起适应未来组织需求的网络和网络安全政策。

如今,在工业企业中,IT 和 OT 之间的界限变得不那么分明,因为技术对生产力至关重要。然而,IT 视角、期望和优先事项仍然与工业运营有很大差异。一个例子是响应时间,在 OT 环境中往往比在 IT 环境中更为关键,对生产的影响也更大。

除了 IT 和 OT 文化思维差异外,其他使 IT/OT 融合复杂化的挑战还包括:

  • 不同的软件和故障排查工具
  • 无线所有权
  • 命名差异
  • 技术标准在 IT 和 OT 网络架构中的应用差异
  • 网络安全政策和网络维护方法

工业企业可以通过积极应对这些挑战,采取主动的 IT/OT 融合方式获益。以下是三种改善 IT/OT 融合并助力成功的方法。

 

协作制定计划

虽然技术至关重要,但人员才是 IT/OT 融合成功的最大关键。IT/OT 融合流程的早期步骤之一,是让 IT 和工业运营的关键利益相关者聚在一起,制定共同的政策。当 IT 和 OT 通过协作打破组织和文化壁垒时,工业企业更有可能实现技术和组织的双重成功。

入门三条建议:

  • 明确推动 IT/OT 融合的具体业务成果
  • 识别并解决 IT/OT 文化融合挑战
  • 主动制定明确定义的 IT/OT 融合政策

Rockwell Automation 和 Cisco 已成为战略联盟伙伴超过 13 年。IT 人员通常对 Cisco 有熟悉感和信任感,OT 人员则对 Rockwell Automation 有类似的熟悉和信任。我们的团队通过促进 IT/OT 对话,并在制定 IT/OT 融合政策时为双方观点赋予公信力,为工业客户创造价值。

 

用一致术语创建通用架构蓝图

IT 和 OT 之间的差异通常延伸到网络架构和技术实施方法。例如,网络分段、网络安全和访问协议在 IT 和 OT 之间可能有很大不同。OT 网络术语通常与 IT 术语不一致。在 IT/OT 融合规划的早期阶段建立一致认可的蓝图,有助于实现架构和技术的一致性,并为通用术语提供指导。参考架构还可以帮助 IT 和 OT 获得共同的世界观。

Rockwell Automation 和 Cisco 创建了一套经过测试和验证的蓝图,称为全厂融合以太网 (CPwE)。CPwE 为 IT 和 OT 组织设计和部署可靠且安全的工业网络基础设施提供了起点。

 

熟悉的工具

在 IT/OT 融合讨论中经常出现的一个根本性问题是:谁将拥有 OT 网络?这个问题很重要,因为 IT 用于监控、分析和排查网络及网络安全的软件工具集与 OT 软件工具集不同。大多数情况下,OT 使用的软件是其控制系统供应商提供的产品的一部分。

OT 网络所有权的答案往往决定交换机硬件的选择。例如,如果 IT 将拥有该网络,他们往往会部署自己熟悉、易于排查和管理的 IT 型交换机。但这种做法存在问题。假设制造商决定 IT 拥有 OT 网络并安装 IT 型交换机。当工业运营在凌晨 2:00 停机时,谁会被叫来排查故障?在许多情况下,OT 人员会接到这个电话。除非他们接受过额外培训,否则他们未必具备排查这些 IT 型交换机故障的软件工具或知识。

Rockwell Automation 和 Cisco 针对这一场景合作推出了 Stratix® 交换机。Stratix® 工业以太网交换机让 OT 网络所有权问题变得不再重要。它们内置 Cisco 技术,可与 IT 使用的熟悉 Cisco 软件工具配合,也可与 OT 使用的 Rockwell Automation FactoryTalk® Network Manager™ 和 Studio 5000 Logix Designer® 软件配合。IT 和 OT 均可管理和排查工业网络,无需学习新工具。

 

总结

采取主动而非被动方式应对 IT/OT 融合政策的工业企业更有可能取得成功。了解 OT 网络需求是制定有效且 IT 和 OT 都能接受的 IT/OT 融合政策的关键部分。

最终,IT 和 OT 网络必须协同工作,为工业企业带来其所投资系统和数据的全部价值。无论您正处于 IT/OT 融合规划的初期阶段,还是正在推进过程中,经验丰富的顾问都能提供有益指导。与有 IT/OT 融合项目经验的团队合作,可帮助您规避常见失败点,制定成功路线图。

发布时间 2021年5月3日

主题: Network Architectures Automotive & Tire Cement Chemical Fiber & Textiles Food & Beverage Household & Personal Care Life Sciences Metals Mining Oil & Gas Power Generation Pulp & Paper Semiconductor Water Wastewater Industrial Network Products

Dan Roessler
Dan Roessler
市场营销与传播专家
Dan Roessler 拥有28年以上的自动化行业经验。他拥有电子工程学士学位,曾撰写过大量行业文章以及一本关于控制系统迁移的书籍。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

工业网络服务
工业网络服务
功能
功能
工业网络服务
我们的信息技术专家团队可以充分评估您的行业 IT 资产,确定并修复潜在的绩效和安全问题。
探索我们的能力
Design Guides
Design Guides
工具
工具
Design Guides
These industrial-focused reference architectures provide users with the foundation to successfully deploy the latest technologies.
了解更多
探索我们的交互式 CPwE工具
Main Image
技术数据
探索我们的交互式 CPwE工具

通过我们的交互式 CPwE 工具了解 CPwE 业务优势。

开始使用
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 简化工业 IT/OT 融合的 3 种方法