Loading
博客 | 数字化转型
Recent ActivityRecent Activity

工业边缘挑战与机遇

工业转型 (IX) 领导者从边缘计算等新型计算范式中发现价值

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两名戴着安全帽的工厂工人站在工厂的笔记本电脑前握手,并讨论工厂的制造计划。Industry and engineering concept

回顾之前的主题

在我们之前的博客中,我们概述了工业转型 (IX) 领导者如何希望从边缘计算等新型计算范式中获得更多价值,并适应工业环境的独特需求。在本博客中,我们将进一步深入探讨边缘计算本身,并在期望在 IX 取得成功之前,评估其优势和挑战。评估这些方面将有助于 IX 领导者为强大的边缘管理解决方案做出明智决策。

快速回顾边缘

既然我们要评估边缘计算范式,那么提醒大家什么是边缘计算就很重要。经过十年 IT 数据中心整合和向公共云基础设施迁移,架构师们意识到集中式计算架构在带宽和响应时间方面存在局限性。

有若干业务用例需要将基于数据的智能移近源数据,以获得更快的响应时间,而不是相反。边缘计算模型使计算能够在物理数据收集和分析位置附近进行,而不是在集中式服务器或云基础设施中进行。

虽然数据保持在源附近,以便在现场实时安全处理,但其他设备(如工业 PC)仍然连接到网络。这种计算模型是 IT/OT 融合的关键推动力。它为工业和企业级业务创造了新的和改进的方式,以最大化运营效率、提升性能和安全性、自动化所有核心业务流程,并实现始终在线的可用性。

数字化转型
Endress+Hauser 过程培训单元 (PTU),2018年5月21日和22日,印第安纳州格林伍德。
数字化转型

我们帮助您整合 IT/OT 边界的控制与信息,并为您的运营提供新的洞察,以推动更有意义的业务成果。

了解更多

“根据 IDC 的数据,到2023年,超过一半的新企业IT基础设施将部署在边缘。到2025年,Gartner预测企业生成的数据有75%将在传统数据中心或云基础设施之外创建和处理。[1]”

蓝色背纹理

边缘计算和云计算模型相辅相成,能够根据每个组织的独特需求提供灵活的解决方案。对于实时采集和分析,边缘是理想选择;同时,对于集中式大规模分析,云是理想选择。两者结合,可以为机器学习和资产性能管理等绩效举措提供实时和长期的洞察。

边缘计算的优势

广义而言,边缘计算可通过解决云计算中的性能、延迟、带宽、安全性和接近性等问题,增强OT解决方案。通过这些优势,边缘计算能够推动新一轮工业革命,变革制造业,并促进更高效、更易管理的敏捷业务生态系统。让我们进一步探讨其主要优势:

更低的延迟

边缘解决方案最常见的动因是网络延迟,即应用请求与响应之间的延时。对于实时应用,即使是毫秒级的延迟也至关重要。在OT环境中,不可预测的延迟可能导致缺陷率上升或安全问题。

更低的带宽限制

随着IoT设备和其他边缘连接设备的激增,数据生成呈指数级增长。根据位置不同,高速网络连接可能不可用或成本高昂。因此,为应对需要大量边缘数据的AI用例,组织正在利用边缘计算,通过本地过滤和处理数据来减少数据传输需求。

更高的性能

这是实现更低延迟和带宽的直接优势。通过将基础设施和应用更靠近数据生成和消费端,整体性能得到优化,从而提升用户体验。

更强的合规性

边缘计算还限制了数据的流动,有助于满足企业治理政策或其他要求敏感信息留在现场的法规。在欧洲,通用数据保护条例(GDPR)规定了数据主权规则,明确数据可传输和存储的位置。其他司法管辖区也在通过如加州消费者隐私法案(CCPA)等立法效仿。边缘为此类合规性提供了更多控制权。

更好的业务连续性

最后,边缘计算提升了业务连续性。随着越来越多的组织实现运营自动化,底层系统即使在网络或云不可用时也必须保持可用。过去一年,每个主要云提供商都曾发生过意外服务中断,未来也很可能继续发生。然而,运行在边缘基础设施上的应用可持续运行,直到网络服务恢复,从而减少对业务运营的影响。

边缘面临的挑战

现在是时候审视另一面,评估在边缘计算举措中需要应对的风险。远程边缘位置的资源相对有限,不同于企业总部,后者可能拥有本地数据中心、高速互联网连接(用于访问云)和现场IT人员。让我们进一步探讨:

因IT设备和空间有限导致单点故障

很少有组织能在所有远程位置部署冗余的高端服务器、存储和网络设备。相反,他们可能将关键应用部署在普通服务器(有时是台式机)上,这些设备没有冗余部件(如电源和硬盘)。更糟的是,边缘位置可能没有服务器机房或其他环境可控空间用于IT设备。缺乏冗余、充足电力、冷却或通风,可能导致单点故障。

互联网连接更慢且成本更高

如今,许多远程位置通过本地互联网服务提供商(ISP)提供的宽带互联网连接(服务级别协议SLA有限)与企业数据中心和云端相连。如果某些远程位置无法获得宽带互联网,可能需要安装更昂贵的专线,或使用4G/5G蜂窝连接,这些数据套餐相对有限且价格高昂。对于未在远程位置部署任何基础设施的组织而言,互联网中断可能意味着该地工作完全停滞。

IT人员更少

专业IT人员通常位于企业总部。远程位置可能几乎没有现场IT人员,这意味着系统宕机时会完全停顿。对于没有现场IT人员的站点,从总部远程访问边缘位置的普通IT设备可能面临挑战,因远程管理工具有限且无法现场操作。

结论

随着对边缘计算范式优势和潜在注意事项的认知提升,IX领导者需将这些因素战略性地纳入IX举措。如前所述,成功的IX战略与边缘计算范式可能需要在额外基础设施、网络连接和经验丰富的员工方面投入。然而,IX领导者还必须自我学习,了解选择适合自身需求的边缘管理解决方案时的其他考量。我们将在边缘探索之旅的下一个里程碑中进一步探讨这一话题。

 

[1] https://www.techtarget.com/searchcio/DrivingITSuccess/4-Things-You-Need-to-Know-Now-About-Edge-Computing

发布时间 2022年8月22日

主题: FactoryTalk Edge FactoryTalk InnovationSuite Software

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Gaurav evangelizes DX software solutions at Rockwell Automation via compelling messaging, launches & sales narratives to grow customers. An MBA from University of Michigan, he brings 23+ years of experience in enterprise B2B across Analytics, AI/ML, Retail, Field Service, & Mobile.
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 工业边缘挑战与机遇