Loading
博客 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

PLM:不仅适用于研发

提高PLM系统的价值对于消费品(CPG)行业至关重要。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
生产线上的白色化妆品瓶,远处有穿着白色实验外套的工人

产品生命周期管理(PLM)通常仅限于研发职能,但对于许多消费品行业来说,它正成为一项尚未开发的资源。

许多消费品公司已经拥有现有的 PLM,并将其用于“传统”范围的活动。但 PLM 系统的功能远不止于此。正如您的手机或电脑可能拥有数十甚至数百个您未曾使用的功能和能力一样,我们也以同样的视角看待 PLM 系统。

消费品公司应考虑 PLM 系统所能带来的显著运营/收入价值,不是通过替换,而是通过对现有资源进行更具战略性和目的性的利用——这一切都需要合适的合作伙伴来支持您的 PLM 之旅。

这就是为什么 Rockwell Automation 旗下的 Kalypso 与 Tech-Clarity 的 Jim Brown 以及 150 多家领先的消费品公司合作,探讨新一代 PLM 对消费品行业的意义。请查看下方的研究。

下载 2022 年消费品行业 PLM 现状报告
CPG 数字化转型:提升您的敏捷性
生产中的瓶
CPG 数字化转型:提升您的敏捷性

拥抱数字化未来。在Rockwell Automation的帮助下,适应不断变化的市场需求,打造更具可扩展性和灵活性的运营。

为什么是现在?

数字化转型不容忽视。先进技术正在整个行业中得到应用,使早期采用者能够超越竞争对手。从小规模集成到企业范围的转型,PLM 通常充当数字化转型的加速剂。人工智能、机器学习和其他数字化解决方案的坚实基础很可能已经存在于您的PLM系统中。要成功应用这些技术,PLM中的数据必须足够强大,并且要延伸至研发以外的领域。

如果不将PLM向组织内的各个职能部门开放,就无法发挥其应有的作用。PLM帮助提供数据驱动的决策能力,涵盖工程、运营和质量,这是一种变革,尤其是在面对紧迫的截止日期时。更好地转移到制造环节,并提升可追溯性和产品合规性,这些都在影响着PLM顶尖企业的收入和利润。

扩展研发以外的访问权限

PLM需要连接更多的人、流程和技术。在整个数字价值链中整合产品开发和研发数据正在改变公司设计、制造和销售产品的方式。面对当今不断变化的消费品行业格局,公司需要采取战略行动,为数字化的明天做好规划。PLM是数字化转型的核心,这不再是梦想,而是成为一种必然的现实。


“85%的受访消费品公司认为 PLM 对数字化转型至关重要/重要。”


实施或扩展 PLM 不必令人望而生畏,也不必独自完成。Rockwell Automation、Kalypso 及其他公司随时准备支持您的组织,并通过以业务为先的方法改变您设计和交付产品的方式。然而,加快这些转型效益的关键是找到一个合作伙伴,从第一天起就具备发展您业务所需的知识和经验。

消费品行业 PLM 的关键考量因素

PLM 系统多年来一直为企业带来诸多益处,但实现更大价值的关键在于一个实施良好的解决方案所能提供的上市速度。随着消费品需求的不断变化、监管要求的日益严格以及生产过程的日益复杂,探索/扩展您的 PLM 功能可以对企业的盈亏产生重大影响,并提升从设计到交付的速度。

消费品行业的关键参与者认识到,PLM 应被视为支持整个组织和供应链的战略平台。这个战略平台对于加速您的数字化转型也至关重要。无论您是引入新的 PLM,还是扩展当前系统的功能,在考虑选项时都应牢记以下几点。

  • 集成其他系统和技术将有助于最大化您的 PLM 效益。
  • 云计算是存储和访问 PLM 数据的更高效方式。
  • 培训对于确保您的团队能够充分利用和应用 PLM 的高级功能至关重要。
  • 扩展您的 PLM 到其他职能领域——不仅仅是研发——以最大化其全部潜力。
  • 选择一个经验丰富的 PLM 合作伙伴,帮助您发展以实现您的战略目标。

Kalypso 已准备好帮助您从 PLM 系统中获得更多价值。协助企业超越传统 PLM 用例并将 PLM 连接到数字时代正是他们的专长。了解更多。

发布时间 2022年9月16日

主题: Digital Transformation Food & Beverage Food Packaging

Colin Speakman
Colin Speakman
Rockwell Automation数字化首席负责人
Colin凭借其25年以上的行业经验,为生命科学领域的领导者提供可行的建议。他通过亲身实践深入了解事物的“实际运作方式”,帮助组织通过技术、组织设计和业务流程开发和提升数字创新能力。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 扩展您的 PLM 潜力