Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

提升敏捷性以应对不确定性:为何项目型思维方式对制造业成功至关重要

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
提升敏捷性以应对不确定性:为何项目型思维方式对制造业成功至关重要 hero image

当今世界,无论是在制造领域还是在更广泛的社会经济格局中,都可以用四大主导力量来描述:波动性、不确定性、复杂性和模糊性。在我们当前所经历的前所未有的时代,很容易认为这些力量是我们环境的特定因素。实际上,它们一直存在,只是影响力没有当前环境中那么明显。

我们预计,这种可见性只会增加。新兴的地缘政治风险和贸易争端;日益复杂且似乎注定要进一步调整的供应链运营;制造运营中更可持续和道德实践的趋势:这些只是未来几年和几十年将会出现的一些因素。综合起来,它们可能会对各个层面的采购、生产、贸易和物流产生深远影响。

对于寻求在这种环境中航行的制造商,我们提供以下建议:希望获得更高的可预测性和简单性,但要为动荡和不断变化的现实做好准备。

然而,变化带来了机会——至少对某些人来说如此。向数字世界的明显转变,以及由此带来的行为变化,将孕育新的商业模式,同时淘汰那些无法承受变革浪潮的企业。为了顺应潮流,今天的制造商需要关注敏捷性,尤其要考虑采取“基于项目”的方法来进行运营和交付。

心态至关重要

过去,制造业务主要围绕单一产品或一组产品的生产展开。所有投资和开发活动都专注于过程改进,以便在更短的时间内以更低的成本生产更多产品。随着边际收益递减规律的出现,能够在最低门槛下保持盈利的制造商将生存下来,并能够进行再投资,从而形成一个良性反馈循环,提高生产率和利润。

但现在,单纯地生产更多产品已经不够了。如今的制造商需要更好地了解市场需求,而正如我们最近所看到的,市场需求会迅速且剧烈地变化。未能适应——例如在需求消退后继续生产,或在需求激增时犹豫是否扩大生产规模——会让制造商面临巨大成本和错失的机会。

制造业的适应性意味着引入更灵活、更流畅的结构,以应对不断变化的环境和市场条件。重点不再是产品产出,而是将企业各领域的多样化技能和能力结合起来,以实现特定的最终目标。本质上,就是采用以项目为导向的心态。

成为一家以项目为基础的制造商,需要在整个生产周期内为运营注入敏捷性。这涵盖多个领域,包括灵活且易于重新配置的机器、流畅的团队结构和流程,以便按需获取技能,以及具备与合作伙伴和供应链网络进行信息共享的适应能力。

为下一步做好准备

为了面向未来,制造商应具备五大特征:

1. 建立联系

没有任何制造商可以孤立思考或工作。与您的供应商、服务提供商和客户建立联系至关重要。这不仅体现在技术层面,通过安全、可互操作的机器和集成供应链运营,还体现在运营和生态系统层面,通过流程对齐和信息共享。

2. 精益运作

顺畅运行的供应链需要消除摩擦和瓶颈。采用更精益的结构,既能利用数字化推动因素,又能采用新的工作方式(如远程操作),是更快实现预期成果的重要组成部分。大多数制造商已经实施了工作流程管理;下一步是增加虚拟助手和机器人流程自动化(RPA)等能力,使流程更加流畅和可重复。

3. 增强而非拆除

认为现代化意味着从头开始是错误的。多年来,制造商通常在其机器和 IT 上进行了大量投资,应当维护仍在创造价值的部分,并保留定义其优势的现有知识。因此,方法应是扩展和延伸现有资产,而不是全部替换,从而获得更快响应不断变化的全球动态和需求的敏捷性。最重要的是,这使他们能够识别过时的系统,并将投资聚焦于这些领域,以降低风险。

4. 适应新数据

制造系统在其运营过程中会生成大量数据,涵盖从设备性能到库存和客户订单数据的各个方面。对变化做出响应,使制造商能够基于实时信息对生产采取预测性和纠正性的方法。

5. 保持人性

一个普遍存在且极具破坏性的说法是,数字化就是用机器取代人力。这并非事实;数字化的真正意义在于让人类与机器以最高效、最具生产力的方式协同工作。制造商可以通过提升人类技能(如创造力和模式识别)、增加非传统技能(如数据科学和设计)、通过 AR/VR 等技术开发新技能,以及捕捉和汇集团队专业知识,来增强人力的利用。

制造商如何缓解供应链风险以满足不断变化的消费者需求

博客:制造商如何缓解供应链风险以满足不断变化的消费者需求。

从实体到数字化

传统上,产品开发被划分为不同的部门,采用顺序流程。在不确定和多变的制造环境中,竞争力的关键在于在制造运营中培育更高的效率和更精简的结构。显然,这在孤立和不连贯的生产环境中无法实现。

那些已经开始数字化转型之旅并采取措施实现灵活性的公司,可能会看到缩短上市时间的好处,并且能够更好地适应未来几年我们将看到的变化。

发布时间 2020年5月25日

主题: Management Perspectives

Mike Loughran
Mike Loughran
Intelligent Devices, Software & Control Business Manager – North Region, EMEA, and CTO UK & Ireland
Mike has a passion for working with companies to help them unlock the benefits of digital manufacturing, and is the Connected Enterprise ambassador. Throughout his career, he has worked with both large and small manufacturing companies to advise and help set their automation strategy in order to help them achieve their productivity and sustainability goals through smarter use of technology.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 提升敏捷性以应对不确定性