为您推荐
我们都经历过——对产品的推动力度过大。
例如,垃圾处理器。如果我们把太大或太硬的东西扔进排水管,听到电机发出痛苦的嗡嗡声,我们就知道要关闭它并等待。如果我们不够快,安全开关会为我们完成这项工作,防止过热。
但如果这样的小动作做得太频繁,就会缩短垃圾处理器的使用寿命。
为机械负载供电的电机也会出现同样的问题。过度频繁地推动,可能会导致电机过热而停机、冷却并准备重新启动,从而引发意外停机。
旧式电机保护技术通过关闭电机来防止电机过热,但这是一种被动(问题发生后)的保护方式,而非主动保护。电机恢复期间生产会停止,这可能会导致USD100000~USD900000的收入损失。
现在,除了机电解决方案之外,还有一些基于电子的选项可以对电机进行电气和机械监控,这些选项可以帮助您预测电机可能会在何时以及如何发生故障,以便您可以预先解决问题。如果电机确实发生故障,诊断将帮助您尽快解决问题。
电机保护的电子过载继电器和机械保护的状态监测设备的秘诀在于如何将电机内部发生情况的信息传递给外部。它们可以更准确地预测电机可能出现故障的时间,以便您可以做出如何继续操作的决策。
在许多情况下,每一秒都至关重要。假设您正在搅拌水泥。过程还剩30秒,电机将在45秒后跳闸。现在您知道:您可以继续进行,而不会危及批次或电机。您拥有更好的信息,并且可以据此做出更好的决策能力。
这只是可用数据的一个示例。如果您签订了能源管理协议,且每年多次要求您减少用电量,借助电子过载继电器提供的数据,您可以快速评估每台电机的用电量(kW),并关闭非关键负载。
如果您现在使用的是常见的电机维护方式——电话,这一进步尤其有用。
我经常看到这种情况——你根本不知道电机已经跳闸,直到你走过它,然后才打电话给维护人员。这一切都需要时间。相反,基于电子的电机保护可以在停机前向控制站发送信号,并向维护人员发送消息。如果电机确实跳闸,所有关于事件的数据都会被捕获以供检查,以帮助防止将来再次发生。
更重要的是,电子过载继电器和状态监测解决方案的价格仅为以往技术的一小部分。
查看您的电机应用。是否有任何过程关键?如果是,停机的成本是多少?找到适合您应用的电机保护和状态监测解决方案,防止计划外的生产停机。
发布时间 2014年11月3日