Loading
博客 | 数字化转型
Recent ActivityRecent Activity

“云 + 边缘”协同发展,在IIoT时代蓬勃发展

随着工业IoT的发展,“云 + 边缘”协调生态系统应运而生。了解如何通过采用“云 + 边缘”生态系统来提高效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
机架中一排排的多块电路板

前沿行业中,越来越多的设备分布在各个工业现场。鉴于长期运行,其中一些设备难免会出现故障。为了尽早发现问题并采取预防措施,有必要跟踪它们的工作状态。传统上,维护工程师经常被派往现场巡查。然而,这会产生相当大的成本,而且往往无法及时发现一些问题。

工业物联网(IIoT)的发展使得现场设备能够连接到互联网,从而可以从中央位置持续监控其运行状态。无论发生什么情况,都可以从云端实时看到,一旦发生故障,工程师可以轻松定位问题并立即采取行动。

随着越来越多的设备连接到互联网并产生越来越多的数据,制造商和用户不仅在寻求更高效的维护,还在寻求从数据中获得更多洞察以促进增长。这意味着需要更深入地挖掘数据、更好地处理和分析。所有这些需求都为协调的“云 + 边缘”IIoT生态系统带来了更大的技术挑战。

1. 从不同设备收集数据

部署在工业现场的设备不断从现场的不同部分捕获数据,监控机器和环境。由于这些设备配备了不同的接口(串口、以太网端口、蓝牙、Wi-Fi等),因此从所有设备获取数据并不容易。现场的各种类型设备正在生成大量数据,这对期望收集和处理这些数据的网关来说是一个巨大挑战。

不同设备使用不同协议进行通信。即使在同一类别中,也有不少选项。同时,一些制造商通过其专有协议进行通信。这会给用户带来兼容性问题,因为大多数传统网关仅支持少数几种协议。这意味着单个现场需要多种网关,这会导致设备支出巨大,品牌切换成本高昂。

随着现场设备日益多样化,上述问题日益突出,因此有必要集成多种工业协议,并兼容私有协议,以便通过单一的“多合一”IIoT网关传输来自不同来源的数据。

2. 在边缘预处理数据

在云计算时代,数据被上传到云端进行处理、存储和分析。随着大量数据的不断生成,云端的负载越来越重。试想一下,如果所有数据都必须一点一点地发送到云端,等待云端接收所有数据,并回复命令(有时根本不回复命令),然后再采取进一步行动,这意味着数据传输的延迟非常大。即使5G能够解决速度问题,云端也会因大量数据而超负荷。

因此,边缘计算的概念应运而生。通过预配置的条件或编程工具,可以在数据生成的附近(“边缘”)过滤从不同设备收集的数据。其中一些可以在本地处理。例如,如果达到某个阈值,网关可以立即响应,例如向维护人员发送警报,或更改PLC的参数。它还可以在满足某些条件时通过输入/输出控制其他下游设备,以便使用不同协议的控制器可以交换数据。

然后,剩余的“清理”数据被发送到云端。这不仅节省了数据流和带宽,更重要的是,减轻了云端的过度负载。

3. 将数据上传到云端

如今的世界越来越依赖数据。作为IIoT生态系统的核心部分,云在集中管理、数据分析和决策能力方面发挥着重要作用。

正如数据采集设备在通信协议上存在差异,不同的云在连接和交互方式上也各不相同。云之间的交互逻辑以及边缘请求的功能也不同。因此,将数据发送到云端意味着需要在网关和云之间进行大量集成工作。

云网关使系统集成商能够轻松连接到云端,大多数用户需要与云端进行自定义交互,以便上传他们的数据。幸运的是,随着技术的进步,如今的云网关通常支持主流IoT云。只需几个步骤即可配置云端,使数据能够轻松地从源头传输到云端。

系统集成商希望通过云端监控一切,以确保其系统正常运行,而制造商则需要通过SCADA管理其工厂。因此,网关使本地SCADA系统能够通过工业协议获取数据,并通过MQTT获取云端数据。

4. 实施数字化项目

实现全面数字化需要时间。启动新项目通常需要大量工作来准备设备、集成设备并编写应用程序。在这个瞬息万变的世界里,时间就是一切。

“云 + 边缘”解决方案应易于部署和配置,以便尽快实施新项目。随着更多管理工具的出现,几乎可以默认这些网关能够从云平台进行管理。支持Web配置,配置可以导入和导出。部署和批次管理可以轻松地在平台上完成。

为了满足不断变化的业务需求,并在项目进展过程中灵活应对新要求,定制化变得势在必行。例如,云平台在迭代过程中需要网关提供不同的支持;随着数据分析的深入,边缘端的一些数据处理逻辑需要进行调整。

总结

在IIoT中,云和边缘的协作前所未有地紧密。通过高效的“云 + 边缘”协调,我们可以更好地利用边缘,更好地了解现场情况,确保设备高效稳定地运行,从而提供更好的用户体验。通过更高效、更完善的数据库,我们可以为产品改进和参数优化提供更好的见解,从而增强工业4.0时代的竞争力。

发布时间 2022年6月28日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation FactoryTalk Edge FactoryTalk InnovationSuite

Peng Cai
Peng Cai
英华达网络高级产品经理
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left “云 + 边缘”协同发展,在IIoT时代蓬勃发展