Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

制造执行系统如何优化汽车制造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
制造执行系统如何优化汽车制造 hero image

我们都知道产品召回对汽车制造商的破坏性有多大。然而,虽然灾难性事件经常成为新闻的头条,但它们只是对制造商的声誉造成的最明显的威胁。有些恼人的问题可能不会引起安全方面的担忧,但会让购买者屡次回头去找他们的经销商,这也会无声地损害消费者信心、品牌权益和盈利能力。

无论问题的范围有多大,强大的制造执行系统 (MES) 通常都是及时、恰当地作出回应并消除未来风险的关键。制造执行系统为汽车制造商提供了各种揭示其流程数据的方式,从而使他们可以尽早发现异常情况并更好地控制不良后果。利用该系统,他们还可以锁定其流程,以促进制造一致性。

如今,灵活的汽车制造环境比以往任何时候都能更快地满足全球化需求和消费者的偏好。但是,新技术在实现这种灵活性的同时也会增加系统的复杂性。最终往往导致以下结果:工厂基层的智能资产和分散系统激增,而要共享这些系统提供的数据并使数据与所处情境相关却不容易。

在这种环境中,汽车制造商如何有效地发现并遏制产品的异常情况?

幸运的是,Rockwell Software® AutoSuite™ 这样强大的制造执行系统能够正面应对这一挑战。制造执行系统集成了工厂基层生产和 ERP 系统,使制造商可以共享数据,并管理从设计系统到经销商服务维护整个过程中的关键质量问题。最终,汽车制造商可以使用其汽车整个生命周期的实时信息,帮助找出潜在的安全和客户满意度问题,甚至是那些会对品牌忠诚度产生消极影响的小投诉。

发现产品异常情况后,可通过制造执行系统随时访问必要的数据和分析工具来确定问题的根本原因。

了解该汽车制造商如何利用 AutoSuite 制造执行系统为每辆汽车建立数字跟踪体系,然后在整个生产过程和供应链中进行跟踪。这一功能可提供所需的数据,以便成功调查问题并加快任何所需补救措施的实施。

制造执行系统可以自动执行并遵循既定的制造流程和业务规则,并将不符合标准的汽车的比率控制在限定范围内,这一点也许更为重要。通过质量管理和防错功能,制造执行系统可以找出流程当中任何点的异常情况,并在最终检查之前及早安排对汽车进行矫正。

请记住,制造执行系统的作用并不局限于降低风险和确保产品在离开生产线时的完整性。制造执行系统还可以显著影响生产过程本身的效率。通过捕获、统一和分析大量数据,制造执行系统可以及时显示操作性能问题 — 从设备停机时间到调度和工作量平衡,再到操作员培训。

无论是潜在的召回、讨厌的保修问题,还是持续改进举措,制造执行系统都会利用工厂基层和系统智能来管控复杂性并优化汽车制造流程。

详细了解 Rockwell Automation 如何帮助全球的汽车制造商将制造优化提升到新的高度。

发布时间 2015年5月11日

主题: Automotive & Tire
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
  5. Chevron LeftChevron Left 制造执行系统如何优化汽车制造