Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

系统集成商如何打造更智能的电气控制系统

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
手握着一个灯泡,灯泡内有一个大脑

工业企业希望能够全面了解新建或升级工厂的各个方面,包括其电气控制系统。现在,集成商面临的压力是帮助连接这些系统,并使其实时数据可供工作人员使用。

但传统的电气控制系统很难集成到互联运营中。这些硬接线系统通常与工厂的过程控制系统分开存在。它们的数据通常只在电气室或变电站中可用,这意味着工作人员需要进入潜在危险区域才能访问这些数据。

面对这些挑战,越来越多的系统集成商选择使用智能一体化电力解决方案。这些系统提供一流的数字技术,可以与工厂的过程控制解决方案集成,将两者统一到一个架构中。它还可以提供客户所需的电气系统信息,为最终用户和集成商带来深远的业务利益。

对于最终用户:更智能的系统

根据 ARC 咨询集团的研究,大约三分之二的新工厂在其整体电气系统中使用智能设备。数字化集成所有这些设备可以让最终用户访问故障、运行状况以及报警和事件等信息。

这些信息可以帮助工作人员更快地确定问题发生的时间、地点和原因,从而更快地解决问题。这包括观察电力质量问题和能源强度意外增加的能力。对电气系统的可见性还可以帮助工作人员及早发现问题,防止问题向下游扩散到控制系统。例如,不均匀的电气分布系统负载可能会关闭催化转化器上的风扇。

获得交付智能电力和电气系统能力,可以为系统集成商开启新项目和新业务机会的大门。

联网系统还可以利用远程访问电气系统来增强安全性。工作人员可以通过远程计算机或移动设备访问电气系统信息,甚至远程开合断路器,无需进入高压变电站。

面向集成商:更快、更优的集成

传统上,集成商需要为每套电气控制系统开发定制编程。但部分智能一体化动力系统包含标准、预制的操作面板,集成商可在不同项目间复用。这有助于减少编程需求,加快集成进度。

合适的技术供应商还可协助集成商确保智能电气设备(IED)数据以客户所需速度传输。通过采用 IEC-61850 和 EtherNet/IP 等通信协议,以及与既有网络的接口,供应商能够连接所有 IED,并提供对设备和运行状况实时数据的访问。

部分供应商甚至制定了性能指南,帮助在系统建成前评估不同系统的性能表现。这有助于集成商缩短设计和测试时间。

智能商业模式

集成商在帮助工业客户实现更高互联性和数据驱动方面发挥着关键作用。能够可靠且高效地为客户提供优化运营所需信息的集成商将最为成功。具备交付智能电力和电气系统能力,将为系统集成商带来新项目和新商机。

Rockwell Automation 可通过提供一体化智能动力系统,帮助集成商获得这种竞争优势,该系统将电气与过程控制统一,并释放实时电气控制系统数据的价值。有关智能一体化动力的更多信息,请参见此处。

发布时间 2018年7月30日


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 系统集成商如何打造更智能的电气控制系统