Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

电子商务如何影响包装设备设计?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
电子商务如何影响包装设备设计? hero image

电子商务如何影响包装设备设计

独立小车技术能够以更好的方式满足定制化的高混合、高灵活的包装需求。

您如何在定制背景下实现包装过程自动化?消费者对于不同尺寸、外形和特殊风格的需求已经完全改变了 CPG 品牌所有者和制造商的商品生产及包装方式。对于 OEM 而言,此趋势意味着包装设备需要以前所未有的方式运行。

现实情况是,大多数包装生产线难以满足快速切换需求。传统传送方式无法跟上需求步伐。在这种高混合环境下,生产商自身必须进行大量手动作业的艰难困境中,缺少合适的自动化包装解决方案,难以实现经济效益。

亚马逊效应

亚马逊效应对零售商如何进入市场产生了毋庸置疑的影响。但是,不断变化的消费者需求和预期的潜在波动远不限于实体或网络购物习惯。由于对特殊化和多样性包装的需求快速增长,制造商同样面临着对高混合、低批量产品的生产和包装压力。

想象一下在同一包装线上运转十几种产品。一种产品可能要运转数天,如果这时出现长达数小时的切换过程,则运转下一个产品前,所有在制品的包装都会完全停止。这种做法可能意味着每种产品要累积一个月的库存,因为产品可能需要很长时间才能重新回到生产线。

这种情况并不少见。生产商需要经历漫长的产品切换过程,出于预算限制和既有系统的考虑,他们必须这样做。

借助一系列并联机器人、可变螺距进给和多个智能阀,现今运行的大多数机器可将包装规格从 6 扩大到 12 再到 24。产品切换需要一段时间,虽然会影响生产力,但却完全可以实现。

然而对于 6、12 或 24 这类包装规格,亚马逊效应的出现导致每种规格都可能包含各种独特风格。由此,就不得不采取快速手动工作方式。顶级的 CPG 公司和类似的本地生产商几乎要打开每一个产品包,然后再以手动方式将其重新包装成彩虹包。不难想象由此产生的包装废弃物和成本损失将如何庞大。此外,寻找工人的挑战本已十分严峻,如此一来劳动力问题势必更加突出。

作为 OEM,您有机会通过高效、灵活且智能的自动化包装解决方案应对这些挑战。

借助此“智能化”电子手册,保持竞争力,并了解智能机器和设备能为您的客户带来哪些优势。

跳出常规

现有机械存在吞吐量和物理限制,而独立小车技术 (ICT) 等成熟的系统足以成为智能替代方案。但是你必须跳出常规限制。

典型的过程通常是这样的:采购或工程部负责为 X 购买机器。他们发出相应的 RFQ,而 OEM 则以极小的偏差进行机器报价,否则极有可能错失销售机会。

交易达成后,一切快速推进,完成机器构建后,管理团队就会开展工厂验收测试。而他们看到的机器并没有考虑灵活性,难以满足未来需求,没有一键式产品切换,没有不同的包装模式,也无法应对各种重大业务挑战。对于这些受众而言,为打造合适的包装设备所必须增加的前期成本反而变得次要,因为他们已经预见到未来不可避免的修改与改造成本势必十分高昂。

运营领导层需要了解 ICT 等先进技术如何应对其业务挑战,而不仅仅是生产,也要认识到 ICT 不仅仅是具有优秀进给或可变螺距的典型线性传送系统。

其实,上述过程在项目确定之前就早已开始。早在 RFQ 发出之前,甚至在发出为 X 进行采购的指令之前,也就是在任何事尚未确定之时。 

9 月 23 至 25 日,欢迎前往 PACK EXPO 展会,到访我们的展位(展位号 C-1462)以及 Aagard 的展位 (LS-5926),了解运行中的 4000 SKU 独立小车解决方案的小型版本。在展会现场,只需轻按按钮即可配置您的定制游戏卡片组。

轻按按钮即可完成 4000 种配置

定制自动化 OEM Aagard 最近发现一个客户遇到了这种情况。

Aagard 了解到其客户的业务挑战,即以各种配置实现各种包装自动化。确切的说是 4000 种配置,涵盖一至六种独特风格,每箱 12 到 96 种产品。而且还要求有立式展示托盘、分隔板、小巧外形、快速产品切换以及高端生产线速率(每分钟 100 箱),很明显传统的包装技术无法提供客户真正需要的灵活解决方案。

在其他竞争方案中,一条传送带上可能涉及数十个并联机器人,总计数千个组件,包括旋转电机、齿轮箱、夹具和其他复杂组件。而围绕 iTRAK® 技术构建的自动化包装解决方案则考虑到了所需的灵活性和易操作性,是一种更简单的解决办法。

这一项目并非是从 RFQ 或采购部的电话开始的,而是来自于 Aagard、罗克韦尔自动化和最终用户的共同畅想,即构想一台前所未有的机器,用以完成此前难以想象的使命。

“在这种情况下,成功的关键在于关注业务需求并评估可用技术。”Aagard 的技术销售副总裁 Jason Norlien 表示,“我们由此创建了面向未来市场需求和业务增长的解决方案。”

罗克韦尔自动化控制的高架式机器人将拾取产品,用于阶段划分,并为每个纸箱构建所需的模式。在此基础上,iTRAK® 组件可根据包的高度、宽度和整体配置进行调整,并选择适合产品且大小适中的空白纸板。所有这一切无需更换工具,只需按下 HMI 上的按钮即可全部完成。

监督或电子商务系统也可发出与 HMI 的相同指令。因此,随着亚马逊效应在 CPG 中占据更深入的地位,您可以轻松满足自定义订单需求,而无需人工干预。

更智能的方式

无论解决方案是什么,我认为我们一致同意需要停止只是因为重新包装而进行的拆包。停止针对消费者行为的每次变更而进行的修改和改造。更加智能的方式就在眼前,我们必须采用超前的思维,进行前期培训,逐步成为业务推动者,而不仅仅是充当一个包装设备制造商。

世界正在改变。您准备好了吗?了解更多关于模块化、可扩展线性电机系统如何帮助您的企业和客户为未来做好准备的信息。

发布时间 2019年9月20日


Justin Garski
Justin Garski
OEM Segment Leader, Rockwell Automation
For over 20 years, Justin has been connected with robotics, independent cart, and automation. Spending time in field service, engineering, and then sales, he continues to gain application knowledge and industry experience. His knack for white boarding new concepts and solutions makes any discussion interesting.
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 电子商务如何影响包装设备设计?