Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

如何从数字化制造的三大“转变”中获得回报?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何从数字化制造的三大“转变”中获得回报? hero image

智能制造——使用联网的机器监控和提升生产过程——已成为推动行业现代化的重要因素。在各个细分市场和类别中,企业正通过将自动化和分析应用于传统的手动流程来追求效率提升。

虽然制造业的未来已经到来,但它并未均匀分布。主要制造商拥有庞大的技术和研发预算,一直是智能过程采用的先行者,这并不令人意外。

对于较小的制造商来说,数字化可能令人望而生畏。他们面临与大型同行类似的压力——降低生产成本、创新产品开发——但受限于用数字化解决方案替换既有运营所带来的影响。他们对承担未被充分认识的风险持谨慎态度,但直觉上知道,采取“也许明天”的态度会让他们面临被颠覆的风险。

他们通常还面临另一个时间压力:较小的运营通常是更大“数字主线”(即端到端数字供应链)的组成部分,因此他们面临来自更大运营商的期望,需要适应其数字运营并与其系统保持一致。

忽视数字化已不再是选项;现在是采取行动的时候了。在开启您的转型之旅之前,请花时间了解正在塑造行业未来的三大转变。

转变 1 – 消费者转变

现代制造业需要对最终用户做出响应。数字化运营提供了深度分析能力,使您有机会更好地了解市场,尤其是快速变化的消费者趋势,并调整供应链的各个方面以满足这些新兴需求。将制造过程中的数据与最终消费者的数据结合使用,有助于塑造和指导生产决策。

例如,消费者对“可持续”产品的需求日益增长。这促使制造商从供应商选择到包装和品牌推广等各个方面进行调整,以讲述市场想要听到的故事。

了解这种文化转变并能够在“B2B2C”商业模式下运营至关重要,在这种模式下,每个组件制造商都是更大产品故事的一部分,并且能够以前所未有的方式从最终用户的洞察中受益。

转变 2 – 技术转变

数字化还带来了技术变革,为各种规模和各个行业的制造商开辟了创新机会。

云计算是这一转型的核心,它提供了“即服务”软件和基础设施消费能力,消除了传统的成本障碍。它使得即使是较小的公司也能更好地与合作伙伴整合,访问前沿服务,并根据需要扩大运营规模。

在大型制造商跟随小型新兴企业进入高增长类别的行业中,这一点尤为明显。以精酿啤酒趋势为例,大型啤酒厂能够测试精酿或季节性变体,而不会蚕食其核心生产线。

随着您寻求引入新技术能力(例如 AR 和远程工厂管理)以实现新的成本和效率提升,敏捷和自适应 IT 基础设施的优势将变得更加明显。

转变 3 – 代际转变

当前行业转型的另一个同样重要的方面是代际层面的转变。

制造业是一个高度专业化的行业,在过去 20~30 年里,运营商需要开发专业技能来管理生产。如今,随着数字时代的到来,我们看到需要新的技能组合,例如数据科学和 UI 设计,以增强系统的价值。这需要建立多样化的内部数字能力。

虽然数字化专业知识对该行业的未来至关重要,但对更多“传统”制造技能的需求依然强烈。数字化和自动化您的流程需要对每个流程的设计目标有深入的了解。如果不了解流程的必要性,就不可能将其有效地转化为流程逻辑。随着越来越多的操作技能(例如,由于退休)可能会丧失,制定将知识传授给新一代的计划至关重要。

 

变得更聪明

审视您当前的运营情况,仔细思考这些转变如何适用。利用它们来帮助您规划自己的发展之路,将有助于集中您的精力。最终,您应当寻求利用数字化来解决您所在市场的特定问题,而不是为了数字化而数字化。

我们建议采取开放的态度。将变革视为不可谈判的条件,并投入时间进行研究,以了解数字化如何增强(而不是取代)现有运营,并为您的最终客户带来好处。

Rockwell Automation 可以帮助像您这样的企业驾驭资金和研究的必要性,加快洞察时间,并开始重塑数字主线的过程,以确保智能制造满足贵公司所需的目标。

发布时间 2020年2月24日

主题: Management Perspectives

Mike Loughran
Mike Loughran
Intelligent Devices, Software & Control Business Manager – North Region, EMEA, and CTO UK & Ireland
Mike has a passion for working with companies to help them unlock the benefits of digital manufacturing, and is the Connected Enterprise ambassador. Throughout his career, he has worked with both large and small manufacturing companies to advise and help set their automation strategy in order to help them achieve their productivity and sustainability goals through smarter use of technology.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 如何从数字化制造的三大“转变”中获得回报?