Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

如何培养更优秀的生物技术产业员工?

增强现实和其他数字技术以全新的方式帮助员工提高生产力,减少差错并优化工作流程。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一位实验室工人正在查看 iPad

生物技术制造行业熟练工的短缺早已不是一件新鲜事。

事实上,随着一次性器械和移动技术的不断发展,生物制药生产的灵活性和盈利能力也随之提升。相对于传统不锈钢制药设备,应用这些技术需要掌握不同的技能。

如果您也和我遇到的大多数企业领导者一样,那么寻找熟练工只是您所面临的挑战中的一部分。您还必须寻求更好的方式来提高生产力,减少差错并简化工作流程。

换言之,如何培养更优秀的生物技术产业员工?

高度可视化与高效率密不可分

最令人沮丧的事情莫过于,在您负责完成一项特定的工作时,却发现自己难以获取必要的信息和工具。这是很多生物技术产业员工面临的窘境。

从本质上来讲,生物制药车间涉及复杂的生产环境,其日益依赖自动化系统监测生产工艺、保持产品一致性以及引导工作流程。此外,还要求员工实时查看关键系统信息并作出响应,并且在各生产班次准确无误地执行数百次人工操作。

那么当前系统有哪些短板?

在不少生物技术车间中,操作员无法与自动化系统高效互动。

了解企业如何打破这一僵局

或许您可以借鉴以下案例。我们最近合作的一家企业计划更新 HMI 系统,在此之前我们特意对其员工进行了调研。结果员工们一致认为现有 HMI 系统操作费时费力。

这是为什么呢? 因为操作人员的工作站设置在无尘室中,并靠近受监控的设备。从操作员到维护人员再到主管,任何人需要使用 HMI,都必须穿上防护服进入无尘室。

这样不仅耗时,也使得故障处理的难度增加。

针对该客户的情况,我们提出的解决方案是一套基于虚拟化瘦客户端架构的 HMI 系统,能够实现信息的实时访问,而无需进入无尘室。

让增强现实助您一臂之力

想要改进工作流程,方法之一是选择有助于提升可视化的技术,帮助员工实时处理工艺参数。对于诸多生物制药企业而言,下一步是引入更多数字化工具,以便员工能更智能、更有效地使用数据和进行分析。

特别是增强现实 (AR) 这项颠覆性技术,它不仅可以优化劳动力管理,还能提升质量、产量并缩短产品上市时间。

事实上,越来越多的公司开始使用 AR 为操作人员主导的活动提供支持。例如,AR 技术可以显著提升员工在无尘室中的态势感知能力。只要一台移动设备和一款 AR 应用程序,操作人员就可以专注于特定的设备,查看生产机器应用的关键参数。不需要使用 HMI。

AR 技术还能让设备监测变得更加轻松,在维修现场为维护人员提供详实、生动且可交互的指示。

那么对于产线切换和连接管理呢? 尽管生物制药厂非常重视操作人员的培训,但是要在生产批次来临前变更和验证海量的设备连接,仍然是一项艰巨的任务。

不断进步的 AR 和 AI 技术能够引导操作人员完成一系列任务,然后验证连接是否准确无误,这一切仅仅通过一台手持设备就能做到。验证数据以及对应的图片和视频记录也可存储在电子批次记录 (EBR) 中。

然而 AR 技术的能力不止于此,无论是设置、操作还是维护,它能为您的工厂带来显著改观。

如何开始

如何决定哪种数字技术最适合工厂的员工? 我的建议十分简单。从您最了解的劳动力挑战开始。您可能不需要进行复杂的分析来确定这些挑战是什么,因为您可能每天都会遇到这些挑战。

您可以重点关注 AR 或其他技术的部署,这不仅有助于实现短期成功,还能提供可观的回报。此外,您还可以将成功经验拓展至更多应用场景和工厂。

想要进一步了解 AR 如何帮助员工更智能地工作吗? 这些真实案例重点介绍了罗克韦尔自动化和 GE Healthcare 合作的创新解决方案。

发布时间 2019年12月8日

主题: Empower People Life Sciences

Dave Sharpe
Dave Sharpe
Rockwell Automation全球消费品行业总监
Dave Sharpe目前担任Rockwell Automation全球行业总监,工作地点位于加拿大多伦多。
生命科学行业的下一轮转型已经来临。利用新技术为员工赋能,提高产量并缩短产品上市时间。
订阅

订阅罗克韦尔自动化快讯,从收件箱直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 如何培养更优秀的生物技术产业员工?