Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

设计面板时,接触器如何节省预算?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
设计面板时,接触器如何节省预算? hero image

工程劳务。安装劳务。大功率电源。大型变压器。巨型面板。为电子设备供电所需的巨大能量。

当您考虑这份清单时,您是否觉得面板的价格标签在膨胀,而您更希望将这笔钱花在其他地方?

当您想到削减成本时,您的脑海中可能会首先想到减少布线、加快安装和测试等措施。很可能,“接触器”并不是您在节省资金时首先想到的内容。

然而,现代接触器如今被设计为在您削减面板成本时提供应予考虑的成本优化。那么,接触器究竟如何为您省钱?现代接触器中集成了多项功能,以优化您的预算。

通用线圈

现代接触器的首要特性是宽范围电子通用线圈。传统上,接触器的线圈要么用于AC电源,要么用于DC电源。

为了设计面板,您需要在大量产品零件号中查找,以找到适合您应用特定需求的线圈。对于每个所需的接触器,您都需要花费宝贵的时间检查众多具有不同AC或DC类型、赫兹范围和电压范围的线圈。

现在,现代接触器已不再使用传统的仅适用于AC或DC的线圈。新的宽范围电子通用线圈在一个线圈中同时具备AC和DC电源能力。这些线圈还能够处理更大的电压范围。

这意味着,现代接触器中的一个新线圈可以覆盖众多传统线圈的电源和电压范围。您无需在大量零件号中查找以找到符合您规范的产品,只需查看涵盖传统选项的几个选项即可,从而节省设计时和人工成本。

新线圈不仅减少了零件号数量,而且其线圈消耗比传统线圈更低。事实上,与传统接触器相比,现代接触器的功率需求平均减少了40%。随着时间推移,尤其是在使用大量接触器时,这可以带来大量电力成本节省。

...与传统接触器相比,现代接触器的功率需求平均可减少40%。

由于宽范围通用电子线圈的能耗较低,因此可减少支持接触器的其他电子元件,从而节省成本。例如,控制变压器和电源可以缩小尺寸,因为不再需要大型控制变压器和大型电源来支持高能效线圈。

体积小,重量轻

与传统接触器相比,现代接触器的第二个节约成本特性是体积小、重量轻。现代接触器的宽度平均比传统产品小25%,重量轻50%。这种体积缩小不仅节省了接触器的面板空间,还节省了现在可以与接触器配套使用的较小控制变压器和电源的面板空间。

由于尺寸减小,可以使用更小的面板,从而带来大量成本节约。此外,较轻的接触器便于运输和安装,成本更低。与使用起重机和大型机器移动笨重接触器不同,较小且较轻的接触器可以轻松移动和安装。

扩展认证

现代接触器的第三个特性是扩展认证,允许同一产品在全球范围内获得认证。传统上,在购买承包商时,您必须花时间找出哪些产品在世界某些地区获得了认证。

某些产品可能只在某个地区获得认证,而非全球认证,因此需要针对世界各地的不同地区使用不同的产品。如今,现代接触器已获得全球认证,确保简化产品选择,从而在选择接触器的设计时节省人工成本。

想要降低面板成本?Next当您在考虑降低成本的方法时,请考虑您可以通过 现代接触器 进行的小改动,这些改动可以随着时间的推移在人工、空间和能源方面带来巨大的成本节约。

发布时间 2018年5月2日


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 设计面板时,接触器如何节省预算?