Loading
博客 | 管理视角
Recent ActivityRecent Activity

5G赋能方法:如何帮助制造商构建未来工厂

未来工厂会是什么样子?我们来看看 5G 将如何彻底改变所有制造行业。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一个通用的城市景观

技术从未停滞不前。随着当今主导技术最终让位于推动行业发展的新一波创新,变革不可避免。如今,这一趋势正在制造业和B2B运营领域发挥作用,过去十年主导的通信标准4G正在被5G取代。

虽然最终5G本身也会被下一代技术取代,但它目前为制造商提供了成为可行无线技术的承诺,能够增强甚至取代传统有线工业网络连接。这有可能成为一种范式转变,有助于定义和构建未来工厂,帮助降低支出和缩短上市时间,同时提升组织灵活性和通信能力。

对于制造商而言,5G现在是智能制造数字化转型的推动者,有助于实现从鼓励敏捷性到提升可持续性的业务成果。工业运营可以利用5G的兴起来满足其对高性能无线连接的需求,并借此发展成为一个联系更紧密的企业。

在 5G 世界中的灵活性

未来工厂的基础是灵活性。过去几年已经说明了需要能够快速转变以应对不断变化的形势,并展示了在磁通时期保持运营能力对于成功至关重要。

这可能是调整机器以生产不同的最终产品,或微调系统以纳入新设计,但归根结底,关键是从一开始就具备必要的运营灵活性。

5G 通过缩短数据驱动洞察的交付时间和实现数据的快速无缝传输(无论是机器到机器还是机器到机器人),为生产车间带来了这种灵活性和敏捷性。5G 相较于以往的移动网络,能够提供更低的延迟、更高的可靠性和更大的通信容量,这意味着可以更快地传输更多数据,延迟更低。这对于实现设备与系统之间的实时协作、有效运营以及减少计划外停机至关重要,因为计划外停机对制造商来说成本极高。

探索工业边缘管理解决方案
探索工业边缘管理解决方案
博客
博客
探索工业边缘管理解决方案
边缘计算范式已经到来,IX领导者正在为新的机遇做准备。探索来自成熟工业领导者的边缘管理解决方案。

实现即时通信

然而,要实现更高水平的灵活性,通信必须是即时的。随着越来越多的自主机器独立运行,无人驾驶车辆在工厂车间变得司空见惯,操作员与机器之间的通信变得更加重要。在智能制造时代,灵活性和敏捷性至关重要,能够在需求变化时立即且准确地进行通信尤为关键。

在这里,5G 可以成为无缝通信的推动者。低延迟消息传递使机器人能够与集中式操作员框架交流所需操作,从而让制造商对整个流程有更高的可见性。但这一切都建立在可信的通信基础之上。目前,通信可以覆盖工厂车间的所有场景,无论是通过闭环 Wi-Fi,还是有线电缆,然而,通过无线通信可以实现更多可能。

通过创建由数百甚至数千个传感器、执行器和机器组成的无线通信网格,可以实现人机之间的无缝通信,助力定义未来的5G工厂。

5G 劳动力

机器之间的通信速度提升,也带来了人与人之间更快的沟通。未来工厂将促进互联员工的发展。展望未来,这不仅仅是将员工与机器或资产连接起来,更是要实现人与人之间的互联。

随着劳动力日益流动和分散,顺畅的运营需要实时通信。这有助于员工了解他们下一步需要去哪里或下一项工作是什么,所有这些都通过 5G 无线功能实现。即使他们从可能相距数千英里的另一名员工那里收到这些信息或支持,也能做到这一点。简而言之,5G 消除了地理边界,使世界成为一个联系更紧密的工作场所。

5G 还可以为工人带来更安全的工厂环境。工人可以在口袋中携带可变设备和芯片,这些芯片是混合传感器,需要无线通信来在他们过于接近机器或进入对其存在潜在危险的区域时发出警报。通过这些传感器并进行实时通信,可以在问题发生之前检测并预防问题。 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
博客
博客
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

连接人员、流程和数据

随着5G等新技术在制造业领域变得更加普及、更加高效且无处不在,在人员、流程和数据之间建立强有力的联系变得日益重要。

在这个持续互联的世界中,5G让一切运行更加顺畅,甚至能够实现更高水平的协作。虽然无线化为制造企业带来了诸多财务、运营和可持续性优势,但其所助力打造的协作环境才是带来最大收益的关键。

将人员、流程和数据连接起来,实时生成可操作的洞察,是未来工厂建设的基石,而通过5G能力实现的混合通信将使这些目标在工业规模上得以实现。

 
如需了解更多信息,请于2023年4月17~21日莅临2023汉诺威工业博览会。

发布时间 2023年2月28日

 
主题: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
Rockwell Automation软件与控制业务部门EMEA总监
Sachin专注于引导组织转型项目;通过新技术和合作伙伴生态系统识别并实现最终客户的业务成果。他坚信通过与合作伙伴生态系统中的领域专家携手合作,推动“突破常规”的执行策略并推动数字化转型。
联系:
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
  5. Chevron LeftChevron Left 5G 如何帮助制造商打造未来工厂