Loading
博客 | 软件
Recent ActivityRecent Activity

3GPP的5G第17版与工业工作场所

5G技术领域的激动人心进展

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一名工程师正在近未来工厂、仓库中使用平板电脑检查机器信息

您准备好迎接 5G 技术领域的激动人心的消息了吗?3GPP 组织(负责制定 5G 规范)发布的最新版本带来了一些重大变化,必将提升工业工作空间。自 2022 年 10 月起发布的第 17 版专注于增强毫米波频谱,这是 3GPP 使用的重要带宽。这不是一次小升级——此次更新比以前的版本增加了约 1/5 的频谱使用量,这意味着数据容量将大幅增加。

什么是毫米波?

但让我们先退一步——您可能会想,mmWave 究竟是什么?简而言之,它是 24GHz~300GHz 范围内的频段。第 17 版增强了 mmWave 频谱(称为 FR2-2),以使用 52.6~71GHz 范围。这意味着 5G 网络将能够处理更多数据,这对任何依赖超快互联网速度的人来说都是个好消息。

这次更新最令人兴奋的事情之一是,毫米波频谱位于频谱的较高部分,这限制了其在近距离范围内的使用。但不要被这迷惑——在波束成形技术的帮助下,与标准的 3.5GHz 频段相比,范围容量显著增加。波束成形可以通过多种方式来改善覆盖范围、网络效率 和 减少干扰,使 5G 网络比以往更加可靠。

频段数量与数据容量有何关系?

将频率视为有线频道,它全天候提供视频(视频即数据)。如果添加另一个频率,则相当于添加了几个不同的有线频道,并显著增加了传输的数据量。

这将增加多少带宽,能够传输多少数据?

那么,我们这里谈论的数据量有多大呢?FR2-2 更新在新带宽中增加了近 18GHz,这是一项重大提升。由于带宽处于可用高频范围内,因此非常适合体育场、码头、火车站和大型工厂车间等场所。FR2-2 5G NR 规范为需要超低延迟和超高吞吐量的用例提供了增强功能。这意味着它包括频分双工 (FDD) 和 时分双工 (TDD) 操作、支持大规模多输入多输出 (MIMO) 天线阵列、波束成形 和 波束跟踪等功能。它还支持多种接入技术,如正交频分多址 (OFDMA) 和 非正交多址 (NOMA)。

AGV 如何与更高的毫米波频谱技术天然契合?

高频毫米波技术最令人兴奋的用例之一是自主导引车 (AGV)。由于车辆本身需要进行大量控制,AGV 的设计、调试 和 维护工作量很大。通过创建低延迟数据通道,许多控制工作可以在外部完成,从而使 AGV 更加灵活 和 经济实用。AGV 通常行驶的距离在毫米波天线的范围内,可以协调切换以实现长距离切换。

因此,3GPP 的最新版本将彻底改变 5G 技术的世界,尤其是在工业工作场所的毫米波增强方面。通过 FR2-2 更新,我们可以期待更快的互联网速度、更可靠的网络以及令人兴奋的用例,如自动导引车 (AGV)。这是一个勇敢的新世界,我们迫不及待地想知道接下来会发生什么!

想了解更多关于 5G 的信息?请查看我们关于工厂中 5G 的白皮书。

发布时间 2023年8月14日

主题: Software Evolution

Rob Lodesky
Rob Lodesky
HMS Networks 关键客户经理
Rob 在 HMS Industrial Networks 工作已满9年,目前担任关键客户经理一职。自2005年以来,Rob 一直在自动化和工业通信行业担任各种职务。
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
  5. Chevron LeftChevron Left 3GPP的5G Release 17与工业工作场所