Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

优化互联工人计划的指南与最佳实践

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
优化互联工人计划的指南与最佳实践 hero image

正如 LNS 在其 2019 年《互联工人》研究中所证实,工业数字化转型(IX)不仅仅是一种趋势,其重点正拓展为将一线工人数字化整合进整体运营管理系统。可以想象,为获取和扩展稀缺或专家技能而设立的远程运营中心,以及用于捕获数据、获取数字化作业指令和获得情境培训的移动和增强现实技术。

为何发生这种变化?LNS 指出三大人口和技术转变:

  • 劳动力短缺带来的影响,包括技能、经验和知识的流失
  • IX 项目引入新数字技术,改变了所需的劳动力能力
  • 新一代劳动力由数字原住民组成,他们对技术和工作态度有新的期望和看法

随着工业组织应对这些转变,LNS 建议其策略需重新思考如何管理一线员工,以及互联工人数字技术在招聘、培训和留任挑战中的作用。LNS 研究提出五项建议以指导这一策略:

  • 基于预期业务成果选择投资用例。
  • 采用结构化方法选择候选互联工人用例。
  • 切勿低估文化准备的重要性。
  • 将互联工人计划聚焦于“对我有什么好处?”
  • 利用高级分析的力量,包括人工智能(AI)。

作为工业制造商,我们在思考这些建议时,也反思了自身经验及互联工人或“数字化劳动力生产率”计划。我们始终从“人员、流程与技术”互联的视角关注 IX。在实施数字化劳动力生产率项目时,我们发现这些基石同等关键。

以优先排序候选用例为例。LNS 建议先从低风险项目入手,验证其价值后再推进“本垒打”式的大型项目。

针对我们某工厂的 ISO 审核违规,我们将所有员工培训记录数字化,确保只有经过特定工位培训的员工才能操作该工位。违规源于我们无法按审核员要求提供某员工的培训记录,无法证明其已完成相应培训。通过实施数字化培训记录,我们确保此类问题不再发生,并且作为附加收益,还简化了再认证和绩效管理工作。我们能够跟踪整体及个人员工绩效,并根据需要触发再培训/再认证。

在数字化培训记录的复杂性方面,该项目风险较低,但在合规性展示及再认证/绩效管理方面带来了显著价值。我们有效利用技术变革流程,以管理员工技能和绩效。

作为组织,我们已讨论了这一点及其他四项 LNS 建议,旨在深入剖析并结合自身经验制定示例、指南和最佳实践。随着我们每天在制造工厂持续推进和扩展 IX 项目,我们渴望与您——我们的客户——分享我们的思考和建议,助您实现业务转型并紧跟新技术步伐。

基于此,今年我们计划举办一系列聚焦运营管理主题的网络研讨会。首场研讨会以 LNS 互联工人研究为基础,题为“认识数字增强的多技能工人”,定于 3 月 27 日上午 10:00(中部时间)举行。我非常期待与您共同开启本系列活动,欢迎立即注册,参与直播广播和/或获取点播链接。如您无法实时参与,也可观看回放。希望您积极参与,并欢迎提前提交问题和评论。您可通过 rasoftware@ra.rockwell.com 联系我。

发布时间 2020年2月28日


Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 优化互联工人计划的指南与最佳实践