Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

行业领导者的Greenfield观察

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
行业领导者的Greenfield观察 hero image

我遇到的几乎所有高级行业高管都在寻求提升现有企业的效率和生产力。

在现代工业中,持续进行升级和改进以保持企业的可行性,这一过程极具挑战性。

在工厂中集成更高效的控制、安全、安防和MES解决方案,以及更换寿命终止的设备,需要务实与远见的独特结合。

无论行业如何,我都为Rockwell Automation工程师始终如一地迎接这些挑战,并帮助我们的客户打造更高效、更具生产力和可持续性的工厂而感到自豪。

不过,改进现有工厂并不是全部;有时客户会创建全新的工厂。在任何此类绿地项目中,保持生产力的高度关注至关重要。

这听起来似乎很明显,但在 Connected Enterprise® 时代,生产力不仅体现在您安装的设备和系统上,更体现在工厂如何利用数据,最大限度地发挥其员工和供应链的作用。

毫无疑问,谈到绿地项目,IIoT 时代已经到来。我知道,当我说我们很自豪能为这样一个知名品牌提供新的、灵活的和高效的工厂解决方案时,我代表的是与捷豹路虎合作的 Rockwell Automation 团队。

我们还很高兴在汉诺威工业博览会上展示了一辆精致的捷豹 F-Pace 汽车,帮助我们阐述 Connected Enterprise® 的愿景。

正如我所说,想要工厂尽可能高效可能听起来有点明显,但近年来发生的变化是,生产力可以被设计进来的方式有多少种,以及灵活的技术如何带来更高的生产力和未来保障。

例如,iTRAK 和 MagneMotion 技术能够比传统方法更高效、更少维护地在工厂内移动零部件和产品。

此外,它们可以被编程和重新编程,以在不同时间或针对不同产量执行不同功能。这些功能可以通过轻触开关(或更准确地说,触摸屏)来更改,并且可以随着新产品线或新能力的引入而添加新功能。这意味着转换时间大幅缩短,工厂立即变得更具生产力,并且更能适应未来的变化。

当这些灵活的新运动技术在一个完全互联的 Connected Enterprise® 中运行时,工厂经理可以进一步从释放数据潜力中获益。

通过对工厂车间设备性能的前所未有的可见性,数据可以被分析并转化为可操作的商业智能。这种实时知识有助于提升维护效率,减少停机时间,并以新的方式衡量生产力。

将机器级别的新商业智能引入企业的 MES 和 ERP 层级,意味着制造可以成为整个供应链的无缝组成部分。

现在是建造新工厂的最佳时机吗?很难想象还有比这更好的时机!对于那些无法从零开始的人来说,好消息是,通过将新技术作为“常规”寿命终止升级的一部分集成,现有工厂的生产力和灵活性同样可以得到提升。

The Connected Enterprise® 的原则能够为任何采取战略方法、将信息技术(IT)与运营技术(OT)结合以充分利用现有数据的工厂带来巨大益处。

如果您想了解更多关于您的工厂可以实现的可能性,请联系您当地的 Rockwell Automation 团队。

发布时间 2017年9月11日

主题: Automotive & Tire

Thomas Donato
Thomas Donato
Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 行业领导者的Greenfield观察