Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

以更少的投入获得更多收益:Connected Enterprise®提升生产力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
以更少的投入获得更多收益:Connected Enterprise®提升生产力 hero image

最初采用物联网 (IoT) 技术的努力通常集中在修复或稳定运营:维护设备、按时交付优质产品、保障工人安全以及提高数据安全性。

但不久之后,随着新 Connected Enterprise® 开始预测生产需求,其他优势也随之显现——整个组织的生产率得以提高:

  • 新产品开发: 在整个企业内共享实时信息,使各部门能够协同进行新产品开发,确保创新成果从研发快速转移到市场。在生产交接之前,可以很好地制定流程和工具规范,并根据当前能力评估新要求,从而实现高效、盈利的产品发布。

  • 工厂可靠性:维护人员现在可以使用实时机器数据来采用预测技术,防止计划外停机。这是大多数制造工厂面临的一个主要问题:机器可靠性(计划内正常运行时间的百分比)平均仅为78.3%,而计划外维护占维护总费用的17.3%。延长正常运行时间可确保设备持续运行,并提高工人的生产效率。

  • 运营绩效:当一线员工意识到与预期结果的轻微偏差时(按小时、班次、天、周计算),他们可以解决问题,防止问题再次发生,并为运营绩效设定新的基准。这个持续的改进循环可以推动更高的生产率、更低的生产成本和更大的利润。

  • 供应链协作: 即使是杰出的制造工厂,也可能因缺少客户信息(需求变化、产品规格变更)或意外的供应商问题(供应商延迟、物流瓶颈、组件短缺)而受挫。通过扩展的 Connected Enterprise®,涵盖供应商和客户,供应链可以协同工作,所有各方都能提高生产力。

Connected Enterprise®可深入了解组织当前的状况,以及如何在今天和未来改进运营。将您的公司互联起来,以提高生产力和竞争优势。

发布时间 2017年4月24日


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 以更少的投入获得更多收益:Connected Enterprise®提升生产力