Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过预测性维护充分发挥您的变频器和运营价值

具备预测性维护功能的变频器可帮助您避免计划外停机,优化维护计划,并从自动化资产投资中获得更多收益。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
转速表和油图标

如果您和许多车主一样,定期为爱车更换油,但却难以跟上制造商推荐的定期维护计划,您可能会想知道是否需要根据您的驾驶方式更换油。

得益于进入市场的汽车所具备的诊断能力,我们现在可以消除车辆维护过程中大量的猜测。系统会收集关键车辆部件的数据,并用来提醒我们即将发生的问题。这可以帮助我们根据实际需求而非行业平均水平来维护汽车,并在发生代价高昂且不便的故障之前完成维护。

这就是预测性维护——它对维护您的工业运营同样具有潜力。但要真正理解其影响,首先需要了解预防性维护与预测性维护之间的区别。

预防性维护 vs. 预测性维护

预防性维护是指根据设备的预期寿命制定维护计划,对设备进行定期维护或更换。这无疑比“运行至故障”的维护方式更好,因为后者会使非计划停机成为运营中的常态且代价高昂。

然而,主动维护是基于固定的时间表进行的,而不是基于设备的实际健康状况和性能。这可能导致在必要之前就更换了完好无损的设备,也可能导致设备在计划更换或维护日期之前就发生故障。

而预测性维护则是通过收集设备数据来监控其性能,并应用预测算法在故障发生前很久预测故障。不仅如此,它还能帮助您优化定期维护计划,并最大化自动化资产的投资回报。

随着可用数据的增加,预测性维护变得越来越有价值——不仅来自设备本身,还来自设备内部的特定组件。对于工厂中最重要的设备之一:变频器(VFD),尤其如此。

更深入的预测性洞察

无论是在压缩机、泵还是冲压机中,VFD 都在运行维持生产的关键流程。如果其中一个出现故障,您的应用也会停机。

幸运的是,通过网络连接的 VFD 现在可以被访问、分析并进行长期跟踪。更重要的是,现代 VFD 能够提供其部分核心组件的信息,如风扇、母线电容器和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。

例如,风扇属于机械部件,最终会随着时间推移而磨损。最新一代 VFD 内置了专门监控风扇性能的算法,可通过监控温度、运行速度和实际运行小时数,准确预测其寿命。

维护技术人员可以利用这些信息来维修或更换驱动器或组件。由于他们可以提前数月预测故障,因此可以将这些服务安排在计划停机期间,并确保备件充足。

您是否逾期?

如果您不确定预测性维护是否有助于您的运营,请自问:

  • 您是否经常因 VFD 运行性能而出现停机?
  • 您是否会定期安排定期维护来更换 VFD 风扇、过滤器和 IGBT 等组件,而不确定是否真的会出现问题?
  • 您是否用运营预算而不是维护预算来解决驱动器问题?

如果您对这些问题的回答是肯定的,那么现在是时候优先考虑具备预测性维护功能的 VFD 了。您可以了解更多关于 VFD 选项的信息。

发布时间 2017年2月27日


Andy Gagnon
Andy Gagnon
Product Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过预测性维护充分发挥您的变频器和运营效能