Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过运营智能获取更丰富的生产绩效快照

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
通过运营智能获取更丰富的生产绩效快照 hero image

如果您的操作员只需用手机对准机器,就能看到该机器相对于关键绩效指标 (KPI) 的表现,会怎样?

或者,如果您能在生产线产生质量缺陷之前收到警报,会怎样?

这并非未来或理论上的情景。工业企业长期以来一直在努力了解工厂内部及跨工厂的绩效。针对这些挑战,企业运营智能是前进的路径。它是一种在产品、生产线、工厂、系统和班次之间创建一致KPI的方法。

这些新的工业IoT解决方案可以帮助您组织中任何级别的员工更好地跟踪生产绩效。它们还可以帮助您降低运营成本,并在资产利用率、生产效率、员工绩效和能源使用等方面提升您的成果。

从复杂环境中获得清晰见解

许多公司认为,企业运营智能的主要障碍是如今大多数生产设施中存在的来自不同供应商的多样化技术生态系统。将这些不同资产的数据统一起来以了解生产绩效是一项复杂的工作,通常需要IT专业人员等具备特殊技能的人士。

而通常,在数据汇总后,只能实现基本的KPI报告。

例如,工厂经理和生产主管可能会收到每周或每月的报告。但这些报告仅提供某一时刻的快照。它们无法让员工实时了解生产线、机器或工厂的运行情况,也无法让员工深入挖掘数据,找出产量、质量或能源问题的根本原因。

企业运营智能解决方案可极大改善您在工厂中监控生产绩效的方式。

通过统一来自不同设备、资产和系统的现场装备数据,该解决方案可实现对KPI的实时监控。这些见解在各工厂、班次和产品之间保持一致,并且可以定制,使不同的工作人员仅查看与其相关的KPI并做出响应。

您今天就能做出的改变

全球各地的公司已经在使用企业运营智能解决方案来打造更具竞争力的运营。

例如,一家大型食品和饮料生产商在其数十个制造基地部署了解决方案。尽管存在众多系统,工人们现在可以基于角色访问实时标准化指标和信息。结果如何?该公司在其工厂的生产率提高了5~8%。

该用例完美诠释了企业运营智能解决方案如何为您的运营带来价值。

该解决方案无需进行基础设施改造。它可以与您现有的系统协同工作,为您提供所需信息的实时监控,例如资产利用率、生产效率、员工绩效和能源使用情况。

它还可以与增强现实(AR)等新型赋能技术配合使用,帮助您以全新方式查看生产绩效。

事实上,操作员在车间巡视并通过手机查看机器性能的例子并非假设。这是欧洲一家公司已经在做的事情,通过将实时运营智能与AR技术结合。现在,工人们无需等待数天或数周即可了解他们的表现——他们可以随时获知。

该解决方案还可以利用机器学习,提供预测性绩效分析。这意味着不再被动应对绩效问题,而是在问题影响生产前预测即将发生的问题。这些洞察甚至可以触发自动响应,例如维护工单,帮助您快速且正确地解决问题。

简单灵活

部分新型企业运营智能解决方案的另一大优势是其简单性和灵活性。

您无需IT学位即可实施和管理它们。只需对制造流程有基本了解,即可使用简单的拖放工具开始创建仪表板和报告。

此外,仪表板和报告可根据每位用户定制,无论他们是操作员、工厂经理还是首席运营官。

如需了解有关企业运营智能及其他创新解决方案的更多信息,请访问FactoryTalk InnovationSuite网页。

发布时间 2019年8月29日


Katarina Heining
Katarina Heining
Information Solutions Sales Executive, Rockwell Automation
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 通过运营智能获取更全面的生产绩效快照