Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

团结产生力量——三倍的强度

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
团结产生力量——三倍的强度 hero image

人们常说团结就是力量——这句古老的谚语一次又一次地被证明是正确的。然而,在这种情况下,我们的力量是三倍。这是因为该项目涉及三家公司,每家公司都贡献了成功所需的能量、能力和一切。三家公司在短时间内共同设计、制造并调试了一个外科口罩生产原型系统,然后才开始大规模生产。

这三家实现这一目标的公司是谁?我们说的是 IMA Group,这是一家世界领先的意大利公司,专门制造用于制药、化妆品和食品产品加工与包装的机器。与位于帕拉佐皮尼亚诺(克雷莫纳)的 Teknoweb Converting 合作,后者是 IMA Group 旗下专门设计一次性湿巾生产和包装机器的公司。当然,还有 Rockwell Automation——工业自动化和信息解决方案的领导者。

这三家公司共同在时间有限和独特挑战面前创造了一个成功的故事。

 

迎接挑战

在 COVID-19 危机期间,意大利感染人数激增,导致该国基本医疗用品——尤其是防护外科口罩——供应告急。更重要的是,很快就显现出该国也缺乏本地生产这些物资的能力——所有物资都依赖进口,而非“意大利制造”。随着疫情导致边境关闭,这已不再可行。

IMA Group 首席执行官 Alberto Vacchi 一直感受到社会责任的召唤。因此,他毫不犹豫地响应了意大利政府在这场危机期间的求助请求。毕竟,公司的使命是提升人类生活质量,而这正是一个真正拯救生命的机会。

时间紧迫,IMA Group 需要寻求其在该领域经验最丰富的子公司的帮助。选择 Teknoweb Converting 是显而易见的。其 90% 的业务是设计和制造生产湿巾的机器。因此,它已经具备处理非织造布的能力。再加上其对这类机器的广泛熟悉程度,这将在与时间的赛跑中成为巨大优势。

此外,虽然这些机器不需要达到制药行业的严格标准,但处理湿产品的过程确实需要能够快速且有效消毒的技术,以防止细菌传播。这一专业知识可以应用于口罩生产,因为口罩同样需要无菌环境和非织造布加工技术。

 

刻不容缓

该项目的独特性质带来了许多新挑战。最显著的是从概念到原型开发的进展速度极快。其次是从下单到机器交付的时间极其有限。所有这些都必须在新规定的社交距离工作条件下完成。

通常,这样一台机器的开发需要五到六个月。然而,鉴于该项目的紧迫性,团队面临着两到三个月的极具挑战性的截止日期——只有通常预期的一半。要实现这一目标,Teknoweb Converting 必须发挥其全部优势,并在必要时获得 IMA Group 的支持。

为实现这一目标,他们着手开发一种配置,使用已经在其他机器中应用的组件。通过这种方式利用集团资源,意味着他们可以使用现有零件,只需进行最小的修改,并且只需设计少量额外的新零件。为进一步缩短交货时间,他们还立即与供应商启动了协作流程,通过一系列预订单提前通知供应商。

 

适合工作的正确工具

在选择技术平台供应商时,Teknoweb Converting 毫不犹豫地选择了 Rockwell Automation。这一选择基于长期的合作关系以及对已成功应用于传统机器的技术的良好了解。选择 Rockwell Automation 的另一个原因是可以依靠一家响应迅速的公司,如果需要,可以利用其全球网络确保必要产品的供应。

Rockwell Automation 了解到,许多公司(如 Teknoweb Converting)正在转变其生产以满足全球卫生紧急情况的需求。为此,它设立了一个“Covid Room”,对这些公司的订单进行监控和优先处理,确保必要组件按时到达目的地。如果本地无法提供,还可以调用其全球各地的办事处。

 

意大利制造

第一台能够每分钟生产 400 个口罩的机器于 2020 年 5 月 14 日发货。从概念到交付仅用了三个月。截至 2020 年 6 月,Teknoweb Converting 总部已建成首批五台机器,而另外 35 台计划于 8 月发货,将在 IMA Group 位于博洛尼亚的总部建造,出于物流和产能的考虑。这使 Teknoweb Converting 能够回归“新常态”,继续制造用于生产湿巾的机器,当然,这一经验将使其产品更加丰富。

“成为像 IMA Group 这样集团的一部分的一个巨大优势,是有机会在生产不同产品的公司之间发展协同效应,但他们可以通过结合各自的专业知识相互协作,”Teknoweb Converting 首席商务官 Guido Conio 说。

“我们过去就有过这样的机会,但根据这次经验,我认为这应该成为常规做法,因为它实际上增强了我们对市场需求的响应和反应能力。我们还应反思这样一个事实:从一开始就让值得信赖的供应商网络参与我们的流程,使我们能够缩短产品上市时间。这是一次宝贵的经验教训,我们必须加以利用,以继续生产代表我们‘意大利制造’口号的旗舰产品,并让我们持续成长并保持竞争力。”Conio 总结道。

如果您想了解更多关于数字化转型如何赋予您的企业敏捷性和能力,以快速响应新兴需求,请收听管理视角播客,了解如何在不断发展的数字化环境中蓬勃发展。

发布时间 2020年7月17日

主题: Digital Transformation The Connected Enterprise Management Perspectives

Guido Conio
全球销售总监,Teknoweb Converting
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
  5. Chevron LeftChevron Left 团结产生力量——三倍的强大