Loading
博客 | 流程解决方案
Recent ActivityRecent Activity

灵活生产解决供应链挑战

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一名工程师正在使用平板电脑控制自动化系统设备的图像。

利用灵活生产应对客户供需波动

过程自动化的未来正由三个关键趋势塑造:可持续性、数字化转型和灵活生产。在这三部分的博客系列中,我们将更详细地探讨这些趋势,并讨论它们如何改变各行各业。

灵活生产是指能够迅速适应不断变化的需求或供应问题,而不会导致重大运营中断的能力。这种敏捷性涵盖了工厂的各个方面,从边缘设备到输入和输出情况。在日益竞争激烈的商业环境中,灵活性对于保持相关性和满足客户需求至关重要。

了解需求和供应链波动

设想两种情景,一种是产品 C 的需求意外地超出预期,接到一笔大订单。这可能会导致积压,因等待时间过长而让客户不满。此外,客户还要求对产品进行小幅调整。现在,您面临着管理同一产品的两种变体的挑战。

另一种情况是,您的主要供应商的某种关键材料用尽,您需要快速切换到另一家供应商。不幸的是,由于材料的差异,您需要对自动化系统进行更改才能实现相同的产品结果。您的系统能多快跟上这种变化?

在这两种情况下,敏捷性体现在自动化系统的灵活性上。您如何为此做好准备?通过与支持灵活生产的工业自动化系统(如 Rockwell Automation 的 PlantPAx®)保持一致。

监测客户需求和供应趋势

在不断变化的商业环境中,主动管理需求和供应波动至关重要。这需要敏锐地关注关键趋势,并建立预防措施,在潜在问题演变成重大问题之前将其消除。为了更好地管理需求中断,清晰了解运营的核心——生产计划、销售数据和潜在机会——至关重要,快速、明智的决策能力取决于这种可见性。

为了主动应对供应链中断,企业必须监控关键供应商,并制定对策,在潜在问题升级之前加以解决。实现供应链可见性对于快速、明智的决策能力至关重要。

当供应短缺时,备用供应商或替代采购地点可以帮助企业在意外中断期间维持生产。然而,成功执行这一策略依赖于战略性规划。通过利用先进技术和采用战略性供应链管理方法,企业可以更好地预见意外情况,并在中断期间保持灵活性。

PlantPAx®:实现灵活性以增强弹性

采用 PlantPAx® 等先进技术可以大幅提升您的可见性指数。提供实时数据和分析,使您能够发现趋势并在其变化为关键情况之前采取必要的行动。更进一步,为每种产品和供应商类型实施定制化策略有助于降低风险,确保运营顺利进行。

PlantPAx® 是一种灵活开放的现代分布式控制系统 (DCS),旨在满足您的生产和供应需求。它基于强大的以太网标准架构,支持行业标准、多方面的行业最佳实践和高可用性专利架构。

基于以太网的架构支持快速数据传输,使企业能够快速响应需求变化。通过能够快速重新配置的硬件,企业可以灵活调整运营以适应新的需求趋势,从而满足无缝、快速变化的需求。PlantPAx® 帮助企业采取积极主动的方式应对供需波动,降低风险,并确保在不确定性中保持敏捷性和竞争优势。

需求激增往往是不可预见的,这可能会给生产带来扳手。在这种情况下,能够跨不同地点调整生产计划成为关键,有助于在波动中维持生产流畅。然而,这些调整的成功与否取决于战略规划。

数字主线

想象一个实时的数字主线,它将来自多个来源的信息编织在一起,提供对您的业务运营的全方位视图。该主线有助于您评估当前的生产需求和供应中断,并让您了解销售需求。这些实时数据对于制定能够塑造公司未来的业务决策能力至关重要。

设想您可以提前为新客户规划交付。此规划与您的生产计划/供应商的交付计划和销售完美契合,从而简化了流程。您不再需要单独协调生产、销售和交付,从而为您的业务节省宝贵的时间和精力。

这正是 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 所提供的。其先进的数据分析能力将来自各种来源的数据汇聚成一个实时的数字主线。这种整体视图使企业能够随时做出明智的决策能力,最终提升效率、降低成本并提高客户满意度。

解决方案

了解和管理需求是任何企业的关键方面。这不仅仅是了解客户想要什么,还要了解他们何时需要以及需要多少。

通过引入数字化 DCS和制造执行系统 (MES)等工具,企业可以实时洞察生产能力,有效地将生产计划与市场需求 & 供应商交付对齐。这些工具可以清晰地展示运营能力,帮助企业避免过度生产或库存短缺。

能够通过添加或减少设备或配置来轻松适应不断变化需求的系统也极具价值。这种灵活性使企业能够根据需求波动扩大或缩小运营规模,确保资源的最优利用。

拥有一个集成这些要素的综合解决方案,可以显著增强企业推动客户满意度和增长的能力。

满足需求:运营灵活性带来的变革力量

这些灵活系统和工具的变革力量不可低估。

想象这样一个场景:您推出的产品突然大受欢迎。与其手动调整生产计划或处理缺货问题,您的集成系统会立即识别出需求的增加。它会迅速调整您的生产能力,协调您的资源,甚至实时更改设备配置——所有这一切都在实时数据下完成。

您不仅能够跟上需求激增的步伐,而且能够轻松地进行管理。您比以往任何时候都更快地满足客户的需求,确保他们的满意度并培养忠诚度。您适应特定应用并快速调整现有项目的能力已成为您的竞争优势,这可能会引领业务模式的变化。

这就是连续过程行业灵活性的力量。这就是需求管理的未来。只要配备合适的工具和系统,这一切都将成为现实。欢迎进入运营效率和客户满意度的新纪元。

发布时间 2023年8月30日

主题: Accelerate Digital Transformation Process Solutions Digital Thread PlantPAx

Tim Mirth
Tim Mirth
PlantPAx Platform Leader, Rockwell Automation
Tim Mirth is the Platform Leader for PlantPAx DCS and co-chair for security in the Open Process Automation Forum (OPAF). He has well over a decade of experience in industrial automation system thought leadership and multi-vendor system integration after spending time in places like NASA. He is passionate about innovation, customer experience and music.
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 灵活生产解决供应链挑战