Loading
博客 | 生命科学
Recent ActivityRecent Activity

探索 AR 解决方案在生命科学领域的 GMP领域内的应用

改进流程、效率和质量,以应对成本、风险和人员短缺挑战。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
professional health care researchers scientist working in life of medical science laboratory, scientific technology of medicine chemistry or biology lap experiment test work for doctor in hospital

在制药行业格局日益复杂的当下,企业每年都得绞尽脑汁管理各类标准操作规程 (SOP),而经过认证的药品生产质量管理规范 (cGMP) 所要求的 SOP 数量高达 1200 多个。每家公司每年的平均维护工作量达到了惊人的 15,000 小时。新专利的发布和旧专利的到期让风险和成本的压力不断上升。在此背景下,生命科学行业迫切需要创新的数字化指导方案来保持领先优势。

GMP 合规是制药和生物制造的基石,确保各个公司在生产药品、疫苗和其他重要产品时必须经过严苛且文档详尽的多级决策流程。合规要求参与制造的人员、场所、流程、产品和程序在每次的操作中无一例外地都保持准确性。这样有助于确保每一剂、每一批和每一次生产在安全性、特性、强度、纯度和质量方面都恪守高标准。

制药行业面临的另一个挑战是经验丰富的工人或是大量退休、或是离开制药生产企业,带来了严峻的知识流失问题。员工培训与效果之间的差异带来了生产错误、时间损失和安全事故,最终带来更大财务冲击。在需要时获取主题专家 (SME) 知识并进行高效传递至关重要。借助增强现实 (AR) 技术将经验老道的员工的知识转化为数字化工作指导,可以明显缓解造成的财务冲击。

International Journal of Engineering Research and Applications(国际工程研究与应用杂志) 的一项研究指出,大多数制药生产质量事件都是由人为错误引起的,具体来说,人为错误占比达到令人震惊的 80%。制药生产过程复杂且严格,需要共享和传递行业专业知识才能够提高效率和质量。

由于没有软件符合 GMP 要求或拥有 GMP 合规证书,因此在接受审核时,符合 GMP 要求或向监管机构证明自己符合 GMP 要求的责任就落在制造商身上。罗克韦尔自动化开发了一款广受欢迎的 AR 解决方案,专为生命科学行业量身定制,并符合 GMP 要求。这个 AR 平台提供新增功能、能力和合规文档,能够为制造商大大简化证明符合 GMP 要求的过程。

实施类似 AR 解决方案可以带来诸多商业益处,比如:

  • 轻松访问标准化指导,提高生产效率
  • 减少操作员处理关键工艺时出现的错误,降低质量风险和返工成本
  • 快速、准确地设置和转换,减少非计划停机情况
  • 提高技术人员效率,进而提高首次修复率
  • 清晰识别安全隐患,减少伤害和处罚

客户可以在符合 GMP 要求的环境中部署 AR 程序,重点关注产品、流程和验证这三个核心组件:

  • 产品:产品必须满足功能和数据完整性需求,才能生成符合 GMP 的程序。
  • 流程:负责开发、测试、部署和维护的团队在完成本职工作时必须遵循批准的 SOP、计划和政策。
  • 验证:与 USDM Life Sciences 合作,向客户提供云保证证书,主要包括测试和文档,以交付关乎 GMP 合规的系统功能,确保符合法规要求。

提供的新功能现已发布,其相当于《联邦法规 21 章》第 11 款中的“电子记录”,这个程序可供审计员用于确保满足 GMP 要求。

如果没有 AR 数字工作指导,制造商将面临流程无效、风险和成本增加的问题,而这些问题通常是由于员工培训和员工效率的水平层次不齐而造成。由具体的运营规模而定,这些损失会给公司造成程度不一的严重影响。AR 解决方案可以帮助企业克服这些挑战,提高流程、效率和质量,同时简化入职、培训,全面提高安全性。此外,AR 技术还可以帮助企业快速适应行业新规或政策变化,顺应发展趋势并保持竞争优势。

观看研讨会点播:生命科学中的 GMP 与 AR | 罗克韦尔自动化

发布时间 2023年4月19日

主题: Digital Transformation Life Sciences

Todor Todorov
Todor Todorov
企业软件解决方案顾问
是一名信息软件解决方案顾问,专注于企业数字化转型,拥有计算机工程背景。Todor 的专业领域是 Rockwell Automation 的尖端的数字化转型软件套件,其中包括工业物联网、制造执行系统、分析、人工智能和增强现实解决方案,适用于高影响力的用例,始终为客户带来卓越的投资回报。
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 探索 AR 解决方案在生命科学领域的 GMP领域内的应用