Loading
博客 | 互联企业
Recent ActivityRecent Activity

IO-Link Wireless增强了包装机械的性能

IO-Link Wireless增强了包装机械的适应性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在平板电脑上操作的男士

Rockwell Automation 的Independent Cart Technology (ICT)正在彻底改变传送系统领域,实现了无摩擦推进的精确运动控制。运动的独立性是实现大规模定制的关键,因为它带来灵活性、减少瓶颈并提升性能。然而,这种机械自由度也带来了挑战,因为为动子上的传感器和执行器提供实时数据连接变得极为困难。ICT 赋予动子的独立性,在多种应用中带来了诸多益处,而动子上的车载自动化则为 ICT 的应用带来了更多显著优势。

通过在动子上集成 IO-Link Wireless 实现实时控制,进一步提升了独立性,使产品能够在持续运动中以灵活且同步的方式进行处理。这不仅简化了产品在机器间的传送,还能灵活调整实际生产过程以适应不断变化的客户需求。换型和工装设置时间被最小化,使每台机器能够处理多种产品类型,并降低了新产品类型和设计的应用成本及上市时间。由于减少了电缆、链条、皮带、机械部件和额外的外部自动化附件,机器占地面积和维护开销也得以降低。与动子的通信还支持状态监测和预测性维护功能。

实时控制需要工业级连接。直到最近,工厂自动化普遍采用有线连接,因为其高可靠性和低延迟能够实现机器控制和监测。但在独立动子传送系统中使用电缆几乎不可能。需要无线通信解决方案,但传统无线技术如 Wi-Fi、Zigbee 和蓝牙在动子控制方面缺乏所需的可靠性和低延迟。它们无法满足超高可靠性、低延迟和可扩展通信的严格要求。

目前可用且专为此类无线自动化需求设计的解决方案是 IO-Link Wireless。IO-Link Wireless 作为全球无线通信标准开发,旨在取代工厂自动化中实时传感器/执行器控制和监测的电缆。基于 IO-Link IEC 61131-9 标准,它是现有 IO-Link 技术的系统扩展。IO-Link Wireless 提供工业级高可靠性,具备确定性低延迟、稳健性和可扩展性,能够支持高密度和高吞吐量的无线控制设备。

CoreTigo 作为 Rockwell Automation 技术合作伙伴,提供了可在 ICT 系统上实现高性能 IO-Link Wireless 通信的解决方案。每个动子都配备 IO-Link Wireless 多端口集线器(TigoHub),可在动子本体上连接多个传感器和执行器。IO-Link Wireless 主站(TigoMaster)与动子上的设备进行无线通信,并连接到 PLC 进行自动化控制,同时连接到物联网和企业 IT 级服务器进行数据监测。CoreTigo 独特的天线解决方案是 ICT 集成的关键组件,能够实现高度可靠、可扩展且安全的解决方案,支持与数百个动子和设备的无线通信。即使在包含多个 ICT 系统的封闭机器或工作单元区域内持续运动,也能实现稳定通信。电力还可通过 Rockwell Automation 技术合作伙伴 VAHLE 提供的非接触式电力系统以感应方式为动子供电。VAHLE 创建了非接触式能量传输系统,为移动动子提供所需电力,具有超小机器占地面积和低重量。因此,机器制造商能够自由为动子配备传感器和执行器,同时仍能承载所需有效载荷。CoreTigo 的 IO-Link Wireless 设备与感应供电技术的结合,实现了 ICT 的全无线供电与传感解决方案。

最终用户 Cloostermans 于两年前开始采用 CoreTigo 解决方案,旨在基于 Rockwell Automation ICT 系统实现无线供电与通信的强大组合。如今,Cloostermans 提供了最大规模的无线 ICT 系统集成,在一台机器中同步运行超过 300 台设备。如果您正在设计新的传送系统,现在正是通过工业无线解决方案让其更加独立和自适应的最佳时机,该方案可在持续运动中实现实时控制和监测,无任何限制。请联系您的 Rockwell Automation 销售主管或地区 CoreTigo 联系人,了解更多信息。

发布时间 2022年2月23日

主题: The Connected Enterprise Independent Cart Technology

Ohad Oman
Ohad Oman
CoreTigo 产品营销主管
Ohad Oman 是 CoreTigo 的产品营销主管。他在物联网、无线技术和工业资本设备方面拥有广泛的跨学科专业知识。CoreTigo 是 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 计划的技术合作伙伴。
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link Wireless增强了包装机械的性能