Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

您是否有避免停机的备份计划?外部工业支持服务可以帮助您避免停机。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
您是否有避免停机的备份计划?外部工业支持服务可以帮助您避免停机。 hero image

您正在进行正常的日常(或夜间)例行工作,工厂一切正常。生产顺利进行,每个人都很开心。 然后……电话来了……Line 1 又停了。

于是,火警演习开始了。

大多数人都以某种形式处理过这种情况,无论您是被派去解决问题的技术人员、被叫来因为团队陷入困境的维护经理,还是现在感到压力很大需要找到合适零件的仓库代表。列表可以继续,但您明白了。

接下来的步骤对于确保您尽快恢复生产至关重要。 那么您会怎么做? 让我们来看看一个场景,看看您如何改进对这种事件的响应。

当我们与制造商交谈时,步骤的顺序可能会有所不同,但它们通常是相同的。技术人员到达现场并开始排除故障,或者他们可能只是更换零件,希望问题得到解决。

知道何时通过外部支持增强团队的技术专业知识

但是当您无法找出问题时会发生什么?如果您可以呼叫一位经验丰富的工程师,即使您没有一位可用的员工呢? 拥有呼叫外部技术支持的选项可以在许多方面提供帮助。

观看此视频,了解 TechConnect 合同的价值。

也许问题并非简单修复,技术支持工程师可以在第一次通话时帮助诊断您的问题。也许不断扩大的技能差距和劳动力短缺已经对您造成了严重影响,而当技术人员尚未完全掌握对您正在运行的 Logix 平台进行故障排除的技能时,这些工程师可以提供帮助。

如果无法快速解决工厂中的问题,您知道会产生哪些成本吗?

根据我们的内部数据,如果使用外部技术支持(如 Rockwell Automation TechConnect℠ 支持),通常 75% 的技术支持问题可以通过您与之沟通的第一位工程师解决。

假设问题无法通过电话解决。现在该怎么办?在没有备件的关键生产线上,您很可能会致电仓库请求替换零件。事情可能会顺利,也可能会很糟糕。

我们总是希望有新的或再制造的零件可用,等待您更换。在初步故障排查后,您有多大信心认为该零件能够解决问题?

现在假设这次故障非常严重。问题出在为生产线 1 提供动力的主驱动器上。如果您有备件,您就已经领先一步。您是否具备在工厂内安装新设备的专业能力?

这时,您可能需要依靠紧急现场服务,现场服务工程师可以在紧急情况下被派遣到您的工厂。工业自动化支持服务可以提供应用和产品专业知识,帮助确保此次更换顺利进行,让您尽快恢复正常运行。

到那时,您很可能已经恢复并以满负荷运转,许多人会松一口气。每个人都回归了日常工作。

但事情还没有完全结束。

可靠的零件和培训有助于防止 Next 次停机事件
查找您附近的本地授权分销商。

您可以做些什么来为下一次停机做准备,或者更好地说,帮助预防Next停机?从生产环境中撤下的故障部件会发生什么?处理这种情况的一个好方法是寻求再制造服务,以确保您在将来需要时有可靠的备件。

也许故障排除并没有按计划进行,维护团队可能需要更多关于故障部件的知识。  本地现场培训可以帮助您的团队在下一次更有效地响应。

在我们所处的快节奏制造环境中,分分秒秒都很重要。

我们对这些事件的响应对于您的成功至关重要。您对按需或现场服务的需求可能有多种形式,但只要能快速获得了解您的应用和已安装产品的人员的帮助,您就会知道,在努力保持工厂运营方面,您并不孤单。

发布时间 2019年2月20日


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 您是否有避免停机的备份计划?外部工业支持服务可以帮助您减少停机时间