Loading
博客 | 数字化转型
Recent ActivityRecent Activity

数字化赋能 – 环境智能

Sustainder 如何通过更智能、颠覆性的制造方法为更智能的城市照亮前进道路

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
数字化赋能 – 环境智能 hero image

应对气候变化已成为大多数组织议程中的优先事项,雄心勃勃的节能目标正在推动各地的创新和投资。

在公共空间,这一点尤为明显,欧洲各地的市政当局和地方政府都设定了减少排放和改善基础设施的艰巨目标。

公共道路和空间的照明是一个可以通过用高效能 LED 灯替换现有基础设施来实现巨大成本和能源节约的领域。就在几年前,当我们成立 Sustainder 时,我们看到了进一步提升的机会。

我们为自己设定了一个挑战,即设计出不仅能通过 LED 技术降低能耗,而且能够与环境互动、并为公共空间的控制、安全、灵活性和管理提供信息的灯具(我们称之为“灯具”)。

在短短几年内,我们已经为公共城市空间开发、制造并安装了真正的智能照明解决方案,这些方案灵活、面向未来,并为未来提供了令人期待的前景。

灵光一现

我们的起点是认识到地方和国家政府需要大规模推广 LED 照明,以实现气候变化效率目标。在更广泛地思考地方当局的需求时,我们意识到,任何如此规模的变革都应结合当前和未来在健康、出行、安全和通信等方面的需求加以考虑。

 

我们了解到,这样的改进需要与现有基础设施配合使用,因此我们以现有的传统电线杆(带电源)为起点,以智能城市为终点。

虽然智能城市的实施还处于初期阶段,但想到未来互联性和传感器将为城市基础设施带来更安全的街道、自动驾驶交通和生态可持续生活的能力,令人振奋。我们很快意识到,为实现这一目标所需的许多新基础设施可以集成到现有的街道照明中(而不是每项技术都需要各自的网络、杆塔和布线),因此我们开始思考真正的智能灯具可能具备哪些能力。

简而言之,我们意识到可以将两个重要趋势结合起来——向LED照明的必要转型和向更智能城市的持续进步。我们认识到,可以为地方当局带来巨大且紧迫的效率提升,同时以我们照明产品的互联基础和功能为其未来智能基础设施需求提供支撑。

在疫情期间变革制造业
Main Image
在疫情期间变革制造业

在 Rockwell Automation 的薄膜中了解更多关于 Sustainder 和 Technologies Added 如何协同工作的内容。

 

为智能城市铺平道路

我们的灯具集成了丰富的技术。它们几乎可以无限配置,以满足任何公共照明空间的需求:

  • 它们可以通过运动激活,因此只有在有车辆、自行车或行人经过时才会亮起,随后调暗以减少光污染和能源消耗。
  • 它们可以配备环境传感器,从而反馈空气质量读数或检测气体泄漏。
  • 它们甚至可以配备麦克风,能够通知相关部门发生事故,并在应急服务到场时自动提升照明水平。
  • 它们可以配备5G天线,将整个区域带入移动互联的新时代,为即将到来的智能出行解决方案做好准备。
  • 它们可以计数和监控交通,并集成摄像头以提升交通流量或安全性。

此外,这一切都可以通过中央控制仪表板实现,并可远程管理。

显然,步行城市中心的灯具需求与高速公路、住宅道路或自行车道的需求不同。即使是我们灯具的传统照明功能,也能提供极大的差异化,以满足特定地方政府对不同照明亮度、色彩和布线要求的需求。

智能理念需要智能工厂

能够为客户提供如此多样化的能力,需要先进的制造能力。这种能力必须极其灵活,能够将每位客户的精确配置需求转化为高效的生产流程,即使产品存在差异。

我认为,这正是数字化转型未来最有趣的挑战之一。技术让各种可能成为现实,但考虑到我们现有的基础设施,无论是在城市街道还是全球各地的工厂,我们如何从现有状态过渡到理想状态?如果我们仍以传统方式制造这些颠覆性技术,如何实现规模化?像Sustainder这样的初创公司,如何以具有竞争力的方式为客户提供数字化制造优势,与大型竞争对手抗衡?

在我们的案例中,答案同样是对“工厂即服务”模式的概念验证。我们需要一个极具能力的制造工厂,但我们没有资金去建设,也不会在初期就有足够订单来充分利用。我们需要现有的供应链、先进的ERP、MES和履约能力。为了与大型国际照明制造商竞争,我们需要享有同等或更先进的制造能力和规模,而实际上我们无法从零开始搭建这些能力和规模。

工厂即服务

我们的解决方案是位于荷兰恩门的Technologies Added共享智能工厂。通过采用工厂即服务模式,我们可以使用其设施,包括Rockwell Automation的数字主干网,使我们能够快速搭建可配置的生产线,实现“大规模定制”——这种灵活且高度可扩展的流程对于实现我们的产品多样性至关重要。

工厂为我们提供了先进技术和能力,如3D建模、智能机器人、数字孪生和数据驱动制造,使我们能够通过配置器软件创建生产订单。随后由Technologies Added经验丰富的员工和制造流程能力来实施。

我们模式的最大优势在于其轻量化和可扩展性。我们展望未来更大规模的合同,这将要求Technologies Added持续扩展以满足我们的需求,并有可能在更多地点复制该模式,或许在不同地区以更贴近主要市场。重要的是,Emmen的制造方法可以直接通过Rockwell Automation的数字主干网复制,这意味着为Sustainder增加指数级产能的过程相对简单。

灵活方案,点亮未来

另一个令人振奋的方面在于,Sustainder模式下的新制造方法为灯具制造带来了新方向,也为未来其他颠覆性技术初创企业的规模化提供了可能。

以往照明设备多为一次性销售,预期使用寿命为25年或更长,而我们灯具的可更换盒式组件(核心)则为系统的初次销售提供了持续关系的起点,可根据需要或新功能的可用性不断增加或更改功能。进一步来看,这也为我们与客户建立不同关系提供了明确可能。例如,我们可以从单次采购(资本支出)转变为考虑设备全生命周期总体拥有成本(TCO)的模式,并以“服务”方式采购(业务支出模式)。

虽然目前尚未积极探索这些可能性,但Sustainder内置的灵活性使其未来能够探索这些思路。这得益于采用工厂即服务模式,Sustainder员工能够专注于我们最擅长的领域:照明解决方案的销售与开发、市政照明系统的软件工程、尖端灯具的硬件工程,以及我们的客户和技术支持运营。实现这一切的制造和数字主干网由致力于保持其领域尖端地位的公司——制造(Technologies Added)以及自动化和信息解决方案(Rockwell Automation)——来完成,并将持续优化和改进。

对于Sustainder而言,这为我们突破公共照明的局限,迈向更智能、更安全、更互联、更具气候意识的未来奠定了坚实基础。

您可以在Rockwell Automation的薄膜中了解更多Sustainder与Technologies Added协作的内容,该薄膜由BBC StoryWorks商业制作公司制作,并由Digital Europe作为其“数字启蒙”系列的一部分呈现。

发布时间 2021年4月20日

 
主题: Digital Transformation Management Perspectives Automotive & Tire Chemical Entertainment Fiber & Textiles Food & Beverage Household & Personal Care Infrastructure Life Sciences Marine Mining, Metals & Cement Oil & Gas Power Generation Print & Publishing Pulp & Paper Semiconductor Water Wastewater

Marco Bosch
Sustainder 市场与运营总监
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 数字化赋能 – 环境智能