Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

数字化制造推动戴姆勒卡车创新

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
数字化制造推动戴姆勒卡车创新 hero image

创新型制造商正在通过规划用例来实现工业物联网 (IIoT) 的价值,这些用例能够转化为即时的业务价值和成果。

事实上,制造业是全球最大的“数字价值待实现”行业,在私营部门中,据Cisco最近的分析,估计为USD6100000000000。Rockwell Automation与Cisco两家公司之间的联盟,始终专注于帮助客户在数字化转型旅程中优化制造运营,以实现这些价值和业务成果。

数字化制造已经彻底改变了Daimler Trucks North America (DTNA)的运营。对于DTNA来说,成功不仅仅在于控制成本。

更在于打造一家能够灵活响应市场需求的敏捷企业——无论是现在还是未来。DTNA,作为Daimler公司的一员,是北美最大的重载卡车制造商,也是中型卡车和专用商用车的领先生产商,旗下拥有Freightliner、Western Star、Freightliner Custom Chassis、Thomas Built和Detroit等标志性品牌。

波特兰制造工厂生产多种商用车辆,包括四种不同型号的Western Star卡车。每种型号都针对特定需求进行定制,并根据每位客户的要求进行调整,这在大规模生产环境中并不容易。

DTNA 决定升级其 Western Star 生产设施的网络,以便更好地协调卡车定制,并支持现在和未来的灵活高效运营。

公司还希望建立一个新网络,为创新生产应用和自动化系统(包括用于资产跟踪的 RFID)提供基础。

正如 Western Star 工厂经理 Paul Erdy 所说:“我们协调所有部件,使它们装配到同一辆卡车上。每辆下线的卡车都像雪花一样——没有两辆是完全相同的。我们提供不同的轴距、车轴、颜色、空气过滤器和其他选项配置,并定制每辆卡车以满足客户的需求。”

提高工厂的生产可见性

DTNA 将我们两家公司作为战略合作伙伴,设计并部署了基于我们共同开发的全厂融合以太网(CPwE)经验证的设计指南的新网络。

在整个工厂实现安全、无缝的 Wi-Fi 连接至关重要,因为团队负责人和主管需要通过无线电话可靠地沟通,以管理生产环境。

安装新网络后,可以使用 iPad 等无线设备确认卡车配置、检查零件供应水平、从仓库提取零件,并实时确认卡车状态。

安全的、屡获殊荣的工厂到企业网络

通过将 IT 和自动化网络整合到一个安全、可管理且融合的环境中,DTNA 管理人员能够实时了解生产和运营情况。数据安全地传输给管理人员,帮助他们做出更好、更快的决策,确保工厂高效运行。软件定义网络(SDN)还支持远程故障排除,最大限度地减少设备维护或维修时的停机时间。

该架构可扩展到任何规模或配置,使 DTNA 能够将 Western Star 工厂作为模板,并将其推广到包括北卡罗来纳和墨西哥在内的其他工厂。

该项目的部署最近因其波特兰卡车制造厂项目获得了 2016 年制造业领导力奖企业技术领导力类别的奖项。

业务成果转化为价值

在竞争激烈的卡车业务中,满足客户在价值、质量和交付方面的期望是关键。

为此,DTNA CIO Dieter Haban 表示:“我们生产并收集大量数据,以了解卡车组装过程中的进展。现在,我们可以向管理层提供仪表板信息,随时掌握任何零部件短缺情况,并实时了解车辆状态。”

我们期待在未来多年继续与 DTNA 合作,助力其持续迈向真正的数字化制造商之路。感谢您的阅读。

联合作者:Joe Kann,Rockwell Automation全球业务发展副总裁

发布时间 2016年3月22日

主题: Automotive & Tire

Chris White
Chris White
Senior Vice President, Internet of Things & Internet of Everything, Cisco
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 数字化制造推动戴姆勒卡车创新