Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

描述您理想中的过载继电器

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
描述您理想中的过载继电器 hero image

电动机是当今现代工业的支柱。它们为大多数制造过程提供所需的机械能。政府机构严格要求对超过 1 马力的所有电动机实施某种形式的热过载保护。市场上有许多不同的产品,您应该如何为您的电动机起动器应用选择合适的过载继电器?

要描述全电压电动机起动器的理想过载继电器,您需要考虑过载继电器的以下几个方面。

• 保护功能
• 诊断功能
• 集成功能

过载继电器至少需要提供热过载保护。这种保护形式会测量电动机所消耗的电流,并且会将测得的数据用于热过载模型,以模拟电动机内的热含量。过载模型有两种:I2T 和双体模型。I2T 是最常见的模型,大多数双金属的、共晶的过载继电器都使用这种模型,而 C A 双体模型则考虑到了电动机的启动和运行特征。此模型能够更加准确地模拟电动机内部的热含量,特别是对高压和中压电动机的模拟。

要考虑的第二重要的保护功能是缺相保护。缺相是电动机发生故障的主要原因。单相电流等于 0 安培时就会出现缺相,出现这种情况是由于熔丝烧断了。检测缺相的过载保护算法需要 30 分钟或更长时间。长期出现缺相状况将导致电动机损坏,而只有电子过载继电器可以在三秒或更短的时间内检测到缺相情况。

为了主动保护电动机和机器而应当考虑的其他保护功能包括:接地故障电流、堵转、失速、欠载、失衡、电压和电源保护。昂贵的大型电动机可以因这些额外的保护功能而受益,这些额外的保护功能可以在过载保护算法运行完毕之前关停电动机,防止其受损。只有电子过载继电器可以提供这些额外的保护功能。

您应当考虑的另一个设计功能是由过载继电器提供的诊断信息。电子过载继电器能够显示信息或将信息传达给控制系统或操作员。电子过载继电器至少应传达热容量利用百分比 (%TCU) 和满载电流百分比 (%FLA)。这两个诊断参数可报告电动机的实时热含量和电流消耗情况,并且可以为电动机操作员提供关于过载何时可能脱扣的信息。当 %TCU 达到 100% 时,电子过载将迫使过载脱扣。

更高端的电子过载继电器可以提供脱扣时间、重置时间、电流有效值、接地故障电流、电压有效值、电源、历史和能源诊断信息。这些信息可以用于保护昂贵的电动机或过程关键电动机。该诊断信息可以预计过载脱扣的时间,从而使操作员能够作出关键的业务运营决策,并且它还可以用于在电动机出现意外问题时,向维护人员提供有用的信息,从而最大限度地减少维修时间。

您应当考虑的最后一个设计功能是过载继电器提供的集成功能。电子过载继电器的电流范围很广,这有助于最大限度地减少保护各种不同电动机时所需的部件种类。有些过载继电器可以直接安装到接触器的负载端,有助于节省安装时间、空间和布线。有些过载继电器会提供可拆卸端子块,以最大限度地减少更换时间。有些电子过载继电器是模块化的,允许用户为特定电动机起动器应用选择所需的特定保护和集成功能。有些过载继电器提供机械配件,以减少全电压起动器所需的额外控制布线。

对于拥有通信和 I/O 选项的电子过载继电器来说,点击几下鼠标就可以轻松与其品牌的相应控制系统相集成。这些系统将电子过载继电器用作分布式 I/O 设备,以通过通信网络命令控制接触器线圈。

您如何描述您理想中的过载继电器?这个问题的答案实际上取决于具体的电动机应用。对于控制非过程关键操作的简单马达控制系统,基本的双金属或共晶过载继电器就可以做得很好。对于控制过程关键操作的大型复杂马达控制应用来说,设计人员应当考虑电子过载继电器,以帮助降低控制系统的复杂性并提供诊断信息。

如果您有兴趣了解关于工业控制组件方面的更多最新信息,请访问我们的网站。

发布时间 2014年10月20日


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 描述您理想中的过载继电器