Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

揭开数字化转型的神秘面纱:为未来做好准备

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
揭开数字化转型的神秘面纱:为未来做好准备 hero image

数字化转型之旅蕴含着巨大的价值和可观的生产力提升潜力,但只有深入审视文化和技术两方面的限制,才能帮助大多数制造企业在这条道路上实现卓越且可持续的成果。

在工厂基层自动化网络普及二十年后,工厂基层设备之间的信息可访问性——以及能够从中创造新价值的人员和系统——依然是一个重大挑战。

显然,我们需要一种全新的范式,以实现制造企业内信息的实时流动,从而真正利用预测性分析、机器学习和数字化转型等技术创新。

让我们深入剖析这一现象背后的根本原因。

一般来说:

  • OT(制造运营领导者)的激励方式与信息技术领域的同事不同,这常常导致运营中采取截然相反的行动 / 举措
  • OT 的特点是“此时此地”的心态——不惜一切代价保持生产运转,几乎没有空间去考虑其行动 / 系统的未来或可持续性(即立即解决这个问题,但尽可能少花钱,几乎不考虑标准、系统可持续性、安全影响等)
  • OT 往往根据解决当前问题所需的最低投资来选择软件技术——通常是定制解决方案(影子 IT),这可能不符合信息技术标准,也不在信息技术的管辖范围内
  • 信息技术(信息技术高管)生活在一个遵守标准、过程严谨和系统可持续性至关重要的环境中——OT 认为这需要太长时间才能满足工厂 / 运营的需求
  • 信息技术的动机是减少运营中的系统、供应商和“影子 IT”的数量,这使他们与工厂中的同事产生了矛盾
  • 信息技术对工厂运营持怀疑和谨慎态度,且往往不受欢迎。OT 不相信信息技术能够以经济高效和及时的方式提供帮助

我认为,数字化转型可以成为将这些基本要素——文化和技术——作为价值创造基础推动力的催化剂,使 OT 和 IT 两类利益相关者能够协作解决工厂中出现的“眼前”问题,以及实现预期生产力提升所必需的长期战略举措。

这段旅程的第一个目标是消除访问工厂基层设备和系统所需的复杂性和领域专业知识。

获取传感器、变频器、PLC、历史数据采集器等数据的难度不应超过连接打印机的难度。这将大大提高整个企业的工厂车间数据流速度,使任何人都能利用这些数据生成新的见解和创造价值,并显著缩短解决重大制造问题所需的时间和技能。

这实际上是让所有 OT 和 IT 从业人员能够访问他们所需的所有工厂基层设备和系统,并使用他们已经熟悉的工具(Cortana 分析、Power BI、Azure 机器学习等)与数据进行交互并创造他们所期望的结果。

Rockwell Automation 在这一领域采取了高度创新的方法。我们构建了一种设备分析工具,旨在自动发现自动化网络中的工厂车间设备(传感器、控制器、驱动器、过载等),访问广泛的设备对象库(数字孪生),并为这些设备创建一个丰富的数据模型,其中包括:

  • 了解每台设备可收集的所有数据
  • 能够立即开始收集/存储每台设备最有用的数据
  • 为每台设备自动配置即将发生或实际发生的关键事件和通知
  • 预先构建的仪表板,包含相关 KPI 和每台设备的汇总数据,以直观且易于操作的可视化方式呈现
  • 所有相关手册和文档
  • 基于 Microsoft Cortana 的“BOT”,使用户能够使用“自然语言”与工厂车间设备和系统进行交互

令人兴奋的结果是,我们能够封装和数字化这些设备的关键属性,并通过一个文档齐全的数据模型公开该设备的所有相关内容。

这意味着一整套新的利益相关者可以使用标准且易于理解的技术访问这些设备的数据。这是实现数字化转型旅程中的一大步!

发布时间 2017年4月11日


John Dyck
John Dyck
Director, Software Business Development, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 揭开数字化转型的神秘面纱:为未来做好准备