Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

同时实现脱碳目标与保持盈利能力

石油和天然气行业实现脱碳目标不需要以牺牲盈利能力为代价。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一位亚裔女性石油化工工程师拿着笔记本,在夜间的石油和天然气精炼厂内执行检查员安全质量控制工作。

全球变暖的消息无处不在,因此近年来,对全球石油和天然气公司采用能源转型策略的需求越来越强烈。政府法规合规以及公众对满足气候变化协议的看法是这一需求背后的驱动力。技术可以在实施此类策略方面发挥重要作用,确保石油和天然气公司在努力实现到 2050 年实现碳中和目标的同时,保障其盈利能力。

本系列博客将介绍石油和天然气行业可通过自动化和数字化解决方案实现脱碳的一些不同方式。2023 年,Rockwell Automation 石油和天然气专家曾在休斯敦主持了一场成功的研讨会,我们将基于会上信息,概述存在的挑战并提供实用的实施步骤。

脱碳是否会削减利润?

Rockwell Automation 的 Bill Roberts 解释了如何在不牺牲盈利能力的情况下实现脱碳目标。这是我们经常从行业高管那里听到的一则评论。Roberts 概述了规划公司碳减排之旅时需要考虑的一些关键战略举措。如果等待总量管制与排放交易计划来强行解决问题并以近乎处罚的方式来处理问题,公司就需要承担额外成本。

反之,可以考虑确定公司的二氧化碳排放量、能源用途、能源来源以及生产产生的排放量等信息。根据业务规模,考虑投资减排项目,以尽早向市场和政府展示承诺。在减排项目中制定年度目标并报告这些目标,展示您在实现 2050 年目标或自身目标方面的进展。

实用举措

例如,从现场发电转变为购电,以便从范围 1 排放转向范围 2 排放,然后就可以选择采购更清洁的能源为工厂供电。您可以将柴油、丙烷或船用燃油来源等高碳排放强度燃料更换为氢能或太阳能、风能和水电能组合。

也有一些减排项目采用了不同的执行方法,如石油和天然气等行业正在进行的数字化转型。Rockwell Automation 可以在这方面提供帮助,通过智能设备助力推动数字化转型。此类设备有助于构建数字基础设施,从而减少能源需求。将数据从孤岛迁移到云端可以优化业务流程,帮助实现目标。

氢能、碳封存、直接捕集

媒体喜欢将氢能奉为“黄金入场券”,但要构建活跃的氢能经济,需要有相应的基础设施以及经济实用的绿色生产选择。我们主张在根据现行数字标准和协议进行旧厂改造更新,或者建造可扩展的新设施以开启全面数字化时,使用能够安全连接工厂所有元素的数字基础设施。

要直接捕集碳排放,然后封存这些排放,需要不同的基础设施,但仍将受益于数字化控制。

通过合作走向成功

Rockwell Automation 深知与他人合作为客户提供所需解决方案的重要性。我们与 SLB 也建立了这样的合作关系。我们一起成立了一家名为 Sensia 的合资企业,以整合测量和控制解决方案,实现点源排放捕集和封存为核心业务。

有了合适的工具,就能近乎实时地访问数据,从而建立更精益、更敏捷的生产过程,最终助力保障盈利能力。

本系列的下一篇博文将探讨“通过从边缘到企业的智能操作打造可持续油田。”

与此同时,如果您有意了解关于我们数字化解决方案和 Sensia 产品的更多信息,请查看:

数字化转型 | Rockwell Automation

www.sensiaglobal.com

发布时间 2023年12月12日

主题: Oil & Gas

Bill Roberts
Bill Roberts
North America Oil & Gas Industry Manger - Rockwell Automation
Bill has been involved in the oil and gas and process industries for over 25 years. The past 6 years he has been supporting the Rockwell Automation oil and gas sales team in North America. Bill’s current focus is helping customers automate and digitalize their business to improve their cycle time, address operational needs, and reduce costs. Bill graduated from Texas A&M University, and earned his MBA from Houston Baptist University, Texas.
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱中直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 同时实现脱碳目标与保持盈利能力