Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

电机的巡航控制

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
电机的巡航控制 hero image

今天你要去度假了——一个你发现的离这里只有几个小时车程的小地方。现在是一天中的早些时候,道路畅通,天气很好。

当您打开巡航控制时:无需一直踩着油门踏板来保持车辆行驶。您只需让车辆的电子和机械系统完成所有工作。现在,您可以放松身心,享受驾驶乐趣!

使用旁路接触器与软启动器的方式非常相似。

软启动器启动电机,电机达到额定转速后,控制权将切换到旁路接触器,使电机能够持续全速运行。

这就像软启动器的巡航控制。旁路接触器激活后,您可以坐下来,让过程自行运行!

如今,许多软启动器都配备了内部旁路接触器。这些是混合软启动器,意味着它们具有固态启动器的电源结构和内部旁路接触器。

使用集成旁路软启动器,您只需进行电源和控制接线,无需购买任何额外设备。软启动器上的集成旁路非常适合传送带、风扇、泵和其他在电机高速运转时无需改变电流和速度的应用场合。

集成旁路的优点包括:

  • 占用空间更小
  • 接线更少
  • 散热更少
  • 总安装成本更低

如果软启动器没有内部旁路接触器,则可以添加外部旁路接触器。外部旁路接触器可以是NEMA或IEC额定的,具体取决于应用的需要和要求。这些全固态软启动器非常适合恶劣、多尘、易振动的应用场合。

外部旁路的优点包括:

  • 允许进行专业化控制
  • 每小时操作次数更多
  • 使用寿命更长,无机械寿命限制
  • 在恶劣环境中实现理想的关键性能

如何判断何时使用内部旁路接触器,何时使用外部旁路接触器?

有关旁路控制的更多详细信息,请下载我们的智能电机控制器中的软启动器旁路技术白皮书。

发布时间 2016年8月22日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 电机的巡航控制