Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

铜冶炼厂通过现代DCS升级其运营

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
铜冶炼厂通过现代DCS升级其运营 hero image

每年生产350000公吨铜的产量令人印象深刻,但在一座近70年历史的工厂中,使用20年前的过程控制系统来实现这一目标更是令人惊叹。然而,在如此漫长而忠诚的服务之后,即使是最耐用的过程控制系统也需要升级。

例如,位于智利科皮亚波,由Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 运营的Hernan Videla Lira (HVL)铜冶炼厂需要新的分布式控制系统(DCS)。

ENAMI规划和维护首席咨询工程师Manuel Parra表示,ENAMI的Bailey控制和过时的自动化网络缺乏备件,无法提供生产数据访问,也无法获得支持。HVL位于智利干旱的阿塔卡马沙漠地区,于2015年启动升级项目,并于2018年完成。

ENAMI由传统Bailey系统运行的过程控制区域包括电熔炉、水/废水处理厂和用于清洁炉渣的Teniente转炉。Parra解释说,他们在孤岛式的过程控制区域面临运营挑战。他们的8000个输入/输出点仅在HMI级别连接,而不是在数据库级别处理关键信息。

凭借100多年的工业自动化经验,我们提供广泛的过程解决方案,以应对您的各种挑战。我们在批处理、过程优化和安全系统解决方案及服务方面的专业知识,能够帮助您实现目标。

规范到安装

自2010年起,ENAMI的升级团队开始研究过程控制系统(PCS)解决方案和供应商,以取代其传统的Bailey控制系统,最终选择了PlantPAx® DCS,包括人机界面、数据库和历史数据库。

Rockwell Automation Argentina S.A.过程工业经理Andrés Sammartino解释,ENAMI需要一个现代化的控制系统,该系统应易于维护,具备强大的诊断和报警能力,能够进行数据管理以支持业务决策,并支持运营改进。

他们根据这些需求制定了项目的技术规范,确保所有供应商步调一致。规范涵盖了操作站、柜和数据处理控制单元(DPCU)、历史数据库替换、工程图纸和服务、工厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、HMI和控制配置、光纤网络安装、调试和启动,以及操作和维护培训。

三阶段方法

HVL铜冶炼厂的现代化升级至DCS分为三个主要阶段实施:

第1阶段涉及拆除旧的HMI,但允许其与新的HMI并行运行一段时间,以便操作员能够熟悉新系统。该阶段还包括添加光纤网络,为DCS做准备。

第2阶段包括实施DCS,其中包括九个冗余ControlLogix®控制器,以及PlantPAx DCS与工厂中仍在使用的部分Bailey设备之间基于OPC的通信。

第3阶段包括拆除更多旧设备,完成向DCS的过渡,并将所有控制系统组件连接到冗余以太网环。

ENAMI识别了所有Bailey柜和电缆,添加了新的PlantPAx柜和布线,并在调试期间进行了实际运行。

Para解释说,现在一切都可以通过Rockwell Automation过程对象库进行调试,使用户和系统集成商能够以标准化方式进行小幅更改,而不是每个人采用不同的方法。

Para拥有IT背景,他特别强调迁移必须符合七层开放系统互连(OSI)模型,这样有助于IT维护并能更快地解决问题。

可视化即优化

基于PlantPAx DCS的ENAMI集成冶炼业务提供:

  • 工厂过程、实时数据、关键绩效指标(KPI)和仪表板的整体视图;
  • 维护效率,包括资产管理、预防性/预测性维护和维护成本降低;以及
  • 标准化应用,例如标准化工业自动化项目、正确的技术应用和高效的投资回报(ROI)。

Sammartino补充说,现代DCS提供了更全面的工厂视图,能够洞察一切,使维护更高效、成本更低,并在同一平台上统一所有控制。

发布时间 2019年7月31日

主题: Mining, Metals & Cement

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 铜冶炼厂通过现代DCS升级其运营