Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

将传统启动器转换为软启动器:以下是如何计算投资回报

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
将传统启动器转换为软启动器:以下是如何计算投资回报 hero image

让我们从精益运营手册(lean operating handbook)中汲取经验,谈谈废物巡视(waste walk)的简单理念。

对于不熟悉与精益计划相关流行语的朋友来说,废物巡视(Gemba)就是计划性地访问工作现场,观察正在发生的事情并记录浪费。

浪费可能与生产环境的许多方面有关,包括过程低效、过度运输/运动、缺陷、等待等。关键是评估事物的运作方式,以及哪些属于非增值工作或能源,即浪费。

您可能会问自己,这与传统电机启动的话题有什么关系,让我来解释一下。

您有多少次只是走在工厂车间,单纯观察自动化?事实上,我们经常关注与我们最熟悉的事物相关的明显内容,比如制造汽车或饼干。

但您是否曾经与一位维护人员共度一天?在寻找减少浪费的方法时,执行维护活动往往被忽视。请考虑以下传统的设备磨损管理方式:

  • 更换或维修阀和皮带
  • 清洁或更换过滤器
  • 更换液体
  • 给组件加油
  • General清洁

现在,如果通过使用简单的软启动器可以减少或消除这些传统预防性维护操作的频率,会怎样?

  • 每年更换或维修一次阀与每年四次相比,成本是多少?
  • 每年执行四次预防性维护活动与每年执行12次相比,成本是多少?
  • 每年调整皮带和传动系统组件需要花费多少时间?
  • 更换/重建泵或电机的成本是多少?
  • 处理和处置油脂/油/润滑剂对环境的影响如何?

在这些应用中利用软启动器,可以通过减少与设备维护相关的时间和费用,轻松减少浪费,从而让维护工作有机会专注于其他可能更具生产力的活动。

此外,使用软启动器而非传统启动器解决方案,可以通过减少启动期间向电机供应的能量,降低电机和设备的磨损。在许多情况下,这本身就是非增值的时间和能源。

最后,当您观察一台典型的工业生产机器或工艺时,控制这些应用的电机中有90%的功率小于10HP (7.5kW),其中82%与泵、风机和压缩机相关。

对于大多数涉及此类电机的应用,软启动器体积足够小,可以安装在传统启动器解决方案所占用的空间内。这样,您就可以在保持相同占地面积的同时,享受软启动器带来的好处。

现在请再次思考废物巡视的理念。

寻找与磨损相关的浪费,是确定计算实际投资回报所需财务杠杆的绝佳方式。

通过一天的维护人员体验,您会发现一些明显的——也许并不那么明显的——通过使用软启动器技术来避免浪费的方法。

发布时间 2018年3月19日


Andy Jaap
Andy Jaap
Business Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 将传统启动器转换为软启动器:以下是如何计算投资回报