Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

利用机器学习巩固竞争优势

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
利用机器学习巩固竞争优势 hero image

混凝土是全球应用最广泛的材料之一,而混凝土生产又离不开水泥。作为污染排放大户,水泥行业饱受诟病。

面对日趋严格的环保法规,水泥生产商想要保持竞争力就离不开智能化运营。技术革新是水泥生产商实现生产改进 (比如优化能源管理) 的重要一环。

如今,机器学习等新兴技术为水泥生产开启了更多可能性。机器学习可以帮助这些企业改进维护策略,及早预判系统故障,避免发生代价高昂的停机事故,从而提升机器性能并降低能耗。

有了自适应机器学习算法,全球水泥生产商实施效能预测和预测性维护策略更易取得成功。

机器学习技术的应用

如今,水泥行业及其他类似行业正在大量应用机器学习技术。下面,我们将探讨各类机器学习技术及各自的优势。

Machine learning capabilities give computers the ability to learn without being explicitly programmed. Learn more here.

1.预测性维护:即预测主要设备或系统何时会发生故障,帮助维护团队能够在停机之前解决问题,将停机事故扼杀在摇篮中。理想情况下,这项技术可以通过机器学习记录相关数据,并映射以往发生的故障,最终理解各类故障的特征并进行分类。日后,当曾经诱发某一故障的类似模式出现时,系统便可加以识别并通知操作人员进行维护,以避免停机事故并降低维护成本 (随时间的推移不断增加)。

2.异常检测:判断各工序 (如粉磨、配料、烧成及预热) 是否符合系统操作的正常模式,帮助操作员及早发现异常情况或生产过程中出现的问题。

举个例子,假设熟料冷却系统出现问题,以致无法充分冷却。借助异常检测,系统可以识别出异常情况——冷却系统在当前负载下排出的废气温度过高,让操作人员更早地获取预警信息,这是常规报警机制无法企及的。因此,在停机事故、效能长期不良或其他问题发生前,操作人员就能做出反应。

3.预测性 KPI 指标:预测最终结果并判断导致效能不良的原因,包括产品质量、能效、产量等。该技术利用回归分析法预测典型的工艺指标,并判断工艺指标是否在指定范围内。

KPI指标举例:水泥的比表面积或熟料游离氧化钙含量是否在设定范围内?回转窑煅烧温度是否正常,如果不正常,如何使其恢复到指定范围?尾气排放是否合规?

 4.模型预测控制 (MPC):也称为动态实时优化,即利用动态过程模型协调和稳定水泥生产过程,最大化效能水平,同时防止设备运行参数超限。MPC 策略可以同时优化控制多个 KPI 指标,包括质量、产量、能耗和设备运行参数限值。例如,对磨机和回转窑实施 MPC 策略,通过满足合适的有效约束条件,保证设备全天候保持最佳效能。

许多机器学习技术都能减少加班时间,使得水泥厂更轻松地实施上述一种或多种解决方案,帮助操作人员做出决策。

机器学习的目标很简单:利用数据为操作人员提供决策支持,或者利用自动化技术对水泥厂进行整体运营优化,最终减少计划外停机时间、提升生产率、节省运营成本并提高能源利用率。

让我们带您深入了解机器学习。

发布时间 2020年4月21日

主题: Mining, Metals & Cement

Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
联系:
EmailEmail
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 利用机器学习巩固竞争优势