Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

在喷漆车间实现新的节省

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在喷漆车间获取新的节约

众所周知,汽车组装厂消耗的能源巨大。在所有组装作业中,喷漆车间的能耗占比最大。当然,对于汽车行业的从业者来说,这并不令人意外,他们正努力提高喷漆车间的效率。

近年来,汽车制造商因涂装工艺技术的重大进步而取得了显著成效。三湿法等新工艺已取代传统高能耗的固化流程。三湿法系统减少了排放和挥发性有机化合物(VOC),并且无需在每一层涂料施涂下一层前使用传统烘箱进行固化。三层涂料(底漆、色漆和清漆)在每一层仍处于湿润状态时连续施涂。

但汽车制造商还可以通过创新的涂装整流器方法,在喷漆车间实现更多节能,并更好地满足多车型装配厂的需求。

在电泳涂装过程中,涂装整流器提供涂装所需的直流(DC)。在常规应用中,大型定制整流器控制涵盖多达十个阳极的广泛区域的电压。这些复杂系统的安装成本高且耗时,维护也较为困难。实际上,典型的涂装整流器只能在生产停机期间进行维修。

传统涂装整流器也会持续运行,并且通常难以针对不同车身类型灵活调节电压。这可能导致表面质量问题和能源浪费,尤其是在多车型工厂中。

有更优的解决方案。Rockwell Automation针对涂装整流器的模块化阳极控制,是基于Allen-Bradley® PowerFlex® AC变频器技术开发的新标准工程化解决方案。

简而言之,凭借标准、专利的可调电压-可调频率(AVAF)功能,我们将PowerFlex 750-Series AC变频器配置为像直流电源一样工作。Rockwell Automation的解决方案比传统涂装整流器更小巧,采用模块化方式,每个小型整流器仅控制两个阳极。因此,该系统极具容错性——可隔离故障单元,并在维修期间持续运行。

得益于模块化和先进控制功能,该解决方案可在车辆进入电泳槽时跟踪车型代码,并自动调整电压-电流曲线以匹配车型需求。此外,随着不同车型通过系统,车辆间的整流器电压会显著降低。

由于模块化解决方案比传统整流器更小、更轻,因此非常适合对占地面积要求极高的新建项目,也适用于需兼容现有基础设施的改造项目。

由于该解决方案基于PowerFlex技术,维护人员可依赖与其他Rockwell Automation设备相同的、熟悉的监控和故障排查能力。

在初期应用中,Rockwell Automation涂装整流器解决方案已取得令人鼓舞的成果。在年产225000辆汽车的装配厂,预计每年可节省USD150000~USD200000的能源成本。更好地控制薄膜厚度与车身类型的匹配,每年可在涂装成本上额外节省USD1500000。

了解更多关于涂装整流器模块化阳极控制的信息,以及Rockwell Automation解决方案如何优化全球汽车工厂。

发布时间 2016年8月15日

主题: Automotive & Tire

Bill Sarver
Bill Sarver
Director - Global Industry Consulting, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Bill leads the functional, architectural and digital strategy for the Automotive & Tire industries across ISA‑95 (Levels 1-5). His perspective is shaped by more than four decades of global manufacturing experience at a vehicle OEM, an automotive component manufacturer, a machine builder and a distributor.
联系:
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅

为您推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 在喷漆车间实现新的节省