Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

不只是自动化:通过过程分析提升酿酒效率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
不只是自动化:通过过程分析提升酿酒效率 hero image

过去二十年来,我们见证了酿酒技术和自动化应用方面取得了巨大进步。酿酒效率得到重点关注,不同规模的酿酒商由此提升了生产原料产出率,缩短了批次周期时间并改进了产品质量。

您或许已经在经营一家现代自动化啤酒厂,它能可靠地完成既定任务。但是这样就足够了么?它能推动持续改进或者告诉您如何才能做到更好吗?

提升酿酒效率的下一步举措

当稳健可靠的自动化系统部署到位后,提升酿酒效率的下一步举措是充分利用过程分析技术。 

例如,您目前的系统可以提供仪表板和历史报告,以便进行批次对比吗?必须可以。通过呈现啤酒厂中的各个数据点,您就能监测酿酒过程当前及过往的情况,并作出相应改进。操作员也无需使用写字板,减少对手动计算的依赖,从而提高处理速度。

收集和分析整个酿造过程中的数据不必如此劳心费力,我们要的只是智能酿酒。现在就审视您的酿造过程,先找出最大瓶颈并解决它们。当获得成功后,您始终可以将这种模式延伸至整个工厂。

在这张图表的左侧,您可以看到加入酵母后就会自然而然地产生热量。在发酵过程中,温度保持在上限和下限设定值之间;当开始冷却时,温度曲线呈下降趋势,从而减缓发酵速度。如果各批次间的发酵工艺曲线不一致,分析工具可以指出需要改进哪些方面。[单击可放大图表]

更细致地监测发酵过程

发酵过程是您提升批次效率的一个重要方面。您对时间、温度、波林糖度和冷却程度等变量越了解且控制得越好,发酵过程就越好。

您熟悉给定配方的一般发酵工艺曲线,例如爱尔啤酒的发酵温度为 65°F,发酵时间为 10 天。影响这些变量的是温度控制、冷却时间、灌装量和主发酵时间的设定值,其遵循以往的有效配方,所以您想继续使用它。

但是如果要在更短的时间内完成这些目标呢?无论生产规模如何,预测性分析都能帮助您轻松挖掘效率潜能。

也许您的配方要求将一个批次发酵 10 天,以便达到所需的柏拉图度。但事实上,您可以在 8 天内完成,并且仍然可以得到相同的酒精含量和口感特征。手动监测可能无法准确识别这一趋势,但趋势监测分析数据可以提醒您注意省去这 2 天时间给产能和总体酿酒效率带来的多诺米效应。

视频:FactoryTalk Brew 和 FactoryTalk Craft Brew 演示。了解我们灵活且可扩展的酿酒解决方案,其涵盖不同规模的啤酒厂。

可持续酿酒

从碾磨到后处理槽,我们还有许多其它工序可以实现数据驱动式的过程改进,并且在啤酒生产过程中消除浪费。发酵和麦汁分离是相对容易入手的地方。但我们已经看到,啤酒厂也能受益于外围设施分析,比如水电消耗。

其中部分啤酒厂更为成熟,正在寻找下一个尚未开发的酿酒效率提升点。其他行业趋势包括尝试实现可持续酿酒,以及在经营高耗水量、高耗热量的酿酒业务的同时成为优秀企业公民。

若能在这一方面有更深入的见解,就能带来巨大改观。您好好想一下,CIP (就地清洗) 过程会消耗多少水和热能?通过分析时间、温度和流量数据,您可缩短冲洗和灭菌时间,并降低冲洗和灭菌温度,并在不影响质量的情况下显著降低耗水量和耗热量。

视频:Sleeman Brewing 短短两周将产能提升 50%。观看本视频,了解其背后的生产运营模式。

结论

对于过程分析能够发挥什么样的作用,酿酒行业仍在探索阶段。但提升酿酒效率的愿景却是触手可及的。只要酿酒过程中的任一工序可以节省 5 分钟,一年中各批次的累计节省量也是相当惊人的。

对于许多酿酒商而言,这是一个未知的领域,因此选择合适的合作伙伴非常重要。您可以考虑涵盖传感器、软件乃至分析工具的一揽子解决方案提供商。当然,酿酒和其他过程密集型行业的深厚专业知识也是不可缺少的。

我们致力于评估和分析当今自动化啤酒厂中不断出现的新课题。但是我们也希望倾听您的意见!告诉我们您目前面临的最大挑战,以便我们专注于对您的酿酒业务最重要的解决方案。

发布时间 2019年8月25日

主题: Food & Beverage

Greg Hood
Greg Hood
Brewing Solutions & Applications Business Development Manager, Rockwell Automation
联系:
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 不只是自动化:通过过程分析提升酿酒效率