Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

软启动器在阻性负载上的优势

了解软启动器如何利用相位角控制对阻性负载进行调节。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
带有牛奶巴氏杀菌罐及管道的乳品厂

许多阻性负载应用使用固态接触器,或者在某些情况下使用适当规格的标准接触器来执行控制。

 

标准接触器的缺点是接触器本身的占空比磨损。与固态设备相比,机电组件的占空比生命周期有限,而固态设备由于几乎没有机械部件,生命周期更长。

为了使过程保持在某一温度,需要某种类型的控制来循环接触器的开关。

这种控制可以来自可编程逻辑控制器(PLC)、温度单回路控制器或介于两者之间的某种设备。

标准硅控整流器(SCR)通常采用一种称为零交叉的控制方式,基本上是在正弦波的零交叉点进行通断。

开关功能可以是一个周期,也可以有时采用零交叉时基功能。时基功能使SCR在“x”时间内导通,然后在“y”时间内关断,然后重复,如下图所示。

如果用于阻性加热器应用,则需要对该方法的时基进行一些调整,以保持温度。

这些方法最适用于低热冷比。例如,阻性负载如镍铬、铁铬和铝合金,其电阻随温度变化的变化非常小。零交叉功能的优点:

  • 在开启SCR时最小化负载电流
  • 减少加在电源线上的噪声以及释放到空气中的噪声
  • 非常适用于恒定电阻类型元件

控制阻性负载的另一种选择是相位角开关或触发。这种类型的控制在需要时可提供精确的输出电压控制,从而实现一致的输出。

通过阻性负载控制,可以通过命令开启,并在零交叉输出电压时关闭,如下图所示。

相位角控制的优点包括:

  • 为控制温度滞后提供最快且最准确的响应时间
  • 一种多用途的阻性启动方法
  • 控制正弦波每个半周期的SCR触发
  • 最适用于高浪涌应用特性
  • 适用于电阻随时间变化的老化负载

由于可能的阻性负载种类繁多,最通用的控制方法是相位角控制。

最适合相位角控制的阻性负载有:

  • 高压釜中的加热电阻器
  • 用于加热液体槽的加热器元件
  • 冷热比高的应用
  • 钨、钼、石英或其他在温度升高时电阻增加的元件

这与软启动器有何关联?

IEC应用类型为AC-53A的软启动器可在阻性负载上使用相位角控制,为加热器提供足够的控制,就像启动电机时一样。

如果算法允许,软启动器可以在1~100%全电压范围内保持一定的输出电压,而不是启动电机。

下载我们的白皮书,了解Allen Bradley SMCTM-50软启动器如何通过多种集成控制选项,提供参数设置以正式实现采用相位角控制的阻性负载应用的更多信息。

发布时间 2017年10月9日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
联系:
白皮书:用于管理阻性负载的 SMC-50 固态智能电机控制器
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
  5. Chevron LeftChevron Left 软启动器在阻性负载上的优势